Maswell 的板状天线有助于突破频率障碍
5G 和元宇宙技术的出现大大推动了无线通信市场的发展。5G 协议为现有的 4G 技术和前沿的元宇宙概念打开了新的空间,通过最先进的远程感应、通信和计算技术以及虚拟现实应用影响我们的现实生活。为了应对这些通信场景,进行未来无线通信行业的研究和开发势在必行。
此外,为了管理元宇宙应用中的大量数据传输,所有设备都应该具备以下条件:宽操作带宽、超强 CPU/GPU 计算能力、通信协议识别和重新配置能力。由于信号覆盖范围的限制,未来的元宇宙设备应该有能力评估和重新配置本地可用的无线通信资源。因此,合格的未来元宇宙无线设备应该具有适合所有无线通信协议的通信能力,同时人工智能将决定在本地信号覆盖水平下选择哪种协议。
为了实现这些目标,Maswell 运用其优秀的技术开发流程,将未来的元宇宙和 5G 通信技术结合在一起。Maswell 在其最近的 ‘Metaverse One’ 项目中推出了一种超宽带板状天线,支持所有无线通信协议,可适应未来元宇宙应用需要。
AN.UWB.INT4.433.10000.SMA 板状天线演示(图片来源:苏州迈斯维通信技术有限公司)
AN.UWB.INT4.10000.SMA SMA 在 433 MHz-10.6 GHz 的频谱范围内具有高增益工作能力,加上与 FM、DAB 和 CB 无线电频段的兼容性,可适应所有无线协议,无论元宇宙设备需要哪种无线模式,具体包括:
- 蜂窝通信频段:全球 5G、4G、3G 和 GSM 频段——全部支持
- WiFi/蓝牙/Zigbee 应用:WiFi Harlow、WiFi 2.4 GHz、WiFi 5 GHz、WiFi 6、WiFi 6E——全部支持
- UWB 通信 3.1-10.6 GHz——全部支持
- 477MHz 频段的 CB 无线电——全部支持
- M2M 通信、物联网、Helium 通信——全部支持
- LORA 通信——全部支持
AN.UWB.INT4.433.10000.SMA 的规格(图片来源:苏州迈斯维通信技术有限公司)
高频测试:AN.UWB.INT4.10000.SMA 的性能是首先在消声室环境中针对 433 MHz-10.6 GHz 高增益工作频谱进行评估得出的。从下面的图片可以看出,天线的驻波比在 433 MHz 至 10.6 GHz 的讨论频段内低于 2.0。此外,在同一频谱下,S11 响应低于 -10 dB。以下图片中展示了 AN.UWB.INT4.10000.SMA 在低频(470-900 MHz)、中频(1700-2700 MHz)和高频(3500-7100 MHz)频段的孔径辐射特征,证实了其孔径辐射性能与高增益。详细的最大增益与频率关系表也可在该天线型号的规格书中找到。
AN.UWB.INT4.433.10000.SMA 所测得的 S11 和 VSWR 性能(图片来源:苏州迈斯维通信技术有限公司)
低频段测得的辐射模式(图片来源:苏州迈斯维通信技术有限公司)
中频段测得的辐射模式(图片来源:苏州迈斯维通信技术有限公司)
高频段测得的辐射模式(图片来源:苏州迈斯维通信技术有限公司)
为了充分验证 AN.UWB.INT4.10000.SMA 的低频工作能力,还进行了 CB 无线电、FM 和 DAB 频段的现场测试工作。
CB 无线电测试:在 CB 无线电频段 470 MHz 的现场测试中,该天线可以实现非常流畅的 CB 无线电对讲机通信信号。车载无线电与手持对讲机的有效距离在经过 20 多栋房屋和一片树林后仍能达到1.5 公里。因此,对讲机的通话范围得到了明显改善。
CB 无线电现场测试布置(图片来源:苏州迈斯维通信技术有限公司)
FM 测试:在室内环境中安装完天线后,在对讲机上进行了 FM 接收测试。来自该设备的 FM 102 MHz 无线电频道已经从嘈杂变为清晰,因此质量的改善是显著的。
DAB 测试:天线也插入了软件定义无线电 (SDR) 适配器,连接到一台笔记本电脑上进行性能验证。该软件可以接收所有 202 MHz 的 DAB 无线电频道,并有非常清晰的语音接收。这充分证明了 AN.UWB.INT4.10000.SMA 在 DAB 频段的能力。
总的来说,上述测试结果表明,AN.UWB.INT4.433.10000.SMA 不仅在 433 MHz-10.6 GHz 频谱上具有出色的高增益工作能力,而且还可以部署到低频操作环境,如 DAB FM CB 应用,满足关键的信号接收要求。因此,AN.UWB.INT4.433.10000.SMA 的应用范围涵盖了市场上的所有无线通信协议。对于在实际操作中需要各种通信能力元宇宙硬件设备来说,这一特点对于其构建具有极大的帮助。同时,超过 10 GHz 的工作带宽也有助于在天线行业确立起研发品牌形象。
潜在应用
- 物联网
- 雷达
- CPE 设备
- 微波测量和调查
- CB 无线电
- Helium 无线通信
- Lora 通信
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum