如何选择最佳的高级顶点项目
你是如何寻找、确定你的充满激情的顶点项目的?为了提出一个既有趣又被认为有价值的特殊项目,我会根据自己的经验提供帮助,激励我们的工程师为客户创造更有趣的东西。每当想到自己年轻的时候就成功地找到了令人高兴、愉快的事情去做,我就会回想起高中时参加科学展览项目的那段时光。我一直觉得摆弄电子器件会让人痴迷!在 80 年代的某个圣诞节,我得到了一本名为《TTL Cookbook》的书,作者是 Don Lancaster。在该书中,我发现了一个叫做 555 定时器 (NE555P) 的电路图,看起来非常有趣。我找到了我想要的所有元器件:电容、电阻、NE555P IC 和一块面包板,然后按照书中第 171-180 页中、的电路图构建电路,进行实验。我会永远记得如何构建这种电路,在输出端添加一个 LED,这个指示灯会以 1 赫兹的频率闪烁。从那一刻起,我便热衷于购买各种 IC 芯片,以便学习更多的电子知识并最终做出产品原型来销售。
就在加入 DigiKey 之前,我喜欢上了微处理器工作,并使用老式的摩托罗拉 6809 制作了一块真正的电脑板,学习汇编语言并使用绕接针和穿孔板进行制作。在我的熬夜工程爱好中,实验液晶点阵显示器和控制步进电机纯粹是一种乐趣。
20 世纪 90 年代初,微控制器进入了人们的视野,一位供应商代表给了我一套样品,让我评估 Microchip PIC 微控制器,以便将其加入我们的 DigiKey 目录。通过查阅他们的所有文档,并使用他们的 PIC16C57/JW(一种窗口式紫外线可擦除 EPROM/MCU,现已过时)进行实验,我编写了一些汇编代码,然后成功地让 LED 闪烁。在完成评估后,我们决定将其添加到 DigiKey 目录中;多年后,我们开始聘请一些工程师,以协助我们解决客户提出的所有问题。
为了组建这种工程师团队,我们需要对他们进行培训。你可以一直阅读所有的书籍、学习所有的理论,但在对元器件进行修补和实验之前,你永远无法向客户传达真实的问题和经验。我有幸参观了 Microchip 总部以及他们的工程部门,了解了他们在其支持中心接到客户求助电话后是如何帮助客户的。我记得当时他们的工程师为什么能有 1/3 的时间来使用他们的开发工具,并对不同的想法进行实验,以开发应用,使 PIC 微控制器更加易用。培养一种有助于激励工程师们的热情并非易事。
于是,我利用参观 Microchip 的经验,实施 3 小时时间段,把库存零件拿出来使用。单纯地要求工程师们开始使用开发工具和面包板应用是很容易的,但是还缺少一些东西。工程师们需要制定一个目标来实现对自己和客户都有价值的东西。为了激发工程师们的热情,我们决定让他们设计和制作任何他们想保留的东西,并在工作之余在家里使用。但是,他们必须能够将相关的经验传达给客户。随着我们不断地积累经验,了解微控制器使用的来龙去脉,我们的团队可提供帮助,支持客户使用 DigiKey 零件更快地投入生产。
我在使用微处理器创建计算机板时积累的经验促使我使用 PIC16C57 MCU,成功地将 Microchip 添加到我们的产品目录中,并指导我的职业生涯,让我在 DigiKey 管理电气工程师团队多年。如今,我已经转向通过 maker.io 帮助制造商使用我们的产品。利用 Arduinos、Raspberry PIs 和设备硬件工具,为客户制造产品实现策划价值。至于找到实现顶点项目的目标和热情,则需要进行实验,具体看看什么适合你。需要努力找出自己真正感兴趣的东西,才会想为自己、朋友或家人做些什么。目标变成了你能够与世界分享的东西。如何用自己的热情来完成目标,才有助于确定你未来的职业道路。点击链接 (maker.io),阅读这方面的一些文章,了解一下各种平台项目,可能会有助于找到能够激发兴趣的东西,并协助你选择高级项目。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum