如何使用可编程开关进行设计
为项目选择组件时,应特别注意人机接口——尤其是如何在设计中集成开关。通过仔细考虑开关在最终产品中所处的环境条件,工程师就可以确保他们的设计能达到预期目的且设备易于使用。
使用可编程 HMI 进行设计
当今的设备必须在功能和设计之间进行平衡,因此无需过多改变用户行为即可增强用户体验。良好的设计对用户来说是看不见的——这是功能和设计之间的最佳结合,让设备直观可见。不需要在用户和技术之间进行折衷。
因此,当今更多的设计将受益于可编程人机界面,这种界面会带来能够提供无缝用户体验的附加功能。可编程界面方便使用,只需较少的用户操作培训。
许多设备需要类似的用户界面和功能。借助可编程人机界面,设计人员能够创建可在许多设备中使用的用户界面。设计人员还使用可编程界面来管理操作员的选择,以避免发生可能损坏设备的错误。
可编程开关的键帽内装一个小型图形显示屏。显示屏可以随时更改,这有助于工程师创建动态设备。这种改变和适应功能变化的能力简化了设计,减少了操作错误。
可编程开关的应用
可编程开关有很多应用,例如 NKK 的 SmartDisplay™ 系列产品。
(图片源:NKK Switches)
通常,在广播、军事或航空航天、医疗保健、食品服务和其他自动化应用等的高压力、快节奏或实时环境中,可编程开关能够减少用户错误。
可编程开关有助于设备操作员与设备发生联系,即使周围环境会分散注意力或者混乱不堪,也能让操作员在需要时快速做出决定。因此,可编程开关会极大地提升用户执行复杂的多决定性操作并正确完成任务的能力。
借助其显示可变全动态画面、连续动画、图形和字母数字字符的能力,可显著减少对手头工作的困惑,尤其是在这些快节奏的关键环境中。
NKK 的客户已使用 SmartDisplays 在数百种设计中创建可编程人机界面。这些开关的用例与设备本身一样变化多样。
(图片源:NKK Switches)
选择可编程开关
可编程开关的显示屏主要有两种选择:LCD 和 OLED 屏。
能否正确选择可编程开关取决于每种应用中的设备要求。必须评估尺寸、对比度、亮度、功耗、环境和视野等规格。
这样做的目的是,确定哪种可编程开关技术最适合应用;同时还要在成本最低的情况下,找到在功耗与功能之间可实现最佳平衡的方法。
结论
在设计或选择可编程开关时,工程师需要考虑许多因素和选项。而且我们知道,这种接口是整个接口设计过程中极其重要的环节,因此某些工程师在面对这些时可能会不知所措的。这大概也是设计中最令人兴奋的阶段,因为开关实际上是与用户接触并控制机器执行过程的组件。
在正确的应用中使用可编程解决方案时,无需在关键任务开关上粘贴“ NO”符号,从而防止用户误操作。相反,工程师可以利用动态可编程开关来简化设计,简化流程,减少误操作,并提高设备操作员及受其决策影响的人员的安全。
如需详细了解我们的 SmartDisplay 产品系列,请参阅 NKK Switches 产品亮点。
如需下载完整的白皮书并更多地了解 NKK Switches,请访问我们的 SmartDisplay 资源和 HMI 解决方案页面。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum