电容器封装技术将如何改变农业的未来
到 2050 年,地球人口预计将达到 91 亿。 根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的数据,全球粮食产量将需要增加 60%,而这一数字还不包括我们每天赖以生存的所有其他农产品,如棉花和木材。随着人口的不断攀升,农民和农场经营者在许多人所谓的农业 4.0 趋势下,开始转向技术来帮助提高产量。
统一安排浇水、施肥和杀虫的时代一去不复返了。 现在,农民采用 GPS 技术、航空影像以及湿度和温度传感器来精确计量重要资源。随着这些技术越来越普及,生产者可以在自己的土地上开始收集有关数据,以预测更准确的天气模式、土壤条件和作物产量。随着数据的增加,分销商能作出更多物流决策来减少浪费,这意味着食物可以更快地送达杂货店。此外,消费者将能够从杂货店追溯到农场,从而更容易、更安全地找到健康食品并支持当地组织。由于技术不断进步,KEMET 一直致力于提供电子元器件以作后盾。相比过去而言,如今农场设备使用的电容器数量呈指数增长。这是因为连接和集成的电气系统数量增加了,让每台机器都变得更加精确和舒适,因此生产者在拖拉机座椅上花费的时间减少,从而有更多时间解决下一个问题。
可靠性提升
随着农民和农场经营者转向采用先进技术,这些新系统的可靠性是必不可少的。因此 KEMET 将可靠性列为首要任务。农民不能承受设备故障,因此我们在产品最终进入田间之前会花时间测试这些故障。
准确性改善
随着传感器技术的进步,高度精确的田间作业将变得司空见惯。 农民可以开始以平方英寸为单位评估产量,而不再是平方英尺。通过高度监控每种植物的表现情况,可以精确计算产量。
更多可能性
借助 KEMET 的 KONNEKT™ 封装技术,可以显著减少大容量电容的空间。这在电路板上为其他技术留出了更多空间,从而为农业设备制造商提供了所需的灵活性,让他们能以创新的方式将新技术集成到其系统中。现在,人工智能、机器学习和自动化可能在农业设备中变得司空见惯。田间的决策可以由大量收集的数据、农艺建模和准确的天气预报来支撑。碳排放可以进行密切监测并给予改善。粮食损失将大大减少。农业发展越变越好,随着每前进一步,未来看起来会越来越光明。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum