使用 FPGA 实现前沿创新
事实证明,人工智能的用处之大不只停留在云计算方面。由于智能设备在未连接互联网情况下也需要智能,因此对本地人工智能处理能力的需求也在持续增加。如今,全世界都在谈论 AI 边缘计算,Terasic 也不例外。事实上,这正是该公司今夏 InnovateFPGA 设计大赛的主题。
FPGA 优势。(来源:Terasic)
目前,来自世界各地的团队正在提交各自的项目提案,以展示他们对人工智能的创新尝试。斩获地区和全球最佳项目奖的团队可赢得各等现金奖励和 Terasic 开发套件。同时,在 2019 年现场可编程技术国际会议期间,各地区的前三甲将前往中国天津,在总决赛中展示各自的设计。
其中一项大赛评估标准是,团队能否展示出 Intel 的 FPGA 三大优势。FPGA 可为处理器系统带来的优势包括:提升性能、适应变化和扩展 I/O。鉴于大赛以人工智能为主题,性能可能会成为关注要点,因为相较于传统处理器,FPGA 在矩阵运算方面的性能表现颇具优势。矩阵运算常用于神经网络、机器视觉及其他相关应用。
本届大赛提供两款 Intel Cyclone V SoC 平台以供开发人员选择,以此作为团队 FPGA 创新设计的构建基础。去年大赛的明星产品 DE10-Nano 套件重返赛场,同时登场的还有新款 OpenVINO 入门套件。这款 PCIe 卡的逻辑单元数量几乎是 DE10-Nano 的 3 倍。此外,参赛选手可自由使用 Intel 的 OpenVINO 深度学习工具包,该工具包恰好可与 Terasic 的同名入门套件配合使用。
OpenVINO 入门套件框图。(来源:Terasic)
项目提交事宜已于 6 月份完成,并且首轮投票现已完成,但地区决赛才刚刚开始,比赛时间为 10 月 9 日到 23 日。如果您尚未参与,则可以在大赛网站上注册为社区成员。成为注册社区成员后,您便可以为最喜欢的项目进行投票,提出问题,或者为参赛选手留下反馈意见。两轮投票期间,Terasic 每周都将抽取两名积极参与活动的社区成员,并以 DE10-Nano 套件作为奖励。
今年收到了各种各样的提交项目,从流量控制系统到读心术 EEG 装置,不一而足。在参与地区决赛的各类项目中,我个人最喜欢的一些项目包括:
(图片来源:Innovatefpga.com)
- AS026 – iOwlT:此项目的灵感来自于仓鸮,这种鸟可以利用声音在黑暗中定位追踪猎物。不过,iOwlT 不是用来猎食,这种系统旨在利用仓鸮的技术来定位枪声。当前目标是提高城区或周边禁猎范围内的安全性。此类系统也可推广用来定位其他声音来源。
(图片来源:Innovatefpga.com)
- AP053 – EEG 轮椅界面:电动轮椅为残障人士提供了移动性和独立性,但通常需要用手来操作。此项目的目标是利用人的思维 (EEG) 控制轮椅,从而让不能用手的人士更方便地使用轮椅。
(图片来源:Innovatefpga.com)
- AP047 - 实时手语翻译:如果您想起手语翻译,首先可能想到的是计算机视觉。毕竟人们是通过视觉来理解手语。此项目采用一种不同的方法,利用 IMU 以及肌肉产生的电活动 (EMG) 对手势进行分类,然后将它们翻译成 5 种不同的语言。输出的接收方式可为通过扬声器播放的音频,也可为发送到手机的文字信息。
访问 InnovateFPGA 门户网站,注册成为社区成员并开始浏览参赛项目。务请投下您明智的一票,确保您喜欢的项目赢得比赛!

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum