InnovateFPGA 汇集了来自全球的杰出创新设计
InnovateFPGA 徽标
InnovateFPGA 创新大赛旨在提供一个展示才华的机会,激励工程师们进行设计、创造和创新。今年,Digi-Key 荣幸地成为此项赛事总决赛的赞助商。而且作为赞助商,我们获准进入评委会。评委的职责是评估来自世界各地最终入围的 12 个参赛项目,并帮助遴选大奖得主!
InnovateFPGA 创新大赛参与方式
有意参赛者必须注册 InnovateFPGA,并提交一份以 DE10-Nano 套件为项目基础的项目提案。提交提案的截止日期一过,InnovateFPGA 社区就会投票决定哪些项目提案最有潜力,而经投票进入下一轮的提案者会获得免费 DE10-Nano 套件,以帮助他们将构想变成现实。来自世界各地的团队踊跃参与了本次大赛,其中包括美洲、亚太地区 (APAC)、欧洲/中东/非洲 (EMEA) 以及大中华区的团队。
Terasic DE10-Nano 开发套件
本次大赛的下一环节是每个团队使用 DE10-Nano 开发套件来开发参赛项目。按照大赛说明,设计人员可以在参赛项目中使用任何与 DE10-Nano 对接的电路板(包括 Arduino 盾板!)。工程师们有充足的资源可供使用,Terasic、Intel、Digi-Key 等企业及其他赞助商的技术支持触手可得。每个团队的最终目标是提交一篇详细描述参赛项目的完整设计论文,以及一个参赛项目演示视频。视频包括设计的现场演示以及对参赛项目理念和功能的解释。
参赛项目选拔
项目选拔虽然远远比不上设计人员投入到参赛项目中的工作量,但也绝非易事。地区性半决赛会从每个地区选出 10 支团队,地区性决赛再从中选出 3 支团队,最后是总决赛,选出最后一个大奖得主。
总决赛
最终只能有一个总冠军。总决赛于 8 月 15 日在美国加利福尼亚州圣何塞的 Intel 园区举行。获奖者和参赛项目的完整清单可在 InnovateFPGA 网站上找到。今年的总冠军是 AS015 团队,参赛项目为“测量感觉运动刺激的 Flex Force 智能手套”。
他们这个项目关注的是每年因中风而致残的大量人群。为了帮助患者康复,Flex Force 智能手套 (FFSG) 针对患者手腕与手指的施力和旋转,以非侵入方式测量感觉运动信息。最终产品是一种低成本可穿戴式智能手套,用以跟踪患者从康复诊所到自己家中的康复情况。完整项目可以在 InnovateFPGA Flex Force 智能手套 (FFSG) 页面详细查看。
AS015 团队由 Lloyd Emokpai、Roland Emokpae Jr. 和 Brady Emokpae(两兄弟加一位堂兄!)组成。他们赢得了 5,000 美元的总冠军奖金!Digi-Key Electronics 要感谢所有参赛者,让我们见证了所有这些令人印象深刻的 FPGA 设计!
获奖团队 AS015 及其 Flex Force 智能手套 (FFSG) 的视频

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum