选择数字万用表,这些容易被“忽略”的因素,千万别忘了!
数字万用表一直以来都是产线测试工程师、研发工程师、电气维修人员不可缺少的测量仪表。了解如何选择一款合适的万用表很有必要。本文将详细介绍:万用表选型中容易被忽略的选项,以及万用表探头的类型与选择。
万用表选型中容易被忽略的因素
万用表一般集成多项功能,如测量电流、电压和电阻等。在DigiKey万用表的产品分类中,可以根据参数来选型(如下图)。其中几个有几个基本的选项,如“功能”、“显示数字”,反映了万用表的功能和精度。相信大家对这些都很熟悉,这里就不详细展开。
接下来主要讲讲,那些容易被忽视的选型因素。
- 万用表安全“等级”
一个常见的误解:万用表工作电压只要高于你测量的电压,就安全了。其实并不是这么简单——我们还要考虑到火花和意外。
根据IEC1010-1的定义, 依据风险将电工工作的区域分为四个等级:CAT I, CAT II, CAT III和CAT IV。
(资料来源:什么是万用表 CAT(类别)安全等级?)
每个等级下,还会根据工作电压做进一步细分。
另一个常见误解是,额定工作电压越高就越安全。其实万用表的安全性应该结合安全等级和工作电压一起看。
CAT等级有各自对应的工作电压和瞬态电压(如下表):
除了考虑额定工作电压,我们还要考虑瞬态电压。以CAT III 600V与CAT II 1000V为例:由上表可知,它们能承受的瞬间电压一样。但是能承受的瞬间电流,CAT III 600V比CAT II 1000V还要大。所以额定工作电压较高并不表示更安全。如有在选型时有疑问,采用更高等级的保护当然更为稳妥。
- “真有效值”与“平均值”
“真有效值”与“平均值”的区别主要体现在交流信号。“真有效值”万用表能准确、实时测量各种交流波形的有效值,无须考虑波形参数和失真,特别是畸变波形的信号,如方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量。
- “自动挡” 与 “手动挡”
自动挡与手动挡的定义如下:
- 自动档:自动选择测量范围。
- 手动档:手动选择测量范围。
对于手动档,除了根据实际应用选择合适的档位,还需要选择测量范围。对于测试未知的电流电压,建议从最大量程档位开始测量。
万用表探头的类型与选择
大多数万用表都至少配一组探头。最常用的是测试探头。测试探头的末端形似细笔尖,可以“探入”电路中的狭小空间进行测量,或穿过电线的绝缘层。
(图片来源于B&K Precision)
除了测试探头,还有很多其他类型的探头。对应于不同的应用,每种探头都有相应的最佳用途,具体取决于应用。
一些常见的探头的类型:
- 万用表探头应用实例
鳄鱼夹和钩爪配合测试电路,如下图所示。
(图片与信息来源:Pomona引线与探头培训模块)
你也可以访问DigiKey网站,挑选合适的万用表探头选件:
对于可以测温度的万用表,一般有专门的温度探头,一般温度探头和测试引线是分开的。
从安全角度考虑,当测试33V以上电压时,不推荐对手持的应用进行测量。对于不用手碰触的测量环境,选择一个合适的万用表可以测量更高的电压。
本文小结
工欲善其事,必先利其器!万用表作为工程师不可或缺的测量仪器,有着很长的使用寿命。选对合适的万用表,才能事半功倍。在DigiKey网站,你可以方便的根据参数选择电子元器件和工具,这有助于你选择合适的万用表。
更多有关万用表的技术资料,请点击以下链接,也欢迎大家留言讨论。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum