工业设备有没有“病”?让基于状态的维护(CBM)告诉你!
传统的维护往往是出现问题了才维护,或者依靠人员定期检查,因此往往维修成本很高。基于状态的维护(Condition-based Maintenance),是通过使用传感器实时监控设备的健康状态,使得设备能够在出故障前得到及时的维护。
常见的应用比如工业设备中的涡轮机、风扇、泵和马达等。本文从电机的失效类型、传感器的选择出发,说明基于状态维护(CBM)的设计实现,希望能给大家带来一些关于如何实现基于状态的维护(CBM)的一些启示。
机械故障失效类型
一般来说, 机械故障失效类型主要分为两大类:
- l机械振动, 频率在10Hz到1kHz 或2Hz到1kHz (ISO 10816)
- 机械磨损, 频率在2Hz到6kHz
图1:失效类型 vs 振动频率
(图片来源:ADI为你的应用选择最合适的加速度传感器)
振动测量是目前最常见的方式,因为它能够可靠地指示机械问题,如不平衡以及轴承故障等问题。
传感器的选择
对于CBM, 常见使用传感器测量的信息有:振动、温度、声音、流量、压力等。
测量 | 传感器 | 主要特性 | 失效类型 |
振动 | 加速度传感器 | 在CBM应用中广泛使用 | 轴承状态、齿轮啮合、泵气蚀、 未对准、 不平衡、负载条件 |
声压 | 麦克风 | 低成本/功率/尺寸 | |
电流 | 电流传感器 | 低成本、非侵入性、通常在电机供电时 测量 |
偏心转子、绕组问题、转子条问 转子条问题、供电不平衡、轴承问题 |
磁场 | 磁性传感器(IC) 磁性传感器模块 |
低成本/尺寸、频率高达250 Hz、在温 度范围内保持稳定 |
转子条、端环问题 |
温度 | 红外温度传感器 | 一次性配备成本高昂、精准的多项资产 /热源 |
由于摩擦、负载变化、过度启 停、供电不足等造成的温度变化 |
电阻式温度传感器 热电偶 红外线温度传感器 |
低成本、小尺寸、准确 |
(图表信息来源:ADI选择最合适的预测性维护传感器)
- 传感器参数指标
在选择传感器之前,首先应该了解电机的失效类型。 对于加速度传感器比较关键的参数有:噪声密度、带宽范围、线性度等。传感器的性能越好,分析能力就越强。
比如对于低转速电机的不平衡问题,可能需要低噪声密度传感器,但是其对于带宽范围要求相对比较低。而对于齿轮故障检测,可能需要低噪声密度和宽带宽范围。
通过DigiKey提供的参数搜索功能,可以筛选出所需的传感器,比如ADI加速度传感器。
基于状态的维护(CBM)设计实现
加速度传感器输出主要分为模拟和数字两种。模拟输出的传感器一般都会再接一个独立ADC或者连接到有集成ADC功能的MCU,来转化成数字输出。因此如何有效地进行数字信号处理就变得特别重要。
- 边缘节点(Edge Node)
一般ADC或传感器的数字输出方式主要为SPI。 这种方式往往不提供任何数据完整性检查机制、时间戳(time stamping)以及混合来自不同传感器的数据等功能。
因此,把传感器数据打包到更高级别协议的边缘节点中,然后再传送,会变得非常有效。这可以使得传感器接口更加健壮和灵活。这就要求边缘节点使用合适的方式处理打包数据流。
- 总线选择
一般ADC或传感器的主要数字输出方式为SPI。SPI是一种不平衡的单端串行接口,主要用于短距离传输数据。
长距离有线传输,可以选择使用RS-485传输。RS-485信号传输是平衡的差分式传输,本身便能抗干扰, 适用于较长距离的数据传输。RS-485在100米以下的传输距离,数据传输速率可以达到50Mbps。如果降低数据传输速率,传输距离可以延长到1000米。(产品示例:ADI RS-485收发器)
长距离无线传输的方式有很多,比如Wi-Fi、蓝牙、LoRa、zigbee等等。这里以ADI SmartMesh为例,带大家初步了解长距离无线传输的连接方式。
ADI SmartMesh IP网络基于6LoWPAN标准(IEEE 802.15.4e),基于2.4GHz频段,具有低功耗高可靠性的特点。
图2:SmartMesh 网络连接
(图片来源:ADI选择正确的加速度计以进行预测性维护)
更多的技术信息,可以参考以下资源:
- 数据分析
采集完数据之后就是分析数据。目前存在多种振动分析技术。比如使用数字滤波,用于克服流程本身或者由机器的其他组件导致的寄生振动,还可以使用数学工具进行辅助,例如ADcmXL3021中包含的工具(计算平均值、标准偏差、波峰因素、峰度等)。
分析可以在时域中进行,也可以对频率做分析。特别是频率分析,可以提供关于异常及异常原因的信息的分析。
无论使用哪种分析方法,关键是要确定最佳警报阈值,以使维护操作既不会太早也不会太迟。
本文小结
不管是工业4.0,还是中国制造2025,都加速了工业向自动化发展的趋势。对于高技术产业,诸如机器人技术、人工智能等,往往需要更先进的方式以确保系统的可靠性。基于状态的维护(CBM)能够通过实时监控来确保系统可靠性,因此这一方法变得越来越重要。
更多传感器相关的技术资料,参见以下链接中的文章。也欢迎大家在本文后留言讨论。
- 模拟传感器和数字传感器——哪个更好?
- 压力传感器的专业术语
- 为工业应用中基于状态的监测构建 MEMS 振动传感器系统
- 传感器索引
- ADI 文章 - 选择最合适的预测性维护传感器
- ADI 文章 - 为你的应用选择最合适的加速度传感器

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum