USB Type-C ≠ USB 3.1,记住不要犯这么low的错误!
如果一直有留意USB的发展,您可能已经听过USB 3.1和USB Type-C,但两者有什么区别呢?它们是一样的吗?那么来吧,就让我们一起搞清楚它们的规范标准到底是怎样的。
USB Type-C ≠ USB 3.1
虽然很多时候,在一些网站或产品介绍中,USB Type-C和USB 3.1经常会一起出现,但实际上USB Type-C并不等于USB 3.1。
图1,USB 3.1官方标志
图2,USB 3.1 Type-C应用产品
什么是USB 3.1?
USB 3.1是一个行业标准,USB 3.1(SuperSpeed +,全名:SuperSpeed USB 10Gbps)是基于USB 3.0改良推出的USB连接介面的版本。在DigiKey官网上,只需输入“USB 3.1”来搜索,便能轻松找到不同的USB 3.1产品,如USB 3.1 Gen1 集线器,USB 3.1电缆,USB 3.1连接器等等。
图3,通过DigiKey官网上的搜索引擎查找USB 3.1产品
USB 3.1最大的特点就是极速的数据传输,理论上速度可以达到10Gbps。而且,它完全向下兼容现有的USB 1.1 / 2.0 / 3.0连接器与线缆,接口最大更可提供100W的供电能力。由于供电标准提升,USB 3.1能够极大提升设备的充电速度。
图4,各USB标准之间的比较
“烧脑”时间
DigiKey是一家库存最多不同品牌的USB 3.1控制器的电子元件授权的经销商。
考考你:各品牌USB 3.1控制器的工作电压、工作温度、封装有什么不同?
什么是USB Type-C?
USB Type-C是其中一种连接器的规范,由Type-C插头和Type-C插座组成。在DigiKey官网内,不难找到各种各样的USB 3.1连接器。Type-A是最常见的USB接口样式,大多应用在传统计算机上; Type-B是目前许多打印机,显示器还在使用的数据传输接口;Micro-B是目前主流的Android智能手机使用的接口;Type-C就是即本文提到的接口样式。
图5,不同的USB 3.1接口样式
图6,各款USB 3.1连接器可以在DigiKey官网上找到
USB 3.1 Type-C的优势有哪些?
USB 3.1 Type-C除了支持高达10Gbps的数据传输速率和高达100W的功率,另一特点是USB 3.1 Type-C与其他USB 3.1接口端尺寸先比有很大改变,比较超薄。未来,或许USB Type-C将成为移动数码产品的新标准。
图7,USB 3.1 Type-C与其他接口比较
另外,USB Type-C可以支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,使得器件易于连接,解决了“USB永远插不准”的难题。
图8,USB Type-C插座的上下引脚分配
从图8可见,USB Type-C插座上下各有12个引脚,其中4对数据传输引脚(TX / RX / D / CC)的引脚分配,使连接器可以正反面随便插,方便电路设计。另外,连接器可以承载多种信号,以细小的接口进行数据、视频和电源传输等一体化的连接方案。
USB 3.1 Type-C转接线如何选?
USB 3.1的标准具有完全向下兼容现有USB 1.1 / 2.0 / 3.0的特性,但在硬件上,USB Type-C连接器不向后兼容。您不能将旧的USB设备插入Micro-B端口, 也不能将USB Type-C连接器连接到较旧的较大的USB端口,但这并不意味着你必须丢弃所有旧的外围设备。实际上,您只需要在DigiKey官网上内找一条USB 3.1 Type-C转接线其一端是USB 3.1 Type-C连接器,另一端是需要连接的旧式USB端口。这样,您便可以将旧的设备直接插入USB 3.1 Type-C端口。
图9 ,USB 3.1 Type-C转接线
“烧脑”时间
除了USB 3.1 Type-C转接线,还有哪些产品可以直接将USB Type-C信号转接到其他端口?
答案是:还有适配器/转换器,集线器。快上DigiKey官网查看相关产品信息。
结论
USB 3.1 Type-C 在功能上明显比其他USB连接介面更优越。它拥有以下几个特点,充分帮助未来电子产品及设备的需求。
1. 超高数据传输速率:最高达10Gbps的数据传输速率
2. 电流输出能力提升:最大100W的功率
3. 兼容性强:USB 3.1完全向下兼容现有的USB 1.1 / 2.0 / 3.0
4. 超薄:接口插座端的尺寸约8.3mm×2.5mm
5. 双面插拔:可以支持从正反两面均可插入的“正反插”功能
有关USB Type-C,DigiKey工程师还有更多好文章:

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum