NTC 和 PTC 热敏电阻的基础知识
什么是热敏电阻?我们先来分解一下它的名称,这样就能清楚地知道它是什么,能用来做什么:热敏电阻 = 对温度敏感的电阻器。它是一种小型电子器件,通过改变电阻值来响应温度(包括环境温度)变化。
那么,它是如何做到这一点的?热敏电阻主要有两种类型:NTC 和 PTC。这两种类型由不同材料制成,但两种材料都能以特定的方式响应温度变化。
负温度系数热敏电阻 (NTC) 的电阻值随温度升高而减小。根据电路选择一款具有适当额定值的负温度系数热敏电阻,可以使其成为理想的直插式涌流限制器。开始时热敏电阻的电阻值较大,浪涌电流涌入后会使其温度飙升,而待浪涌电流达到峰值后,电阻值就会下降以维持较低的功耗水平。然后,当正常电路电流通过热敏电阻时,它将保持在一个足够高的温度水平以维持低功耗水平。因此,它比不能降低功耗的定值电阻器更为理想。此外,这类热敏电阻还经常在电路中用作温度感测器件。
正温度系数热敏电阻 (PTC) 的电阻值随温度升高而增大。这类热敏电阻常用作直插式自恢复保险丝。一旦达到居里温度或开关温度,电阻就会迅速飙升,使之成为应对过流情况的理想选择。不过,PTC 热敏电阻的独特之处在于,在达到居里温度或开关温度之前,其工作原理与 NTC 热敏电阻相似,电阻值会随着温度升高而减小。
在选择热敏电阻之前,需要重点了解的参数包括总额定电阻(通常是指“室温”即 25℃ 下的测量值)、需要在多高的温度下达到多大的电阻值,或是需要多快达到多大的电阻值,以及工作温度、电阻公差(精度)等各种其他信息。很多此类信息都可以在制造商规格书的元器件规格和显示温度系数的图表中找到。
准备为您的项目采购合适的热敏电阻?不妨了解一下 Digi-Key 提供的丰富选项,均有现货供应,可随时发货。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum