2020 节日礼物指南
马上就到 2020 年底,很快就迎来假日季。今年,我们已看不到黑色星期五早晨那长长的购物队伍了;现在,我们坐在沙发上就能轻松购物,闲暇时再来点儿节日饮料。这会让我们无需再为大卖场地板上剩下的最后一个“新热点”大喊大叫,但我们的确需要注意订单的处理和运输时间。毕竟,如果商品五天不发货,您就需要为所有订单支付两天发货的年费,这样有什么好处呢?
我是否提到过 DigiKey 在美国中部时间晚 8 点之前收到的现货订单会当天发货?哦,在 2020 年的剩余时间内,我们向美国客户收取更低的两天发货费用!
现在,这些烦人的后勤工作已经解决,请允许我根据技能水平为您提供一些礼物建议,帮您为工程师、制造商或学生找到理想的礼物。
技能水平:任意级别
无需任何电子知识或专业知识就能吸引大众的物品。
Seeed Mecanum 轮遥控汽车
这不是标准遥控汽车!mecanum 轮使这辆车可以向任何方向移动或旋转。再配以汽车上闪烁的红色和蓝色指示灯,以及一种播放音乐时汽车随着音乐节拍移动的特殊舞蹈,您就是赢家!
适用于Android 设备的 Klein Tools 内窥镜
这款方便的内窥镜采用坚固耐用的 10 英尺长铠装防水鹅颈电缆,可控制六个板载 LED 的亮度并通过 IP67 级 9 mm 摄像头提供高质量 640 x 480 图像。非常适合任何 DIY 人士或汽车爱好者。
iFixit Pro 技术工具包
基于来自数百次拆卸和数千份维修指南的数据,iFixit 为您的实际维修需求创建了最有效的工具包。该套件包含 64 种螺丝刀头,包括标准和安全刀头、一根短撬棒、多种小撬棒,开孔件、多款镊子、抽吸手柄等。实际上,这款工具包能让您拥有打开家中任何电子设备内部所需的一切工具, 以确保这些设备在未来几年中始终保持最佳状态!
更多的完美选择:
Nebra AnyBeam MEMS 袖珍型激光投影仪 – 世界上最小的袖珍型影院投影仪
Snap Circuits 套件 – 包含项目指南的组合电路块,用于教授基本的电子产品
技能水平:基础
需要实用电子或编码基础知识的项目。
TinyCircuits TinyTV 套件
该套件在不到五分钟的时间内即可轻松组装完毕,并且可加载五个小时长的视频内容。像任何电视一样,该套件也包含遥控器,您可以用它来更改频道、调节音量以及打开或关闭电视电源。添加您最喜欢的假日经典电影,将视频切换至循环模式,然后将这个小设备挂在树上,成为真正独特的个性化装饰!
FLIR EXTECH 400A 真 RMS AC/DC 钳形表 + NCV
EXTECH MA445 仪表系列可测量 AC/DC 电压、AC 电流、DC 电流、电阻、二极管、连续性、电容、温度、频率和占空比。此外,MA445 仪表还具有显示保持、最小 - 最大、相对模式、NCV(非接触电压检测)和自动关机功能。该仪器是工具箱或实验室中的必备工具。
Raspberry Pi Zero 的 RetroFlag GPi 外壳
这款受到 Gameboy 启发的 Pi Zero 外壳配有彩色屏幕、电池盒和耳机插孔,因此您可以随时随地沉浸在复古游戏中!使用免焊弹簧针设计,无需针座即可盒内中安装 Pi Zero 并加载软件,弹出电池或抓住 DC 电源适配器,然后玩儿一些传统游戏。别忘了挑选一款 Pi Zero 来完成套件。
Arduino 入门套件
这款入门套件是 Arduino、编码和电子产品入门的绝好方法!这款入门套件包括按照分步教程制作了 15 个不同项目所需的元器件以及 Arduino Uno 板。Arduino入门套件支持多种语言,对于希望编写微控制器代码的任何人来说都是一件了不起的礼物。
更多的完美选择:
Raspberry Pi 400 – 内置在键盘中的 Raspberry Pi 计算机
Pimoroni Grow Raspberry Pi pHAT – 外形紧凑的植物湿度监测仪,带三个土壤探头
SparkFun 可寻址 RGB Fairy 灯 – 5 米长可寻址 RGB LED 灯允许创建定制照明动画
American Bright 柔性 LED 灯带 – 外形纤薄,易于使用,非常适合环境或局部照明
技能水平:中级
使用这些产品的用户应具有电子或编码经验。
888A 2 合 1 数字式热风返修和焊台
一个 60 W 焊接和热风台实现了多合一,只需很小的空间。使用数字控制器,可实现精确的温度设置和控制。这种控制器配有可调节睡眠定时器。对于希望以优惠的入门级价格向其工作台中添加热风的那些人来说,这无疑是一种理想的解决方案。
M5Stack FIRE 物联网开发套件
一款基于 ESP-32 核心的模块化、可堆叠、可扩展、便携式设备。开源、低成本、全功能,且易于快速进行物联网原型设计。该套件由三个可独立的部分组成。顶部装有 ESP32 处理器、2.4G 天线、电源管理器件和 LCD 屏幕。中间是 M5GO 基座,其中包含锂电池、M-BUS 插槽、LED 灯条和三个 GROVE 扩展端口。底部是充电坞,用于通过 POGO 引脚为 M5GO 底座充电。对于希望创建智能或互连项目的任何人来说,这都是一个引人注目的解决方案。
Raspberry Pi 4 B 型
这是一款双显示单板计算机,采用四核 1.5 GHz 处理器、板载 Wi-Fi 和蓝牙、USB 3.0 和千兆位以太网。通过其 40 引脚 GPIO 扩展接头连接器,可以轻松地通过软件来控制、监控扩展板或者定制电子电路。Raspberry Pi 4 提供 2GB、4GB 或 8GB 版本,是任何电子或计算机科学爱好者的必备品!
Adafruit BrainCraft HAT – Raspberry Pi 4 的机器学习
BrainCraft HAT 旨在为使用 Google TensorFlow 平台的机器学习应用增强 Raspberry Pi 4 功能,配有 240×240 TFT IPS 显示屏、成像项目的相机连接器电缆插槽、5 向操纵杆和 UI 输入按钮、双麦克风、立体声耳机和扬声器输出、三个可寻址 RGB LED、两个 3 针 STEMMA 扩展连接器以及 Grove/STEMMA/Qwiic I2C 扩展端口。使用 BrainCraft HAT,人们 可以构建各种音频/视频 AI 项目,有助于轻松插入传感器和机器人技术!
更多的完美选择:
PICkit 4 微控制器编程器 – Microchip PIC 系列微控制器的编程器和调试器
Pycom FIPY IoT 开发板 – ESP32 板载了 Wi-Fi、蓝牙、LoRa、Sigfox 和 LTE CAT M1/NB1 功能
Nebra AnyBeam 激光投影仪 HAT - 用于 Raspberry Pi 的低成本、高清激光投影仪 HAT
一些其他选项
尽管这里列出了许多很棒的产品,相对于我们网站上提供的 1100 多万种产品来说,这些简直微不足道。为帮您找到真正适合某位特别人士的礼物,以下所列资源也能为您提供一些指南。
- 您所不知道的由 DigiKey 提供的零件(博客文章)
- 更多您不知道的由 DigiKey 提供的零件(博客文章)
- 以前的节日礼物指南
- DigiWish 产品建议
- 建议购买的产品类别:
- 在技术论坛寻求建议
- 通过实时聊天寻求技术帮助
- 欢迎浏览、搜索我们全部 1100 万种以上的产品

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum