嵌入式机器学习的应用特性与软件开发环境

作者:DigiKey Editor

在许多嵌入式系统中,必须采用嵌入式机器学习(Embedded Machine Learning)技术,这是指将机器学习模型部署在资源受限的设备(如微控制器、物联网设备和智能传感器)上,这些设备通常具有有限的计算能力、存储空间和功耗。本文将您介绍嵌入式机器学习的应用特性,以及常见的机器学习开发软件与开发环境。

嵌入式机器学习的应用特性与软件开发环境

嵌入式机器学习的应用特性与优势

由于嵌入式设备通常要求极低的功耗,以延长电池寿命,这对于边缘设备特别重要,且嵌入式机器学习需要能够在设备本地进行实时数据处理和决策,以减少延迟,但嵌入式设备通常只有有限的计算能力(如低频处理器)、存储空间和内存,这要求机器学习模型必须进行高度优化。此外,许多嵌入式机器学习应用是在边缘设备上运行,避免将数据发送到云处理,减少了网络带宽的需求和隐私风险。因此嵌入式机器学习通常针对特定应用场景进行优化,如语音识别、图像分类或设备故障检测等。

许多嵌入式设备必须采用边缘计算,由于数据处理在本地设备上完成,嵌入式机器学习能够提供极低的响应时间,可降低延迟,适合需要实时反应的应用,如自动驾驶或工业自动化。此外,边缘计算的数据不需要发送到云,除了降低了数据泄露的风险,有助于保护用户隐私之外,还减少了对云服务的依赖,从而降低了运营成本,尤其是在大规模应用中,成效更为显著。另一方面,嵌入式设备可以在无网络连接的情况下脱机运行机器学习模型,这对于远程或边缘环境中特别有价值。

不过,由于嵌入式设备的计算能力有限,难以运行复杂或大型的机器学习模型,这要求对模型进行剪枝、量化等优化,且由于需要对模型进行高度优化,确保其在资源受限的环境中高效运行,这便增加了开发难度和时间。此外,嵌入式设备通常部署在现场,进行远程更新或模型替换可能较为困难,需要考虑固件更新等技术,且由于存储空间有限,嵌入式机器学习通常只能处理较小的数据集或进行简化的数据处理,这可能影响到模型的性能。

总体而言,嵌入式机器学习的优势在于能够提供实时、隐私保护和低功耗的解决方案,但也需要克服资源受限带来的挑战。随着硬件技术的进步和更高效的模型优化技术的发展,嵌入式机器学习的应用场景正在迅速扩展。


常见的机器学习软件特性与优缺点

常见的机器学习软件有相当多种类,每一种都有其独特的特性、优点和缺点。以下是一些主流的机器学习软件及其特性介绍。

1. TensorFlow

TensorFlow是由Google开发的一个开源机器学习框架,主要用于构建和训练深度学习模型。它支持多种编程语言,最常用的是Python,同时也支持C++、Java、Go等,TensorFlow在业界和学术界都具有广泛的应用。

TensorFlow的早期版本使用静态计算图,允许在计算之前定义整个计算图,方便优化和部署。从TensorFlow 2.0开始,支持实时执行模式,使得程序代码更加直观和易于调试。TensorFlow具备跨平台支持,可在CPU、GPU、TPU等多种硬件上运行,支持从移动设备到大型服务器的多种环境,并具有丰富的生态系统,拥有大量的工具和扩展库,如TensorBoard(可视化)、TensorFlow Lite(移动和嵌入式部署)、TensorFlow Serving(生产环境部署)等,并可透过XLA编译程序和其他优化技术,提供高效的计算性能。

TensorFlow经过多年发展,社区相当活跃、文档丰富、资源充足,具有成熟稳定的优点,且其强大的生态系统,可提供从开发到部署的全套解决方案,具有良好的生产环境支持,适合大规模、企业级应用,并已获得广泛的社区支持,拥有大量的教程、示例和第三方资源可供学习和使用。

不过,TensorFlow的学习曲线较为陡峭,相较于其他框架,初学者可能需要更多时间适应,且在某些情况下,实现相同功能所需的程序代码量较多,其早期版本的复杂性较高,1.x版本的静态计算图概念对于新手不太友好,但在2.x版本中已有所改善。

2. PyTorch

PyTorch是由Facebook AI Research开发的一个开源深度学习框架,具有动态计算图特性,受到研究社区的广泛欢迎。它主要使用Python开发,但也提供了C++界面。

PyTorch允许在运行时动态建构计算图,方便调试和灵活构建模型,其较易于使用,语法简洁,贴近Python风格,适合快速原型开发,且具有强大的GPU支持,可提供高效的GPU加速计算能力。PyTorch支持TorchScript,可将模型转换为可部署的格式,方便在生产环境中使用,且拥有丰富的社区资源,有大量的第三方库和资源,如fastai等。

PyTorch具有灵活性高的优点,动态计算图使得模型构建和修改非常直观,且相当易于学习和使用,对于有Python经验的开发者来说,上手容易,结合活跃的研究社区,许多最新的研究和模型常常先在PyTorch中实现,加上由于采用动态图,调试过程更为简单直观。

不过,PyTorch在生产部署支持上相对较弱,早期版本在生产环境部署方面不如TensorFlow,但随着TorchScript的发展,这一点有所改善。PyTorch的生态系统相对较小,虽然社群活跃,但整体生态系统规模和工具数量仍略逊于TensorFlow。此外,由于PyTorch更新频繁,某些版本可能存在不稳定或兼容性问题。

3. 其他

市面上还有相当多种的机器学习软件,像是scikit-learn是一个用于传统机器学习的Python开源库,基于SciPy和NumPy构建,提供了各种分类、回归、聚类算法,以及数据预处理和模型评估工具。

Keras则是一个高层次的神经网络API,最初由François Chollet开发,旨在快速构建和实验深度学习模型。Keras最初可用于多种后端(如TensorFlow、Theano、CNTK),但在TensorFlow 2.0中已被集成为其高层API。

Apache MXNet是一个灵活高效的开源深度学习框架,由多家公司和社区共同开发,Amazon选择其作为主要的深度学习框架之一。MXNet支持多种程序语言接口,包括Python、Scala、C++、R、Java等。

总体来说,选择适合的机器学习软件取决于多种因素,包括项目的需求、开发者的熟悉程度、部署环境和资源限制等。对于深度学习项目,TensorFlow和PyTorch是主要的选择,各有优势;而对于传统机器学习任务,scikit-learn是首选,Keras适合快速原型开发和初学者,而MXNet则在特定场景下具备优势,了解软件各自的特性和适用场景,有助于更有效地完成机器学习任务。


机器学习开发环境的模型软硬件组合

机器学习开发环境是指用于设计、构建、训练、调试和部署机器学习模型的软硬件组合。这些开发环境可以是本地化的桌面应用,也可以是基于云的平台。以下是几个常见的机器学习开发环境及其特性、优点和缺点。

1. Jupyter Notebook

Jupyter Notebook是一个开源的交互式笔记本环境,允许用户在浏览器中编写和执行程序代码、可视化数据、添加注释等,它广泛应用于数据科学和机器学习领域。

Jupyter Notebook支持交互式程序撰写,用户可以在单个笔记本中同时编写程序代码和查看结果,便于快速迭代和实验,并支持多种程序语言,虽然是以Python为主,但也支持R、Julia等多种编程语言。Jupyter Notebook拥有丰富的扩展和插件,支持通过Jupyter Extensions添加功能,如数据可视化、版本控制等,并支持共享和展示能力,笔记文件(.ipynb)易于共享,且可在网页上展示和运行。

Jupyter Notebook具有易于使用的优点,对于初学者和专业人士都很友好,简单易学,具有良好的可视化支持,可结合Matplotlib、Seaborn等库,便于数据分析和可视化,并具有广泛的社区支持,以及大量的教程和示例资源可供学习。

不过,Jupyter Notebook的性能较为有限,适合小规模数据处理和模型开发,但对于大规模分布式计算支持有限,因此不适合大型项目,在大型项目中,程序代码管理和版本控制相对困难,且其具有依赖性管理的缺点,对于有大量外部依赖的项目,管理和安装库可能较为繁琐。

2. Google Colab

Google Colab是基于Jupyter Notebook的云开发环境,由Google提供。用户可以免费使用GPU和TPU资源进行机器学习实验。

Google Colab在云运行,所有操作都在Google的服务器上进行,无需本地安装任何软件,且拥有免费GPU/TPU支持,用户可以免费使用Google的GPU和TPU进行加速计算,适合训练深度学习模型,并与Google Drive集成,便于文件存储和共享,支持直接读写Google Drive中的数据,并支持实时共享,可轻松与他人共享笔记文件,并共同编辑。

Google Colab具有无需配置的优点,即用即开,无需在本地设置环境。且其资源丰富,可提供免费的计算资源,适合小规模深度学习训练,并具有良好的合作性,支持多人协作,适合团队合作和教学场景。

不过,Google Colab的免费版的计算资源有限,尤其在长时间训练时容易被中断,且文件管理不便,虽然与Google Drive集成,但对于大型项目的文件管理仍不如本地化工具便捷,且所有操作都依赖于稳定的网络连接,无法在脱机环境中使用。

3. 其他

市面上还有多种机器学习开发环境,像是Anaconda便是一个免费开源的Python和R语言发行版,专为数据科学和机器学习而设计,它包含了多种数据分析工具和Jupyter Notebook等开发环境。

Visual Studio Code则是由Microsoft开发的一款开源程序代码编辑器,通过安装Python扩展,可以转变为一个功能强大的机器学习开发环境。

AWS SageMaker是由Amazon Web Services(AWS)提供的全托管机器学习服务,适合开发者和数据科学家构建、训练和部署机器学习模型。

PyCharm是由JetBrains开发的专业Python IDE,提供了强大的程序代码编写、调试和测试工具,广泛应用于Python开发和机器学习。

这些开发环境各具特色,选择哪一个取决于你的需求、技能水平、项目规模以及对硬件和资源的需求。


工具/平台 特性描述 适用范围 优势
TensorFlow 开源机器学习框架,支持深度学习模型的构建、训练与部署,特别适合生产环境。 深度学习、Edge AI、嵌入式设备应用 大型生态系、支持各种平台(移动、Web、嵌入式)、模型部署友好
PyTorch 动态计算图机制的深度学习框架,灵活且易于调试,广泛应用于研究领域。 深度学习研究、AI应用开发 使用灵活、社区活跃、支持分布式训练和易于原型开发
Jupyter Notebook 开源交互式笔记本,支持实时程序代码撰写、数据可视化和文档编辑,常用于数据分析与模型开发。 数据科学、机器学习模型开发、教育与研究 支持多语言、实时互动与可视化、适合展示流程与教学
Google Colab 基于云的Jupyter Notebook环境,免费提供GPU资源,用于执行机器学习模型和大规模计算。 云机器学习、模型测试、快速原型制作 无需本地设置、免费使用GPU/TPU、适合合作与分享

结语

嵌入式机器学习的特性为许多应用场景带来了突破性的发展,它的高效、低功耗和实时计算能力,使得边缘设备能够独立执行复杂的数据分析与决策过程。随着硬件技术的进步和开发工具的不断优化,嵌入式机器学习的应用范围将持续扩展,从智能城市、医疗设备到自动驾驶和工业物联网等领域。未来,随着软件开发环境变得更加友好和开源工具的广泛使用,开发者将能更容易地将机器学习模型集成到嵌入式系统中,促进创新技术的落地与普及。

此外,您还可以参考我们另一篇针对人工智能和机器学习以及Edge AI的概念与应用的介绍,未来我们还将为您介绍更多关于Edge AI与机器学习的硬件类型与相关的传感器介绍,敬请期待。您也可以到以下的DigiKey网页来进一步了解与Edge AI相关的专业技术与解决方案:https://www.digikey.cn/zh/application-technology/edge-ai


更多相关技术前沿与精选内容

  • 使用 TensorFlow Lite 进行微型机器学习
  • 如何在 STM32 微控制器上运行“Hello World”机器学习模型
  • 在嵌入式物联网节点运行机器学习代码,轻松识别物体
  • 机器学习的入门者和专家都青睐 STM32 生态系统
  • 为什么以及如何将 Efinix FPGA 用于 AI/ML 成像 — 第 1 部分:入门指南
  • 边缘计算 Edge Computing 和人工智能 AI 如何引领技术革命
  • 免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

    精选产品

    图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
    PORTENTA H7 LITEABX00045PORTENTA H7 LITE219 - 立即发货
    1 : ¥654.94
    散装
    查看详情
    PORTENTA H7 LITE CONNECTEDABX00046PORTENTA H7 LITE CONNECTED770 - 立即发货
    1 : ¥883.17
    散装
    查看详情
    PORTENTA H7ABX00042PORTENTA H7364 - 立即发货
    1 : ¥941.88
    散装
    查看详情
    ARDUCAM PICO4ML TINYML DEV KITDEV-18439ARDUCAM PICO4ML TINYML DEV KIT34 - 立即发货
    1 : ¥511.55
    散装
    查看详情
    TENSORFLOW LITE FOR MICROCONTROL4317TENSORFLOW LITE FOR MICROCONTROL4 - 立即发货
    1 : ¥371.71
    散装
    查看详情
    TINYML MACHINE LEARNING BOARDSYNTIANT TINYMLTINYML MACHINE LEARNING BOARD282 - 立即发货
    1 : ¥310.02
    查看详情
    KIT STARTER STEMLAB 125-14IZD0007KIT STARTER STEMLAB 125-14104 - 立即发货
    1 : ¥3,571.43
    查看详情
    STM32L4+ DISCOVERY KIT IOT NODE,B-L4S5I-IOT01ASTM32L4+ DISCOVERY KIT IOT NODE,64 - 立即发货
    1 : ¥456.97
    散装
    查看详情
    QUICKLOGIC THING PLUS EOS S3DEV-17273QUICKLOGIC THING PLUS EOS S30 - 立即发货
    1 : ¥409.34
    散装
    查看详情
    BEETLE ESP32-C3 VERSION 2DFR0868BEETLE ESP32-C3 VERSION 2417 - 立即发货
    1 : ¥65.33
    散装
    查看详情
    IN100 DEVELOPMENT KIT, BLE5.1 COIN1BN-DKC0-100-C1IN100 DEVELOPMENT KIT, BLE5.1 CO26 - 立即发货
    1 : ¥270.41
    查看详情
    NORDIC THINGY:53 BLE SENSOR BRDTHINGY53NORDIC THINGY:53 BLE SENSOR BRD539 - 立即发货
    1 : ¥506.50
    查看详情
    XG24 +10 DBM DEV KITXG24-DK2601BXG24 +10 DBM DEV KIT8 - 立即发货
    1 : ¥661.80
    查看详情
    EFR32XG24 2.4 GHZ +10 DBM RADIOXG24-RB4186CEFR32XG24 2.4 GHZ +10 DBM RADIO22 - 立即发货
    1 : ¥331.93
    查看详情
    XG24 2.4 GHZ +20 DBM PRO KITXG24-PK6010AXG24 2.4 GHZ +20 DBM PRO KIT30 - 立即发货
    1 : ¥1,480.22
    查看详情

    关于此作者

    DigiKey Editor