探索 ESP32,玩转物联网世界

作者:Lashley Wang

物联网作为当今科技发展的重要领域,正逐渐改变着我们的生活方式。而ESP32系列开发板在物联网中扮演着至关重要的角色。本系列文章将借助ESP32系列开发板,一同探索物联网的精彩世界。

本系列第一集,会由DFRobot 高级工程师夏青(Rockets Xia)为给大家讲解。

*******************************************************
主讲嘉宾:
Rockets Xia
夏青(Rockets Xia),DFRobot高级工程师,蘑菇云创客空间共同创始人

夏青经常活跃于国内外创客社区。从2008起开始致力推广创客文化,促进创客运动在中国的发展,2010年与中国创客教父李大维等打造国内首个创客空间——新车间。2013年在DFRobot和浦软集团的支持下建设蘑菇云创客空间。作为蘑菇云创客空间共同创始人,经常鼓励和推动社区创客项目的推进。作为DFRobot高级工程师,积极致力于推动人工智能、物联网等先进技术在创客及创客教育领域的落地和推广。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

ESP32是乐鑫科技推出的一款高性能低功耗的Wi-Fi和蓝牙双模 SoC(系统级芯片),它的前身是 ESP8266。ESP8266 自问世以来,以其低成本和易用性迅速占领了物联网市场,但由于其单核处理器和有限的功能,一些复杂的开发受到了限制。为了满足日益增长的物联网需求,乐鑫科技于 2016 年推出了ESP32系列。相比 ESP8266,ESP32具有更强的处理能力、更丰富的外设接口以及更低的功耗。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

ESP32采用双核处理器架构,选用的是Tensilica Xtensa LX6双核处理器,每个核心的时钟频率可达240 MHz。这使得它能够同时处理多个任务,大大提高了系统的响应速度和稳定性。此外,它还采用了Wi-Fi和蓝牙双模通讯功能,内置 2.4 GHzWi-Fi和蓝牙4.2 / 5.0(视具体型号而定),支持广泛的无线通讯协议。这一功能使得ESP32能够在同一设备上实现Wi-Fi联网和蓝牙设备通信,极大地扩展了其应用场景。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

同时,ESP32还具备超低功耗的特点。它支持多种功耗模式,如深度睡眠模式和浅睡眠模式,在不影响性能的前提下,极大地延长了电池寿命。这对于需要长期运行在端侧的物联网设备来说尤为重要,可减少维护的频率。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

ESP32丰富的外设接口和扩展性也使其能够轻松集成各种传感器和外设。它具有丰富的 GPIO 接口,支持 UART、SPI、I2C 等多种外设,并内置温湿度传感器和触摸传感器等。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

这些特性使得ESP32能够实现复杂的物联网应用,适用于多种物联网场景,如智能家居系统、工业自动化和机器人控制领域、可穿戴设备和物联网传感器网络等。

在智能家居系统中,ESP32可以用于开发智能灯光控制、安防监控、智能家电控制等应用,通过Wi-Fi和蓝牙实现远程控制和状态监测。在工业自动化中,它可以用作 PLC 控制器、传感器数据采集终端 DTU 或机器人控制单元,帮助提升生产效率和自动化水平。在可穿戴设备和物联网传感器网络中,由于其低功耗和小尺寸设计,ESP32非常适合用于智能手表、智能眼镜、健康监测设备等可穿戴设备,以及分布式传感器网络,实现实时数据采集和处理。

随着物联网技术的不断发展,ESP32系列在未来将有更广阔的应用场景。将它与其他新兴技术,如人工智能、边缘计算、5G 通讯等相结合,将进一步提升物联网设备的智能化水平和通讯效率。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

DFRobot 作为一家全球领先的开源硬件提供商,一直致力于为全球开发者提供高质量的硬件产品和技术支持。其推出的几款ESP32开发板FireBeetle系列和Beetle系列,也非常受市场青睐。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

FireBeetle系列开发板,如 FireBeetle2 ESP32-C6,作为最新推出的高性能低功耗开发板,支持Wi-Fi6和Bluetooth5。它不仅具有ESP32系列的所有优势,还在通讯速度和稳定性上有了显著提升,非常适合需要高性能无线通讯和强大处理能力的物联网项目。与其他 FireBeetle 产品,如FireBeetle2 ESP32-S3等相比,这些开发板在性能、接口和功耗等方面各有特色,适用于不同的应用场景。

BeetleESP32-C3则是一款小体积、高度集成的物联网开发板,采用ESP32-C3芯片,支持Wi-Fi和蓝牙通讯。它的设计紧凑,适合空间受限的应用场景,如可穿戴设备、小型传感器网络等。

另外,还有ESP32-C6,与前面的C3相比,它在通讯协议和处理能力上有了进一步提升,支持更多的无线通讯协议,适用于更多元化的物联网应用。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

FireBeetle系列由于其高性能和多功能,广泛应用于智能家居、工业控制、环境监测等需要实时数据处理和远程通讯的物联网项目。而Beetle系列则因其小巧的设计和强大的功能,广泛应用于可穿戴设备、小型物联网项目和其他需要高集成度和低功耗的应用场景。

为了让大家更好地了解ESP32开发板的实际应用,视频中分享了2个使用 DFRobotESP32开发板完成的实际物联网项目。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

首先是植物土壤监测项目。为了更好地养护阳台绿植,DFRobot工程师设计了一款采用土壤湿度传感器,利用太阳能供电,锂电池驱动的基于 FireBeetle2 ESP32-C6 的植物土壤适度监测系统。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

另一个是室内环境监测系统,这是一款利用 BeetleESP32开发板做的项目。DFRobot的社区小伙伴构建了一套环境监测系统,通过多个传感器实时采集环境温度、湿度、光照等信息和数据。

除此之外,还向大家介绍怎样快速搭建基于ESP32的开发环境,并展示几个简单的开发板编程示例。

流程很简单,首先需要安装 Arduino IDE,并添加ESP32开发板的支持包。通过 DFRobot 提供的教程,大家可以很轻松地完成这一步。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

并且展示如何编写一个简单的 LED 闪烁程序,通过这个示例,大家可以快速上手ESP32开发板的编程。这些基础示例将为大家后续的物联网项目开发奠定基础。

图片来源:DFRobot(图片来源:DFRobot)

希望今天的内容能让大家对ESP32系列有一个全面的了解,并激发大家的创意和动手能力。如果大家有项目需求,欢迎使用 DFRobot 推出的 Firebeetle 或 beetle 进行自己的项目。

下一期会介绍基于ESP32最新推出的 C6 和 S3 芯片在物联网项目的实操,欢迎大家关注。

相关资源:
乐鑫社区-着重于技术讨论
DFRobot社区-着重于应用分享

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

精选产品

图片制造商零件编号描述可供货数量价格查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-E IOTDFR0654FIREBEETLE 2 ESP32-E IOT50 - 立即发货$81.70查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-E IOT HEADERDFR0654-FFIREBEETLE 2 ESP32-E IOT HEADER0 - 立即发货$87.82查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-C6 IOT 4MBDFR1075FIREBEETLE 2 ESP32-C6 IOT 4MB86 - 立即发货$48.79查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-S3-U W/CAMERADFR0975-UFIREBEETLE 2 ESP32-S3-U W/CAMERA25 - 立即发货$172.83查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-S3 W/CAMERADFR0975FIREBEETLE 2 ESP32-S3 W/CAMERA3 - 立即发货$164.56查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-E IOT 16MBDFR1139FIREBEETLE 2 ESP32-E IOT 16MB48 - 立即发货$108.16查看详情
FIREBEETLE 2 ESP32-UE IOT 16MBDFR1140FIREBEETLE 2 ESP32-UE IOT 16MB2 - 立即发货$108.16查看详情
BEETLE ESP32-C3 VERSION 2DFR0868BEETLE ESP32-C3 VERSION 242 - 立即发货$65.33查看详情
BEETLE ESP32 C6 MINI DEV BOARDDFR1117BEETLE ESP32 C6 MINI DEV BOARD82 - 立即发货$40.52查看详情

关于此作者

Lashley Wang