物联网是科技业界的重要一环,不同的领域都可以通过物联网提高效能,达到更智能化的境界。为了高效开发物联网,你需要的,是更具开发潜力、功能更强大、应用更广泛的开发解决方案!
ESP32 系列开发板性价比极高,可以说是众多物联网项目中的不二之选。它是高性能低功耗的Wi-Fi和蓝牙双模SoC (系统级芯片),具有:
- 双模通讯功能
- 丰富的外设接口
- 支持多种功耗模式
为实现优秀的物联网提供了优良的开发基础,满足物联网复杂的应用需要。不管是智能家居系统、可穿戴设备、工业自动化,还是机器人控制等,都可以利用ESP32达到你的最终目的,在物联网的世界中大放异彩!
想了解更多产品详情,快来观看一连4集介绍视频,从10月14日起每周一发布一集。现在还有限定买一送一活动,详情在下方“限定活动”一栏,万勿错过!
第 1 集
物联网初探:用Beetle和FireBeetle玩转ESP32
介绍ESP32 系列开发板在物联网中的应用。首先阐述了 ESP32 从 ESP8266 演进而来,具有双核处理器架构、双模通信、超低功耗等特性,适用于智能家居、工业自动化等多种场景。DFRobot 的 FireBeetle 系列和 Beetle 系列 ESP32 开发板各具特点,能满足不同项目需求。此外,还分享了实际案例,并演示了如何搭建开发环境和进行简单编程。
第 2 集
前沿科技:ESP32 C6与S3的物联网创新应用
介绍ESP32 C6 和 S3 在物联网领域的创新应用。C6 具有高性能 RISC - V 处理器,支持多种无线协议,适用于智能家居;S3 拥有双核处理器和 AI 加速功能,在边缘计算领域有优势。通过实验展示了ESP32 C6 和 S3 在物联网领域有巨大潜力,并提供学习资源,以促进对 ESP32 系列开发板的进一步探索。
第 3 集
ESP-NOW协议大挑战:自制运动按钮的趣味玩法
讲解 ESP - NOW 技术的定义、工作原理、应用场景及在 ESP32 间的通信实现;展示 Beetle 和 FireBeetle 系列开发板;演示硬件组装、软件编程基础及功能实现过程,包括配置 ESP - NOW 通信、实现互动功能、同步状态等。此外,还会完整演示项目运作,并提供社区和资源链接。
第 4集
电子鼻项目制作 - 用ESP32 S3制作一个腐烂水果监测器
介绍 ESP32 S3 在物联网领域的前沿地位及电子鼻项目背景,概述 ESP32 S3 芯片特性和边缘人工智能概念,展示电子鼻项目硬件组成并强调 ESP32 S3 的核心作用。此外,还会介绍 Edge Impulse 平台训练模型流程,包括平台简介和具体训练步骤,展示电子鼻项目的实现与演示过程。
限定活动
活动期间,只需要在digikey.cn 人民币官网购买至少一款指定DFRobot产品,即可免费获赠DFRobot DFR1145 (价值 ¥91.29) 一个,名额有限,快来参加,亲自体验一下什么是真正的高效物联网开发!
活动日期:10月14日至11月4日 (下单截止时间:11月10日 23:59:59)
活动内容 |
---|
于DigiKey人民币官网 (digikey.cn) 购买至少一款指定DFRobot产品 |
下单时在订单说明栏输入正确活动码“玩转ESP32” |
在DigiKey微信活动页面提交销售订单截图,并填写简单个人资料 |
经过审核确认有效的订单,可获赠DFRobot DFR1145一个 |
获奖名单将于11月尾在微信推文内公布,并在结果公布后14天内安排发货至DigiKey微信会员中心里的登记地址 |
注意:
- 有效订单是指在10月14日至11月10日23:59:59内符合以下条件的订单:
- 购买指定产品的订单。
- 输入正确活动码的订单。
- 订单不可取消。
- 不包括延期交货订单。
- 每人只可获赠DFRobot DFR1145一次。
- 必须提交正确有效的收货地址,无法联系的获奖者可能会被取消资格。
立即参加,用DFRobot开发您的设计!
更多活动详情和条款及细节,请到微信活动页面查看。
DFRobot指定产品 (至少选购一款)
更多内容
领略ESP32芯片的科技魅力:C6与S3
发布日期:10月21日
如何利用ESP-NOW 技术实现高效物联网通信
发布日期:10月28日
电子鼻项目:ESP32-S3与边缘智能的融合
发布日期:11月4日
技术论坛
对于DFRobot产品有任何疑问,欢迎到我们的技术论坛与我们的专家一起讨论,也欢迎分享使用DFRobot产品后的用后感和有趣经验,让我们在物联网开发上互相学习。
更多相关帖子