USB 基本指南
投稿人:DigiKey
2018-01-17
什么是 USB(通用串行总线)?USB 是用于数据传输和电源管理的矩形连接器。它们通常用于为设备充电,或将数据从存储设备传输到查看设备。USB 最初是为了帮助简化计算机与外围设备的连接而创造的。
母头连接器(插座)通常嵌入到设备中,而公头连接器(插头)通常是自由悬挂的,因此它可以放置在电缆组件的端部,以便同时互连两个或更多个设备。
USB 版本
USB 1.0 在 1996 年推出。新产品中并没有大量使用,直至 1998 年 USB 1.1 发布。该版本只包括标准 A 型和 B 型连接器。此时,USB 1.1 的速度达到 12 Mbit/s,使用日益广泛。
USB 2.0 在 2000 年发布时达到 480 Mbit/s 的速度,同年发布了 Mini-A 和 Mini-B 类型连接器。经过多次升级和改进之后,Micro USB 连接器于 2007 年发布,它包括电池充电功能。
2008 年发布的 USB 3.0 也采用了新的 SuperSpeed 传输模式,达到了 5 Gbit/s 的信号传输速率。SuperSpeed 连接器标有一个特殊的微标,同时标准插座带有蓝色嵌件,以帮助识别这些功能。
USB 3.1 在 2013 年发布,速度提升至 10 Gbit/s,从而超越原先的 SuperSpeed 传输模式。为了与旧的 SuperSpeed 区别开来,新标志是 SUPERSPEED+。
连接器类型
USB 连接器有几种不同的样式,下面的图片和描述涵盖了最常见的类型。
A 型(图 1):这是最常用的 USB 样式。它应用于很多场合,例如电脑、闪存驱动器、汽车、墙壁转换器等,这种类型有四个触头,两个用于数据,两个用于正负极电源。这些触头都并排放置。
图 1:公头和母头 USB A 型连接器。
B 型(图 2):这种样式的 USB 是为了将外围设备连接到计算机而设计的。外围设备的例子包括键盘、鼠标、扫描仪等。与 A 型 USB 连接器相同,该类型也有四个触头。两个用于数据,两个用于正负极电源。其中两个触头放置在顶部,另外两个放置在底部。
图 2:公头和母头 USB B 型连接器。
Mini A 型(图 3):这不是最常用的样式之一。这种类型有五个触头。所有触头排成一条直线。
图 3:公头和母头 USB Mini A 型连接器。
Mini B 型(图 4):这种样式以前用于手机电池的充电功能。这种类型有五个触头。所有触头排成一条直线。
图 4:公头和母头 USB Mini B 型连接器。
Micro A 型(图 5):Micro A 型不像 Micro B 型那样常见。这种类型有五个触头。所有触头排成一条直线。
图 5:公头 USB Micro A 型连接器。
Micro B 型(图 6):这种样式很常见。它目前用于大多数主要的手机电池充电连接器。这种类型有五个触头。所有触头排成一条直线。
图 6:母头和公头 USB Micro B 型连接器。
Micro B SuperSpeed(图 7):由于声称具有更快的数据传输速率和充电速率,因此变得更加流行。这种类型有 10 个触头,标准 Micro B 部分有 5 个,附加部分有 5 个。这种插座向后兼容所有 Micro B 插头。
图 7:公头和母头 USB Micro B SuperSpeed 型连接器。
C 型(图 8):这种样式是可反转的。由于声称具有更快的数据传输速率和充电速率,它开始被某些手机制造公司采用。这种类型有 24 个触头。除了标准的数据传输和电源引脚,还有一个配置引脚来确定电缆方向。
图 8:公头和母头 USB C 型连接器。
正在寻找特定 USB 电缆组件或连接器吗?DigiKey 提供各种各样的选择:
参考资料
- “Wikipedia USB,” last modified February 7, 2017
- “USB Connector Guide – Guide to USB Cables,” Cables To Go, accessed February 14, 2017,
![](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Article%20Library/Contributors/pub-logo/Digikey_logo.png?la=zh-CN-rmb&ts=5c2b21df-90d2-4b9f-81f1-b9413de6ccd0)
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。