如何更高效地使用 DigiKey 零件搜索
投稿人:DigiKey
2021-02-19
在电子行业中,寻找所需的零件是一件相当麻烦的事情。
DigiKey 拥有业界最多样化的现货零件,下单当日即可发货,并为此深感自豪。DigiKey 的零件搜索是一款功能强大的工具,可为您迅速查找所需的元器件。然而,有时在寻找零件时可能会让人感到沮丧,尤其是在有许多类似零件可供选择的情况下。
本文将介绍一些小窍门、小技巧,让您更轻松地使用 DigiKey 零件搜索功能,快速、有效地找到您需要的任何零件。
*请注意,本文中的示例仅在本文发表时是准确的。
常规零件搜索
DigiKey 的零件搜索旨在帮助您以精简的方式找到符合设计所需参数的零件。例如,假设您正在搜索通孔电阻器。我们的目标是找到整个“Through Hole Resistors”(通孔电阻器)子类别,首先在页面顶部的“Part Search”(零件搜索)框中输入“Resistors”(电阻器)(参见图 1 所示的结果)。
图 1:“resistors”(电阻器)的搜索结果。
此处显示的是在零件数据库中搜索“resistors(电阻器)”一词时得到的所有搜索结果。但是,我们要找的是通孔电阻器。所以点击“Through Hole Resistors”(通孔电阻器),我们可以看到一个显示所有通孔电阻器的页面。
如图 1 所示,属于通孔电阻器的条目超过了 501,000 条。很幸运,我们可以使用参数筛选条件将结果清单缩小至更易管理的范围(图 2a、2b、2c)。
图 2a:带有“Scrolling(滚动)”(水平)参数筛选器的“Through Hole Resistors(通孔电阻器)”搜索页。
图 2b:带有“Stacked(堆叠)”(垂直)参数筛选器的“Through Hole Resistors”(通孔电阻器)搜索页。
图 2c:带有已展开的“Stacked(堆叠)”(垂直)参数筛选器的“Through Hole Resistors”(通孔电阻器)搜索页。
使用这些筛选条件时,最好先选择一个最重要的参数;在本例中,“Resistance (Ohms)(电阻值 (Ω))”应该是最重要的参数。只需简单地点击每个值,即可在一个字段中选择多个参数值,(或者,您可以通过单击并按住第一个值,然后在列表中拖动鼠标至所要寻找的范围的结束值来选择范围。)选择所有数值后,只需单击“Apply All”(全部应用)按钮即可查看结果。
在应用了最重要的参数过滤器后,再转到下一个最有价值的参数过滤器,并重复进行,直到完成所有要过滤的参数。建议您一次只用一个参数筛选条件,因为如果同时使用多个参数筛选条件,可能发生没有任何零件符合所有选定参数的情况。
示例详解
让我们通过实例进行详细介绍。我们想要找一种采用通孔式 TO-220 封装、额定电气值至少为 50 A、85 V 的 N 沟道 MOSFET。如果在搜索框中输入“MOSFET N-Channel 50A 85V Through Hole TO-220(MOSFET N 沟道 MOSFET 50 A 85 V 通孔 TO-220)”,我们会找到三个过期零件(图 3)。
图 3:“MOSFET N 沟道 MOSFET 50 A 85 V 通孔 TO-220”的搜索结果。
该搜索字符串过于局限,无法提供我们要搜索的结果(主要是因为指定了额定电流和电压值)。重新搜索一次,这次使用参数筛选条件来看看是否可以找到符合我们规格的其他零件。
当开始通过常规搜索方法查找出一些零件进行对比时,最好采用尽可能常规的方式,然后进行筛选,缩小范围,以获得可接受的合理数量的结果。在本例中,我们首先在搜索框中输入“MOSFETs”(注意:DigiKey 零件搜索不分字母大小写)。如图 4 所示,搜索结果共有 59,000 条。
图 4:MOSFET 的搜索结果
我们正在搜索单通道 MOSFET,所以单击“Transistors - FETs MOSFETs - Single(晶体管 - FET MOSFET - 单通道)”链接。我们打开的页面显示有 4 万多条结果可供选择(图 5)。
图 5:“Transistors – FETs MOSFETs – Single(晶体管 – FET MOSFET – 单)”的子类别。
现在,我们开始使用参数筛选条件。首先,我们要选择“FET Type(FET 类型)”和“Normally Stocking(常备库存)”(图 6)。
图 6:N 沟道 FET 型的常备库存。
我们最近增加许多新功能,其中一项就是在应用筛选参数之前,您能够根据所选的筛选参数预览将要得到多少结果。该预览会在两个位置显示,字体为灰色:1)在页面顶部附近的当前搜索的“Results(搜索结果):”之后显示的数量,2)在页面筛选部分的“Aplly All(全部应用)”按钮之后显示的数量(如图 6 所示)。当选择一次用多个参数进行筛选时,该功能很有用。但在这本例中,我们将在每次迭代筛选时仅用一个参数来继续筛选,从而避免意外漏掉一些我们要找的结果。
点击“Apply All(全部应用)”按钮后,还剩余不到 1.1 万条结果。接下来,找到“Mounting Type(安装类型)”参数。我们正在查找通孔型零件,所以选择该条件(图 7),然后单击“Apply All”(全部应用)。
图 7:选择“Through Hole(通孔)”安装类型。
现在,我们把搜索结果减少到 3,822 个零件。然后,我们使用“Package/Case(封装/外壳)”参数作为筛选条件(这是 DigiKey 的标准化封装名称,因为许多供应商会为相同封装使用不同的名称)。将页面滚动至参数筛选条件的右侧,选择所有可用的 TO-220-3 选项并单击“Apply ALL”(全部应用)。
图 8:“Package / Case(封装/外壳)”的所有可用“TO-220-3”封装选项。
该操作将可用的零件数量减少至 2000 个。现在,用电流作为筛选条件。我们的规格是 50 A,但我们选择所有那些额定电流为 50 A 到 100 A 的 MOSFET (图 9)以放宽筛选条件,然后单击“Apply All(全部应用)”。
图 9:选择 50 A 到 100 A 选项。
如您所见,现只剩下 382 条结果。接下来,我们采用电压额定值进行筛选。因为我们在搜索额定电压至少为 85 V 的 MOSFET,所以我们将选择从 85 V 到 200V(图 10),然后“Apply All(全部应用)”。
图 10:选择从 100 V 到 200 V(无 85 V 选项)。
最后只剩 130 个零件,这有利于管理和排序。但是,因为我们想快速获得零件,所以可以通过勾选“In stock(现货)”和“Exclude(排除)”复选框,并点单击“Apply All(应用所用)”(图 11)。
图 11:勾选“In stock(现货)”和“Exclude(排除)”复选框。
现在,搜索结果中没有出现我们最初搜索到的三个过期零件,我们得到了 93 个选项。我们可以使用位于要作为排序依据的列顶部的上下箭头对这些结果进行排序(图 12)。
图 12:按照“Vgs(th) (Max)@Id”排序的零件搜索结果。
当使用参数筛选条件时要注意一点,如果使用了一个筛选条件后希望将其清除,仅需在“Applied Filters:”(应用筛选条件:)行中单击已勾选的复选框即可。这样,您就可以修改筛选条件选择,或者不使用搜索条件。
有时少即是好
经常使用 DigiKey 零件搜索功能的用户都知道,使用准确的 DigiKey 零件编号或原厂零件编号可非常容易地找到您要找的零件。但是,即便是只输错或丢失一个字符就不会得到任何结果。以下是利用不完整的零件编号进行搜索将变得非常有用的情况。例如,假定您正在搜索 Microchip 的 PIC24F16KL402-I/ML 微控制器,但是由于某些原因您认为零件编号是“PIC24F16K402-I/ML”,省略了“K”后的“L”。此时,您会看到一个提示“没有任何搜索结果,请确保输入正确的零件编号”的页面(图 13)。
图 13:零件搜索结果中零件编号不正确。
如您确认零件编号正确无误,即可认为 DigiKey 的零件数据库中没有该零件。但是,您在上次搜索时确实看到了该零件。
一个简单的解决方法就是在搜索框中缩短零件编号。您将发现一个新功能,那就是我们的动态搜索建议功能,只要您输入信息该功能就会弹出建议信息(图 14)。
图 14:我们的动态搜索建议功能的示例。
在本例中,从搜索框中的零件编号末尾一次删除一个字符,就会显示出包含您到目前为止所输入的信息在内的各个零件选项。
在搜索结果中搜索
DigiKey 于 2016 年初推出这一新功能,在返回初步搜索结果后,“Search Within Results(在结果中搜索)”功能就会出现(在返回的总 “Results(结果):”数字下方的灰色区域的第一个字段中)。这样可在现有搜索结果的基础上进行精细搜索,而不是开始新的搜索。
我们再举一个简单示例来说明此功能的实用性。在这个例子中,我从我们的“normally stocking(常备库存)”"微控制器(超过15,000个)中截了一张图,显示了许多“Connectivity(连接性)”和“Peripherals(外设)”参数值(图15)。
图 15:参数值示例。
如果您需要一款带 CAN 总线的 MCU,您只需在这里简单地输入...。(图 16)
图 16:向“Search Within Results(在结果中搜索)”框中输入“CANbus”的示例。
这将返回一个包含 3,622 个零件的搜索结果页面,现在您可以继续缩小搜索范围,因为您知道所有剩余的结果中都包含 CANbus。
其它搜索技巧
使用 DigiKey 零件搜索引擎时,需要牢记几点:
- 所有搜索词语均自动通配。换句话说,当搜索“LED”时,得到的大多数热搜结果属于预期的光电子领域。但是,您还可能得到属于诸如 USB 电缆等其它领域的结果,因为“Description”(描述)字段中的“SEALED”也包含“LED”。
- 有几点需要注意,在看参数值时有时会出现“*”和“-”值,如本文中的很多数字中就有此类符号。“*”表示值还未输入,通常用于较新的零件。“-”表示在规格书中没有找到值。
- 所有搜索均基于文本,不识别数字。
- 基于通配特性,在查找 0402 电阻器时用“402 电阻”作搜索词就能获得最佳搜索结果。
- 查找 0.2-inch terminal block(端子块)时,可用“0.2 term block(0.2 术语块)”作为搜索词。然而,搜索“0.2"术语块”将产生不同的结果,因为大多数输入数据库的测量值都被列为 0.200",这些将无法找到。
- 请记住,DigiKey 零件数据库中几乎找不到“inch”(英寸)和“foot”(英尺)术语及其相关的缩写 “in.” 和 “ft.”。最佳做法是在开始筛选结果时,不要使用这些术语并缩小这些参数范围。如果您希望在搜索字串中使用这些词语,则使用双引号(")代替英寸,单引号(')代替英尺将会得到最佳的搜索结果。
总结
虽然 DigiKey 的零件搜索引擎使用简单,搜索迅速,但您也可利用一些方法和小窍门来查找、比较更多符合您规格要求的零件。因此,如果您在搜索零件时遇到困难,牢记本文中所述的方法,可能会帮助您找到所需的零件,并为您的设计提供更多适合的选择。
如前所述,DigiKey 正在不断为参数化搜索引擎增加更多的功能。随着这些改进措施的增加,本文将用最新信息进行修订,以帮助您使用零件搜索引擎查找所需的零件时获得最佳搜索结果。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。