UnitedSiC
您是硅的 SiC 吗?
对于诸如电动汽车、电池充电、可再生能源和数据中心等众多快速增长的应用领域的成功,电源效率和性能水平变得越来越关键。正是这种设计趋势推动了基于 SiC 的宽带隙器件的发展,这是替代硅的合法选择。在这个题目为“您是硅的 SiC 吗?”系列文章的 6 部分中,UnitedSiC 工程副总裁 Anup Bhalla 博士概述了为何 SiC FET 在众多快速增长的应用中是正确的选择,以及它们如何适应仍然存在 MOSFET、超级结、IGBT 和 GaN HEMT 的环境。工程师将会了解与功率晶体管和二极管有关的最重要的品质因数,以及在进行包含 SiC 器件的电源电路设计变更时的注意事项。
技术信息
- 第 1 条: SiC 的应用趋势
- 第 2 条 SiC 器件和封装技术现状
- 第 3 条SiC 在电动汽车 (EV) 电源转换中的应用
- 第 4 条: 如何采用 SiC 制造更好的 EV 牵引逆变器
- 第 5 条: 超高压 SiC 和 Supercascodes
- 第 6 条: 在数据中心电源和电信整流器中使用碳化硅 (SiC) FET