Bourns, Inc.
产品类别

HVMA03F4A-LP8S - 用于高压应用的低外形隔离变压器
Bourns 推出了一款专为栅极驱动和高压电池管理系统设计的小型隔离变压器。该变压器具有较高的爬电距离,提高了紧凑应用中的安全性和性能。

1220 Series - Compact Surge Protection with Advanced Thermal Safety
Bourns' new surge protective devices deliver robust surge suppression in a compact PCB form factor. These devices feature advanced thermal protection to safeguard sensitive equipment from severe power surges and prevent thermal runaway.

SSA-2 系列模拟分流传感器 – Riedon™ products by Bourns
Riedon™ products by Bourns 的新型分流传感器具有出色的工作稳定性,能够提供高度精确的电流传感能力。它们可以抵抗杂散磁场并支持单极电源,因此成为电池系统、可再生能源和工业应用的理想选择。
我们的产品
最新产品
特色产品

低损耗功率因数校正 (PFC) 扼流圈 - 15290x 系列
Bourns 15290x 系列 PLP FC 扼流圈的额定电流高达 4.5 A,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

增强型栅极驱动器变压器 – SM91243L 系列
Bourns 增强型栅极驱动器变压器专为与 Allegro Micro Model AHV85000 和 AHV85040 GaN FET 隔离栅极驱动器芯片组配合使用而开发。

Multifuse® PPTC 自恢复保险丝 - MF-NSHT 和 MF-USHT 系列
Bourn 型号为 MF-NSHT 和 MF-USHT 的 Multifuse® PPTC 自恢复保险丝系列采用 1206 和 1210 尺寸的表面贴装封装

高功率 SMD 绕线电阻器 – PWR 系列
Bourns PWR 系列表面贴装绕线电阻器的额定功率高达 10 瓦,具有高可靠性和抗浪涌能力。
查看全部
工具和支持
近期 PTM

5 minutes
Mini-Breakers: Overtemperature Protection for Heater Applications
Bourns mini-breakers are a combination of two common circuit protection technologies: a PTC and a bimetal switch, providing several advantages over either technology on its own.

10 minutes
SinglFuse™ SMD Fuses
SinglFuse thin film chip fuses construction method allows for precise and efficient high volume production as well as the flexibility for custom applications.

5 minutes
Mini-breaker Thermal Cut Off (TCO) Devices
This presentation will introduce the range of mini-breakers, explain their construction, and review their applications and advantages. It will also explain the part numbering system and talk about how to select the most suitable part.

10 minutes
Transient Blocking Units
The TBU® HSP is a silicon-based, solid-state, resettable device which is placed in a series with a signal path.
关于 Bourns, Inc.
Bourns, Inc. 由 Marlan 和 Rosemary Bourns 共同创立于 1947 年,自成立以来一直是电子产业界设计、制造和销售电子元件和集成解决方案的领导厂商。作为一个行业创新者,Bourns 的产品开发目标针对诸如计算机、电信、汽车和便携式电子产品之类高增长行业。
Bourns 早在 1952 年推出 Trimpot® 产品线时就已打造出其产品和服务的质量、价值和创新标杆,即世界上首款获得专利的微调电位计。Bourns 追求完美,致力于不断改善产品及服务,以满足全球客户需求。Bourns 理念根植于为其全球客户提供高质量的产品、可靠的交付和最佳的总体价值。除了保持全球制造和客户支持能力外,Bourns 还重点投入技术开发和制造能力扩张上,以满足客户不断变化的需求。通过这种持续的投资,Bourns 推动了元器件小型化趋势发展。公司秉持质量至上原则,制程通过了 QS 9000 和 ISO 9001/2000 认证。
“我们特别感谢与 DigiKey 长达 32 年之久的、成功的合作关系。作为业内发展最快的电子元器件分销商之一,我们与 DigiKey 的合作扩大了客户群,并增加了对我们先进产品和应用解决方案的需求。Bourns 多次将 DigiKey 评为表现最佳的分销合作伙伴,我们将继续珍惜并高度重视这种关系。”Bourns, Inc. 全球销售高级副总裁 James Harrington 说道。