Digi-Key 出品:
未来工厂第 4 季

全球制造业工业自动化解决方案的下一波创新浪潮。

hero-banner

第 1 季技术支持

横幅徽标
Weidmuller

DigiKey 推出一个三部曲视频系列,为大家展示了全球制造业在机器人、自动化、网络连接等尖端技术领域的最新创新。 让我们一起来了解一下如何让工厂变得更加智能、更加复杂,以满足我们这个日新月异的世界日益增长的需求。

第 1 季:第 1 集

前沿制造

在我们的第 1 集节目中,我们先带大家看看边缘计算的兴起。边缘计算正在将像机器学习这样的复杂技术运用到数据采集中来,从而让遍布工厂车间的传感器实现更快速、更敏感的数据响应。

第 1 季:第 2 集

机器人的兴起

在第 2 集中,我们将浏览一下机器人在制造行业兴起的编年史,并了解新型设计如何在工厂车间与工人相互协作,从而在整个行业创造出新的、高质量工作机会。

第 1 季:第 3 集

人工智能与物联网的交集

在这一集《未来工厂》中,我们将向大家展示人工智能应用如何才能解锁物联网和边缘应用在制造业的真正潜力。 探就实时分析、联网传感器、预测性维护、供应链自动化以及其他过程进步如何将制造业推向全新时代。

相关产品

xx

Banner Engineering

2170-DX80N9Q45VA-ND

无线振动/温度传感器

详情

xx

Banner Engineering

2170-SOLUTIONSKIT9-VIBE-ND

无线振动和温度套件

详情

xx

Banner Engineering

2170-S15C-MGP-KQ-ND

直插式数据转换器

详情

xx

Banner Engineering

R90C IO-Link 集线器

将信号转换为与其他设备兼容的 IO-Link 数据流。

详情

xx

Weidmuller

281-7940111686-ND

带数字 IO 的 IIOT 控制器

详情

xx

Weidmuller

281-2580220000-ND

开关模式,PWR 供电 12V

详情

xx

Weidmuller

281-2730670000-ND

浪涌保护 - OVP

详情

xx

Weidmuller

PROeco 单相电源

提供基本功能,并实现高性能和灵活性。

详情

设计产品

STMicroelectronics

更多内容

预测性维护趋势:机器学习

预测性维护正成为智能工厂的基本要求。 精确跟踪机器性能的能力可帮助制造商减少时间和成本浪费。

阅读全文

现场设备级远程监控

传感器检测到的数据曾经是多么得难于访问或完全无法获取。 有了工业物联网 (IIoT) 技术后,设备级数据现在对于操作员和计划管理员来说可谓是探囊取物。

阅读全文

通用 DIN 导轨电源助力工业自动化应用

设计人员能够指定一个现成的解决方案来为 DIN 导轨设备供电,并具有现成模块的优势。

阅读全文

AppGuide,工业控制产品选型表

使用这个产品选型表能够帮助您选择到合适的工业物联网解决方案。

阅读全文

相关视频

第 2 季技术支持

Siemens
Schneider
Phoenix-Contact

在《未来工厂》第 2 季中,我们探讨了工业 4.0 背后的驱动因素,以及像人工智能、边缘计算和连接之类技术将如何改变制造业的未来。 我们访问了这些领域的顶级专家,并就这些技术的影响进行了探讨,最后介绍了 DigiKey 及其合作伙伴正以何种方式推动下一次制造业的重大飞跃。

第 2 季:第 1 集

见证双生

为了满足不断增长的全球需求并应对供应链的挑战,制造商必须有深谋远虑。 数字孪生技术允许进行详细的硬件仿真,可影响从制造过程到未来工厂车间整体布局的方方面面。 这项技术的下一步该怎么走,现代制造商现在应该如何对之进行投资呢?

第 2 季:第 2 集

表演还得继续

无论是机器问题、元器件短缺,还是其他潜在的挑战,停产根本就不是一个选项。 今天的工厂必须通过使用复杂的传感器和硬件来实现系统级的可见性,这些传感器和硬件旨在进行数据获取和状态监控,并在问题出现之前提供关键的信息。

第 2 季:第 3 集

跳出思维定式

制造业的行业先锋们一直在思考未来,并对整个工厂车间的未来技术进行规划。 在这一集,我们造访了这样一个地方,那里诞生了一个个尖端制造解决方案和概念,让我们有机会一窥制造业的未来。

相关产品

xx

Siemens

SIMATIC S7-1200 基础控制器

具有集成通信和技术功能的紧凑型自动化解决方案

详情

xx

Siemens

SIMATIC 基本面板

简化了简单机器和设备的操作。

详情

xx

Siemens

SITOP SEL1200/SEL1400 选择性模块

将负载电流分配到 24 VDC 负载电路,并对之进行可靠地监控。

详情

xx

Siemens

SITOP PSU6200 电源

针对 12 V、24 V 和 48 V 标准应用的超高性能电源。

详情

xx

Schneider Electric

Easy TeSys 接触器

旨在切换和保护最常见的电机应用。

详情

xx

Schneider Electric

Easy TeSys 手动电机启动器

旨在控制和保护电机。

详情

xx

Schneider Electric

Easy TeSys 热过载继电器

旨在保护交流电路和电机。

详情

xx

Phoenix Contact

CAPAROC 电子断路器系统

专为 12 V 至 24 V 应用中过流保护而设计

详情

xx

Phoenix Contact

PSRmodular 可配置安全系统

灵活、安全的监控机器或系统的解决方案。

详情

xx

Phoenix Contact

工业外壳系统:物联网设备外壳

ICE/散热器、使用在线配置器的基于 Web 的免费热仿真等等。

详情

xx

Phoenix Contact

BL2 BPC 1500 系列

入门级自动化、小型机器控制和 IIoT 应用。

详情

xx

Phoenix Contact

RIFLINE 可插拔强制引导继电器

提供采用窄型设计的工业多通道强制引导触头

详情

更多内容

PLC 编程:以 Siemens 产品为实例的技术总结

随着第四次工业革命和工业 4.0 时代的到来,实现全面、智能的自动化需要有先进的控制、监视和诊断技术。

阅读全文

数字孪生概念及其工作原理

实施数字孪生文化,包括真实和虚拟产品生命周期管理软件,这可以减少设计周期时间和测试,并提高产出率。

阅读全文

如何为重型三相交流电机选择和应用机电接触器

EMC 是频繁开关重型负载(如大型电机)的最佳解决方案,但在进行选择和实现时设计者需谨慎。

阅读全文

使用细间距板对板连接器优化系统封装

当产品中必须使用两块或多块印刷电路板时,板对板连接器提供了高性能的电气和机械连接解决方案。

阅读全文

如何使用单对以太网来节省空间、减轻重量,同时提高工业物联网性能

使用单对以太网进行双向高速数据和电源传输可在工业和企业安装中节省空间,减轻重量。

阅读全文

如何使用可插拔电池电极连接器确保安全、高效地部署模块化 BESS

使用符合 UL 4128 标准的额定值为 1500 VDC、120 A 的插拔式电池电极连接器,并加快模块化 BESS 安装。

阅读全文

使用传感器执行器箱更快、更安全、更可靠地配置工业传感器和致动器

使用传感器执行器箱,自动化工程师可以减少配置时间,确保控制器和传感器/执行器之间的可靠连接。

阅读全文

如何将协作机器人安全地整合到工业应用中

确保人机协作的安全必须针对特定应用进行风险评估和系统定义,如今已出台相关技术规范以提供指导。

查看全部

相关视频

第 3 季技术支持

Panduit 徽标
Schneider Electric

DigiKey 推出新的三部曲系列,展示了其供应商是如何运用新型技术来设计可持续的未来制造业的。 与我们一起探讨能够减少浪费、提升效率并促进生产模式环保的最新创新和最佳实践。 从微电网到替代能源,再到智能制造系统等等。

第 3 季:第 1 集

减少生产影响

制造加工大约消耗了世界能源的三分之一。 在这一集中,我们将了解制造商如何利用替代能源、如何打造微电网以及如何利用新兴技术来降低生产过程中的碳排放量,从而创造一个更具可持续性的未来。

第 3 季:第 2 集

激励工厂的变革

随着全球需求持续增长,自动化技术与时俱进、迅速发展。 但是因需求巨大,新的挑战已出现。 这一集展示了 Schneider Electric 位于美国肯塔基州列克星敦的工厂改造情况,该工厂已被彻底改造成一座未来工厂。 通过研究这座工厂的改造过程,我们可以了解到该工厂是如何为希望建立更可持续运营模式的各大厂家树立行业典范的。

第 3 季:第 3 集

实用的可持续制造技术

在这一集中,我们会介绍几个实用的真实世界的可持续制造和自动化实例。 我们会探访几个在各自领域引领行业的公司,了解这些公司用来最大限度降低环境影响的具体技术和技巧。

相关产品

光纤电缆

Panduit

Opti-Core™ 光纤电缆

了解更多

TeSys 电机启动器

Schneider Electric

TeSys™ Island 通信电机启动器

了解更多

尼龙 612 电缆扎带

Panduit

尼龙 612 电缆扎带

了解更多

浪涌保护器

Schneider Electric

Surgelogic™ Square D IESE 浪涌保护器

了解更多

线槽

Panduit

实现可靠系统性能的控制面板解决方案

了解更多

xx

Schneider Electric

可持续制造

了解更多

VeriSafe AVT

Panduit

VeriSafe™ 电压不存在测试仪

了解更多

安全模块

Schneider Electric

Harmony 安全模块

了解更多

包塑线缆组件

Panduit

IndustrialNet™ M12 5e 类和 6A 类包塑线缆组件

了解更多

软启动器 ATS480

Schneider Electric

Altivar™ 软起动器 ATS480

了解更多

配电单元

Panduit

G5 配电单元

了解更多

变速驱动器

Schneider Electric

Altivar™ 212 变速驱动器 (VSD)

了解更多

xx

Panduit

Panduct® PanelMax™ 线槽和噪声屏蔽板

了解更多

DIN 导轨电源

Schneider Electric

Modicon DIN 导轨电源

了解更多

边夹

Panduit

塑料太阳能边夹

了解更多

变频驱动器

Schneider Electric

ATV320 变频驱动器 (VFD)

了解更多

更多内容

优化电缆管理,确保公用事业级光伏系统的安全和效率

公用事业级光伏 (PV) 系统通常能产生数兆瓦 (MW) 的电力,是绿色能源和可持续发展的关键因素。

阅读全文

以最先进的自动化技术为动力:可持续发展之路

工业生产的关键因素是能源需求、原材料使用以及所需土地的大小(特别是在大城市)。

阅读全文

自动化技术如何帮助美国制造商扩大半导体制造规模

尽管半导体器件至关重要,但世界上大部分地区都依赖于非多样化的且因此而脆弱的全球供应链。

阅读全文

使用湿度和温度传感器来改善温室和暖通空调系统的可持续性

在温室、数据中心、办公室和工业设施等不同类型的环境中,控制湿度和温度是至关重要的。

阅读全文

电机接触器的基础知识与应用

暖通空调 (HVAC)、压缩机、泵、材料处理和包装等应用,需要安全部署和控制工作电压和电流很高的大型电机。

阅读全文

如何为线束选择电缆扎带并正确使用

随着电气和电子元器件及子系统的使用越来越多,正确保护电缆成为系统设计的一个重要方面——尽管经常被忽略。

阅读全文

利用 IO-Link 提高工业 4.0 工厂的灵活性、利用率和效率

要支持作为工业 4.0 标志的数据收集和分析,就经常需要对生产线和过程进行更改,包括添加、移除或重新设置数字传感器、执行器、指示器和其他设备。

阅读全文

利用先进的农业灌溉技术解决水资源匮乏问题

过去十多年来,许多种植者已经用先进的控制和连接元件取代了传统的灌溉定时器和液压调节器,而且这些元件都是从工业应用元件演化而来的。

阅读全文

相关视频

第 4 季技术支持

Siemens 徽标
横幅徽标

现代化的工厂之所以现代化是因为其运用的技术能够实现更高的生产效率,能够更深入地从日常运营过程中挖掘出关键的数据。 在这一季《未来工厂》,我们将揭示像 Siemens 和 Banner Engineering 这样的行业领导者正在以何种方式突破性地提高生产效率、深入挖掘日常运营数据以及塑造全球生产的未来。

第 4 季:第 1 集

制造数字主线

在这一集中,我们将探讨像 Siemens 这样的创新者是如何实现制造世界的数字化转型的。 其中运用了 AI 和机器学习来构建复杂制造系统的数字表示。 同时了解实时仿真、数据分析和预测性维护正以何种方式塑造未来的工厂。

第 4 季:第 2 集

利用工业物联网实现突破

工业物联网 (IIoT) 的焦点是机器与机器之间的通信,可实现用户友好的自动化、更高的效率和更长的资产寿命。 在这一集中,我们将探讨 Banner Engineering 如何运用即插即用的解决方案引领传感、无线连接和机器安全领域的发展。

视频即将推出

第 4 季:第 3 集

工厂车间的未来

从仿真到安全,我们将了解到 DigiKey、Siemens 和 Banner Engineering 如何将技术突破视为一种完善工厂车间作业的途径。 下一代智能制造将由人工智能、实时数据和增强人机互动来塑造。

相关产品

SINAMICS V20 驱动器

Siemens

SINAMICS V20 驱动器

Siemens 驱动器采用紧凑、强大且坚固耐用的设计,使其成为各种应用的理想选择。

了解更多

资产监控网关

Banner Engineering

监控解决方案

这款产品是一种低成本、低风险的状态监控入门方式,可快速收回投资。

了解更多

SIMATIC ET 200 I/O 平台

Siemens

SIMATIC ET 200 I/O 平台

Siemens I/O 平台针对不同的现场总线系统提供了简单、灵活的使用方式。

了解更多

IIOT 以太网控制器

Banner Engineering

远程 I/O 解决方案

利用 Banner Engineering 的远程 I/O 解决方案优化机器控制系统。

了解更多

热断路器

Siemens

SIRIUS 模块化产品

Sirius Innovations 为您提供全面的工业控制产品组合。

了解更多

xx

Banner Engineering

S4B 系列重型 4 型安全光幕

Banner Engineering 的安全光幕安装快速简便,配有区域对齐 LED 指示灯。

了解更多

xx

Siemens

可靠的电源和网络解决方案

无论行业或需求为何,高效的电源和以太网交换机都是任何工厂运转的必备之物。

了解更多

无线压力节点

Banner Engineering

Sure Cross® Q45UAA/Q45UAC 一体式超声波节点

Banner Engineering 的 Sure Cross Q45DPSD 差压传感器节点无需订购多个组件。

了解更多

SIMATIC S7-1200 基础控制器

Siemens

SIMATIC S7-1200 基础控制器

Siemens 的 SIMATIC S7-1200 基础控制器用于具有集成通信和技术功能的紧凑型自动化解决方案。

了解更多

雷达传感器

Banner Engineering

T30R 系列雷达传感器

Banner Engineering 的雷达传感器可检测各种物体。

了解更多

控制装置触头

Siemens

控制 SIRIUS 接触器

Siemens 的 SIRIUS 3RT20152AP611AA0 是三相标准电源,带有 220/240 VAC 线圈、7 A、3 常开触点、3 极接触器。

了解更多

光学传感器

Banner Engineering

K50U 系列无线超声波传感器

Banner Engineering 的 K50U 系列无线超声波传感器让状态监测变得简单。

了解更多

DC/DC DIN 导轨电源

Siemens

SITOP SEL1200/SEL1400 选择性模块

Siemens SEL1200 和 SEL1400 电源可靠性选择性模块为用户工厂提供了有效保护。

了解更多

湿度温度传感器

Banner Engineering

Sure Cross® 温度和湿度传感器

Banner Engineering 的 Sure Cross 温度和湿度传感器变体可用于环境条件监控。

了解更多

更多内容

PLC 编程:以 Siemens 产品为实例的技术总结

可编程逻辑控制器 (PLC) 是一种基于单片机的坚固耐用型电子装置,是所有现代自动化必不可少的设备。

阅读全文

适用于工厂自动化的集成式高性能网络化电源

工厂自动化通过在制造过程中运用技术和先进的控制系统来提高生产率并降低制造成本。

阅读全文

数字孪生概念及其工作原理

实施数字孪生文化,包括真实和虚拟产品生命周期管理软件,可以显著减少设计周期时间和测试,并提高产出率。

阅读全文

远程 I/O 器件可优化自动化控制系统

工厂和工业自动化系统必须通过通信链路将操作人员、机械、计算机和传感器可靠地连接起来。

阅读全文

消除传送带卡塞误报,提高工厂自动化生产率

本文简要介绍了用于卡塞检测的两种光传感器:LED 和激光传感器。

阅读全文

如何设计能够实现 IIoT 中工业 4.0 数据处理优化的模块化叠加网络

本文简要讨论了将传统设备连接到 IIoT 时存在的问题。

阅读全文

相关视频