创意要动手做才不会只是空想,但从构想到产品开发,再到真正落地的整个创建过程,需要花费时间与精力。如果现在给你一个开箱即用的解决方案,使用模块化的开发套件,让你大大缩短开发时间、提高建构效率,是不是很心动!

M5Stack的产品采用模块化方式,通过堆叠的形式拼接各个组件,齐备大部分常用功能的模块,只需选择适合的模块堆叠即可组成,组合随意,多样性变化,非常适合天马行空的你,快捷!便利!高效!
想了解更多产品详情,快来观看一连4集介绍视频,从9月2日起每周一发布一集。现在还有限定买一送一活动,详情在下方“限定活动”一栏,万勿错过!
第 1 集
M5Stack:让物联网开发变得轻松有趣
视频将介绍M5Stack,一家行业领先的物联网整体方案供应商。M5Stack提供堆栈式模块化物联网硬件、图形化软件平台UIFlow及定制化服务。其产品具有模块化、可堆叠的特点,核心模组为5x5cm标准尺寸。M5Stack拥有完整的产品生态体系,包括IoT核心控制器、多类功能模块、周边配件以及传感器和执行单元等。UIFlow具有强大功能,支持多种编程方式和远程控制。用户案例展示了其在智能零售、智慧工厂、智能建筑等领域的应用。例如,在智能零售中可实现实时缺货预警和商品管理优化;在智慧工厂中能进行设备状态监控和数据采集。
第 2 集
M5CoreS3:物联网开发的全能小助手
本视频介绍了M5Stack推出的物联网开发板M5CoreS3。它更接近应用产品状态,外壳可靠,外设集成,运行稳定。主控核心为ESP32 - S3物联网SoC,板载内存组合,人机交互方面有彩色触摸屏和6轴IMU姿态传感器。还集成双路麦克风、功放IC、摄像头、PS和ALS传感器等,功能丰富。支持多种供电方式,提供拓展接口,可搭配模块堆叠拓展功能。底座固定方式多样,方便安装。软件开发支持多种方式,以Arduino开发为例,可拓展M5Stack ENV温湿度传感器并读取数据,操作简单。M5CoreS3库提供其他硬件驱动案例程序,能带来不错的体验。
第 3 集
探索CardPuter:开源硬件的无限可能
该视频主要介绍了Cardputer这款革命性的便携式计算设备。视频开场展示了Cardputer的外观,其小巧如信用卡,但功能强大。接着介绍了其硬件配置,内含ESP32芯片、Wi-Fi、蓝牙、TF卡槽等。并通过演示使用UIFlow进行编程,展示了创建温度监测应用的过程。还分享了在不同场景的实际应用,如户外传感器数据采集、控制智能家居等,并展示了M5Burner平台上用户开发的Demo。最后总结了Cardputer是强大的便携设备和创新编程学习平台,适合开发者、学生和科技爱好者。
第 4集
CoreMP135:颠覆你对Linux设备的认知
视频介绍了M5STACK新出品的Linux设备CoreMP135,采用STM32MP135芯片,具有高性能处理器和丰富外设接口。侧面有USB、CAN、以太网、USB OTG等接口,另一面有HDMI、UART、I2C和RS485接口。应用开发方面,M5Stack_Linux_libs提供跨平台支持、丰富Demo等助力。开发框架使用包括搭建开发环境、编译程序和执行程序等步骤。CoreMP135功能多样,可与多种设备联动,适用于不同领域,是一款百搭的Linux控制器。
限定活动
活动期间,只需要在digikey.cn 人民币官网购买指定M5Stack明星产品加上至少一款指定关联产品,即可免费获赠M5Stack CoreMP135 (价值 ¥615.71) 一个。限量50个,超过50个即以抽奖方式选出获奖者。快来参加,不再让操作复杂的器件阻碍你的创意实现。
活动日期:9月2日至29日 (下单截止时间:10月6日 23:59:59)
*Back2School参加者特别优惠: 买一送一活动延长至11月10日,助力学生们备战各种比赛和毕设!
活动内容 |
---|
于DigiKey人民币官网 (digikey.cn) 购买指定M5Stack明星产品 + 至少一款指定关联产品 |
下单时在订单说明栏输入正确活动码“M5Stack智能堆叠玩” |
在DigiKey微信活动页面提交销售订单截图,并填写简单个人资料 |
订单经过审核确认有效的50位客户,可获赠M5Stack CoreMP135一个 |
获奖名单将于10月中在微信推文内公布,并在结果公布后14天内安排发货至DigiKey微信会员中心里的登记地址 |
注意:
- 有效订单是指在9月2日至10月6日23:59:59内符合以下条件的订单:
- 购买指定产品的订单。
- 输入正确活动码的订单。
- 订单不可取消。
- 不包括延期交货订单。
- 每人只可获赠M5Stack CoreMP135一次。
- 必须提交正确有效的收货地址,无法联系的获奖者可能会被取消资格。
立即参加活动,把M5Stack CoreMP135带走!
更多活动详情和条款及细节,请到微信活动页面查看。
M5Stack明星产品 (选购一款)




指定关联产品(加购至少一款)



















更多内容
技术论坛
对于M5Stack产品有任何疑问,欢迎到我们的 技术论坛与我们的专家一起讨论,也欢迎分享使用M5Stack产品后的用后感和有趣经验。让我们互相学习,建构更多创新项目。
更多相关帖子