DigiKey 客户成功计划
作为 DigiKey 尊贵的客户,我们希望继续通过 DigiKey 客户成功计划让您以独家优惠折扣获得数千种产品。
参加该计划您将获得:
- 全场产品特价优惠*
- 即将推出的独家服务,如赊销付款
我们希望借助这一折扣优惠,您能携手 DigiKey 一同成长,实现相对市场的两倍增长。 只要您继续使用这一优惠计划,我们每个季度都会跟您联系,确保您从我们这获得了实实在在的优惠,并且实现了业务增长。 此计划无需签合同,可随时取消。
这是一次有限特惠,仅适用于精选客户。 请参阅条款和条件以了解更多信息。 现在您什么都不用做,就可以立即享受为您特设的优惠价。谢谢您选择 DigiKey。
*由于原厂的限制,我们可能无法为某些产品提供折扣。
常见问题解答:
- 如何确定我是否已经参与优惠?
- 我公司的任何人都能享受这种折扣吗?
- 贵公司的任何注册用户都能在计划持续期内享受这种折扣。
- 如果我的采购额没达到增长目标,我还能享受这种优惠定价吗?
- DigiKey 将按季度评估采购额。 如果您目前没有达到增长目标,DigiKey 将会联系您,与您共同想办法来实现我们共同的目标。
- 如果我的采购额未达到相对市场的两倍增长会怎么样?
- 只要计划还在进行,已经获得的折扣不会有处罚。 如果无法达到双方约定,客户仍可以继续同 DigiKey 正常做生意,只是无法享受到折扣而已。
- 我为什么需要注册?
- 注册会为您的采购以及与 DigiKey 的互动提供另一层安全保障。 而且,您还可以获得更多工具使用权并能够看到我们为您提供的特惠价格。
- 为什么我选的有些产品看不到折扣?
- 由于原厂的限制,我们无法为所有产品提供折扣。
DigiKey 客户成功计划使用条款
该 DigiKey 客户成功计划使用条款(下称“条款”)明确了参与 DigiKey 客户成功计划(下称“计划”)的条款和条件。该计划授与 DigiKey(下称“ DigiKey”)特定客户以批量折扣获得 digikey.cn 或 DigiKey 运营的其他网站上所售产品的权利。 单击下方“客户同意”,即表示在下方客户字段所输名称的客户(下称“客户”)同意遵守这些条款并受其约束。
能够约束客户的授权。 客户声明并保证代表客户方所做的个人同意,具有代表客户方同意这些条款的必要权利、权力和权限。
适用性。 这些条款是对 https://www.digikey.cn/zh/terms-and-conditions 上的 DigiKey 使用条款和订购条件的增加和补充。 使用 DigiKey 网站或从 DigiKey 购买产品,即表示客户同意受 DigiKey 使用条款和订购条件的约束,同时这些条款可能会按照 DigiKey 使用条款和条件中的内容进行更新。
资格。 客户必须收到 DigiKey 计划参与邀请且已注册成为 DigiKey 的注册用户才能参与该计划。 必须在线下订单或使用 DigiKey 认可的其他方法下订单。
获取折扣的机会。 DigiKey 会通过电子邮件或其他通信方式将折扣信息通知到客户,前提条件是:客户同意将季度采购额增加到 DigiKey 确定的最低采购额(“最低采购额”)。 具体适用的折扣和最低采购额也可以从 DigiKey 网站上的客户概况中找到。 只要同意这些条款并接受折扣价,即表示客户同意在每个适用的日历季度内从 DigiKey 购买最低采购额的产品。 折扣价取决于客户是否满足最低采购额要求。 如果客户不满足最采购额,DigiKey 可以立即终止本协议并停止为客户提供折扣价。 客户同意从 DigiKey 接收有关本计划的通信信息(包括但不限于电子邮件)。
条款和终止。 在任何一方终止前这些条款将一直适用。 DigiKey 和客户均可以在有或没有理由的情况下,随时通过向另一方提供一份提前 30 天的书面通知,自行决定终止本条款。