微波炉的磁控管即将过时吗?
若询问任何一位电气工程师(古董收藏家除外)家中是否还有真空管,回答大概不是“开什么玩笑?当然了”,就是“自从扔了 CRT 电视以后就没了”。请再仔细想想:如果您家中有微波炉,那么您就有真空管――磁控管。
什么是磁控管?它是率先声名远播的真空管,而同样闻名遐迩的还有第一支放大真空管,即 Lee De Forest 于 1906 年发明的三极管。磁控管的物理和电磁特性都相当复杂,它利用强大的外部磁场来影响共振环形腔中的电子流,从而产生数十甚至数百瓦的功率,工作频率范围可达千兆赫级(图 1)。欲了解有关磁控管的各种观点,请参见参考文献。
第二次世界大战期间,磁控管在英国得以发展。由于体积小巧,适用于飞机对空间的限制,同时又可在 500 MHz 的高频(就当时而言已算是超高频)下工作,能提供有意义的分辨率,因而在雷达应用中发挥了关键作用,并被视作秘密武器。
图 1:磁控管是一种专用真空管,利用导电腔的电场和磁场相互作用产生相对较高功率水平的微波。(图片来源:Hyperphysics/乔治亚州立大学)
随着固态功率放大器 (SSPA) 的发展,对磁控管的需求逐渐降低,因为前者的工作频率可达千兆赫级以上。除了输出功率达数千瓦的磁控管之外(甚至在这类应用中,固态器件仍占主导地位),大部分都已送入了电子历史博物馆。
不过,仍有一个领域让磁控管得以留存并蓬勃发展,这便是作为家用微波炉以及许多商用烤箱/烤炉(用于烘焙和烘干)的核心组件。这怎么可能?
简而言之,作为大规模市场化的大容量、低成本射频源,磁控管在 2.45 GHz 频率下产生的功率达数百瓦,性价比相当高,因而深受青睐(图 2)。第二次世界大战的绝密微波能量源,现已成为大规模市场化烤箱的核心组件;这些烤箱的基本价位多在 100 美元以下,容量更大、功能更强大的款型售价介于 500 至 1000 美元之间。这一事实既具讽刺意味,同时也证明了大规模制造的强大力量。
图 2:这款 Panasonic 磁控管及相关的波导管是单个集成组件,可用于家用微波炉以产生并传输 2.45 GHz 能量。(图片来源:Encompass Supply Chain Solutions, Inc.)
不过,即便在该领域,磁控管的光辉岁月或许也将逝去。
固态功率放大器 (SSPA) 制造商将其视为极具增长潜力的市场,而不仅仅因为这些器件可以替代磁控管的功能。事实上,基于磁控管的微波炉存在一些严重缺陷,随着您对其了解越多,这些缺陷就会越清晰地显现出来,
例如,输出幅度难以进行调制。将烤箱设置为中等功率水平时,磁控管会进行脉冲宽度调制 (PWM),将该水平作为其平均功率,但 PWM 占空比相当长(约数十秒),因而对较短的加热时间无效。此外,在射频输出定向方面亦存在问题,因而无法使其均匀地充满整个烤箱内腔。正因如此,您应在加热过程中停下来搅拌食物,但人们大多不会这样做。即便许多微波炉使用集成转盘,但是仍会出现热点和冷点。
选择固态功率放大器?
如果您认为本文只是对基于磁控管的设备的一般性能定性评估,请查看 Ampleon 的 "RF Solid State Cooking White Paper"(《射频固态放大器的烹饪应用白皮书》)中的详细评估。Ampleon 是将 SSPA 推广应用于微波炉的主要倡导者。作为供应商,他们可能略有偏颇,但报告中的技术细节和测试图像清楚明确,令人印象深刻。
Ampleon 推出的 SSPA 适用于该公司的 BLC2425M10LS500PZ 等标准烤箱(图 3)。这款 500 W 的 LDMOS 功率晶体管,尺寸约为 16 × 32 × 2 mm,专为连续波 (CW) 设计,工作频率范围为 2.4 至 2.5 GHz,超出家用烤箱主要使用的 2.45 GHz 频率。
图3:BLC2425M10LS500PZ 紧凑型 SSPA 可为微波炉连续提供高达 500 W 的功率,工作频率范围为 2.4 至 2.5 GHz。(图片来源:Ampleon)
为什么是 2.45 GHz?请参见 Eric Bogatin 的博客 "Why do Microwave Ovens Operate at 2.45 GHz?"(《为什么微波炉的工作频率为 2.45 GHz?》)了解原因。在您想当然地回答之前,可以告诉您,并非因为那是水分子的共振频率,这是一个常见的误解。请注意,许多商用烤箱的工作频率较低(因此波长更长),例如 900 MHz,以便更有效地充满较大的内部工作空间。
BLC2425M10LS500PZ SSPA 的输出功率与频率的关系如图 4 所示。
图 4:功率增益和漏极效率是输出功率的函数;BLC2425M10LS500P LDMOS 功率晶体管的典型值(图片来源:Ampleon)
Ampleon 并非唯一看到这一市场潜力的射频 SSPA 供应商。例如,MACOM Technology Solutions 在笔记 "How GaN is Transforming RF Energy and Cooking Applications"(《GaN 如何转变射频能量和烹饪应用》)中概述了这一机遇。文中称:“试验证明,在确保同一餐盘上冰淇淋不融化的情况下,可将牛排烤熟,充分显示了定向射频能量的精准度。”这无疑引起了我的关注,能够精确控制能量水平并精准分配是多么诱人的优势。该笔记中列出一张有用的表格,对比了基于磁控管的烤箱与基于 PA 烤箱的属性(表 1)。
表 1:在 2.45 GHz 频率下,使用固态功率放大器与磁控管的关键属性对比。(图片来源:MACOM Technology Solutions)
就整个交流线路到终端的效率、射频效率、输出水平控制而言,甚至所需的直流电压(28 V 对比 4 kV),磁控管的技术优势都十分明显。此外,长期可靠性也是一个问题,因为磁控管(即真空管)会随着时间推移而老化,进而会烧坏。实际上,作为标准维护措施,某些高使用率的商用烤箱每隔几周就要更换磁控管。当然,基于 SSPA 的系统比 SSPA 本身更复杂,而这会影响成本及其他设计因素(图 5)。
图 5:基于 SSPA 的射频能量烹饪系统除 PA 外还需要大量支持电路。(图片来源:MACOM Technology Solutions)
总结
那么,基于 SSPA 的微波炉会即将取代您家中基于磁控管的微波炉吗?SSPA 的成本较高(目前)无疑是一个问题,尤其是售价 100 至 500 美元的烤箱还算是让人满意。即使数年后该设备确实烧坏了,如今的大多数家庭也只是将其视为一次性物品,而对于只想用其加热剩菜或炸爆米花的人而言,已经足够好了。
或许,SSPA 最初将由商业环境采用。在这类环境中,其能效更高、运营成本更低和使用寿命更长,以此才能弥补前期成本更高的劣势。该技术的长期路线图可能与汽车类似,高端技术首先应用于高端车型,然后逐步向中低档车型转移。毕竟,使用燃油喷射而非化油器曾经仅限于高档汽车,如今却已成为所有汽车的标准配置。
或许,高端微波炉的前面板会贴上“内置固态功率放大器”标签,类似于首批固态收音机贴有“全晶体管”标签,又如之后的 CD 播放器广而告之“内置 1 位 DAC”――其实消费者全然不知那是什么!
磁控管参考文献
- Wikipedia, "Cavity Magnetron"(其中包含许多历史参考文献的链接)
- Explain That Stuff, "How Magnetrons Work"
- Georgia State University, Hyperphysics, "The Magnetron"
- Georgia State University, Hyperphysics, "Microwave Ovens"
- Microwaves101, "Magnetrons"
- Engineering and Technology History Wiki, "Cavity Magnetron"
- The Valve Museum, "CV64"
- Lamps & Tubes, "CV64 Early British S-band Cavity Magnetron"
- Radar Tutorial EU, "Magnetron"
- Ampleon N.V., "RF Solid State Cooking"
- ARMMS RF and Microwave Society, "Summary of Magnetron Development"

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum