客户为何选择 OMRON 开关

基本开关对于检测物体的存在或不存在、控制电路以及确保不同设备的安全至关重要。基本开关主要用于检测,但在应用中也可用作手动开关。OMRON 提供四种规格的基本开关:通用型、小型、超小型和超微型。基本开关是各种应用中不可或缺的器件,特别是在可靠的位置检测和耐用性至关重要的应用中。

客户选择 OMRON 开关的三个理由

1 清脆的触感——令人满意的点击感

OMRON 通过在负载和行程之外增加多个参数,已确立了创造“精致操作感”的技术。操作感觉的广泛变化提升了客户设备的可操作性。

(图片来源: OMRON )

2 寿命长 – 经久耐用、开关寿命长

OMRON 通过历经 90 多年积累的开关生产专有技术,以及对这些技术进行适当调整和管理的技术,实现了“经久耐用”。因此,对于需要长寿命开关的应用,设计人员应该考虑采用 OMRON 产品。

(图片来源: OMRON )

3 易于设计 - 变化少,易于设备设计

多年来, OMRON 不断完善其技术,通过反馈到前一个过程来调节从原材料到成品的每个过程的特性变化,从而使“单个开关或各批次开关之间的差异可以忽略不计”。我们将帮助客户更轻松地进行设备设计。

(图片来源: OMRON )

快动开关

快动开关与其他基本开关的不同之处主要在于其快动机制。这种机制允许开关内的触点在执行器行程的特定点瞬间改变状态,而与速度和施加的作用力无关。这样就实现了高速切换,最大限度地减少触点磨损并提高连接可靠性。相比之下,其他基本开关可能使用慢动机制,其中开关操作的速度直接对应执行器移动的速度。

这种差异使得快动开关在要求操作快速、可靠的应用中尤其重要。即使尺寸紧凑的快动开关也能处理大电流,并提供独特的点击感和触感,便于操作者确认操作响应性能。快动开关因其超凡的品质获得认可,尤其是触点的高速切换性能。这一功能极大地减少了触点之间的电弧持续时间,不仅能减少触点磨损,还能提高开关的可靠性。得益于这种快速切换机制,即使是小型快动开关也能处理大电流。快速动作还有助于更有效地切断 AC 电弧,因此,与 DC 电流相比,接触损坏更少。稳定一致的性能以及耐用性(归因于短时电弧造成的触点损坏最小),使得快动开关的可靠性极高。

Omron 开关的主要特点

  • 设计紧凑:空间受限应用的理想之选
    • 快动开关体积小、执行器灵活,特别适合空间有限的应用。这种开关能够轻松地地检测狭小空间内的运动和位置,这在密集的电子器件环境中至关重要。
  • 经久耐用:确保长期可靠性和性能
    • “快动”机制允许快速切换触点。对于需要快速、可靠切换的应用,此功能是关键。如果不使用快动开关,可能会出现一些问题,从而严重影响这些应用的功能和可靠性。主要问题之一是当开关切断电路时,触点之间产生电弧的可能性增加,尤其在电流幅值较大时。
  • 高精度:操作精确,这对于敏感型应用至关重要
    • 在物联网设备中,OMRON 开关通过检测内置组件的操作是否正确来提高安全性和功能性。这项功能对于防止挤压和干扰等机械问题极其重要,从而提高设备的整体安全性和可靠性。
  • 响应:快速致动,确保系统立即响应
    • OMRON 开关因其快动机制而受到青睐,这种机制可确保触点在特定位置瞬间切换,与操作的速度和力度无关。这项功能对于需要可靠和快速响应的游戏应用极其重要。例如,在高速游戏鼠标中,快动开关提供快节奏游戏所需的触觉反馈和快速致动,以提高玩家的控制能力和表现。

Omron 的快动系列开关。(图片来源:OMRON)

优势独特

  • 经济高效:可减少维护和更换成本
  • 用途广泛:适用于从工业到消费电子产品的广泛应用
  • 可选择环境密封版本:防护性能达到 IP67 级,确保恶劣环境下正常运行

应用

基本开关广泛应用于各个行业,例如电器、机器和机械设备。当物体物理接触时,这些开关可以通过激活柱塞来检测物体的存在与否及其位置。这项功能对于洗衣机等家用电器来说是关键功能,可用来检测门或盖子是打开还是关闭。在工业机械中,这些开关可确保高重复操作的精度和可靠性,以适合监控机器零件或安全罩的位置。

  • 汽车:门锁、座椅检测、发动机传感器
  • 工业:机械、紧急停止控制器、自动化系统
  • 消费电子产品:家用电器、游戏机、个人设备

典型的检测开关配置。(图片来源:OMRON)

对 Omron 开关有何期望?

包括密封型在内的不同尺寸和类型的基本开关用途广泛,确保适合几乎任何一种应用。这种灵活性使设计师、工程师们能够开发高效、安全的系统。

  • 创新技术:结合最新技术,提高性能
  • 可靠性:受到全球行业专业人士的信赖
  • 定制:提供满足特定需求和要求的选项
    • 定制连杆
    • 端子弯曲
    • 电缆组件
    • 线束

结束语

基本开关因其适应性、可靠性和精确性,已成为现代技术不可或缺的部分。从简单的手动开关到复杂的物联网系统,这类开关能在不同的环境和应用中发挥作用,凸显了其重要性。包括密封型在内的不同尺寸和类型的基本开关用途广泛,确保适合几乎任何一种应用。这种灵活性使设计师、工程师们能够开发高效、安全的系统。随着技术的发展,在确保设备正确和安全运行方面,基本开关的作用变得越来越重要,巩固了其作为电气和电子工程领域基石的地位。OMRON 因其电子元件的高品质和可靠性而蜚声业内。OMRON 提供的高品质开关具有令人满意的点击感、经久耐用且易于设计,可满足各种应用的严格要求,确保最佳性能和使用寿命。

关于此作者

More posts by Omron Electronics Components
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum