利用外部专业知识:明智的设计合规策略
几个月前,我台式机上的电子邮件应用程序 (Microsoft Outlook) 突然无法连接到服务器,还返回一条数字错误消息。我想:“嘿,我是工程师,应该能自己搞定。”我搜索了错误编号,发现这个问题还挺常见。各类网站上提供了总共十来个解决办法,有简单的(检查基本设置是否有误)、专业的(深入检查操作系统内部),还有存在风险的(删掉电子邮件帐户,然后重新设置)。我尝试了其中一半的方法,但出于各种原因无法进行其他的操作。简单来说:尽管我耗费了许多时间,但没法修复这个问题。
最终,在为此浪费 20 - 30 小时之后,我做出了之前难以想象的选择:我在线上付款,得到了一家声誉不错的帮助服务提供商的支持。他们远程接入我的电脑,不到 20 分钟就解决了问题。我当时也不想知道到底是什么问题,只知道解决了,而且我自己也不费劲,收费还不高。
那段折腾的经历,让我再次想起一个工程设计教训:不要犹豫,放下骄傲的姿态,最明智的做法是利用其他人的专业知识 —— 哪怕需要聘用专家顾问来解决特定问题,或者最好能先预测并帮助避免出现问题。
纵观目前的设计现实:几乎每个项目或产品不仅由营销需求决定,还受到许多监管标准的约束。完全合规涉及性能、安全和社会政策目标等多方面要求;其中包括:
- 高水平的技术标准:例如符合 IEEE 802.x 或医疗设备性能认证。
- 电气安全标准:通常电压水平越高,这些标准就越严格。
- 医用安全标准:主要与一般电气标准有关,但更加严格。
- 机械安全标准:防止人身伤害和进入特定区域。
- 能效标准:这些标准越来越严格,甚至已经影响到更小的产品,如低功耗交直流适配器。
- EMI 和 RFI 标准:涵盖噪声产生和敏感性。
- 音频标准:规定警报和警告必须达到的声级,产品在正常操作下不能超过的声级,甚至是必须发出的特定警报声音。
- 各种终端应用的可靠性评估和措施。
- 定义各种类型的产品书面警告标志和标签,标识的内容、大小和位置。
- 当然,还有许多关于汽车、军用/航空和其他应用的最终用户标准。
这些安全标准大多具有法律效力,产品如不合规,则不能出售或分销。这些标准通常包括如何评估(测试仪器、激励和响应、数据分析等)的详细信息。虽然这些标准中有许多存在全球统一的趋势,但各国或地区仍有诸多例外和差异。这是一种复杂的多层面状态。
鉴于几乎每个产品都必须符合诸多标准,而这些标准本身又有重叠内容,甚至相互矛盾,因此任何产品要获准投放市场简直是个奇迹。有时候,我会不禁将当今工程师的处境比作乔纳森·斯威夫特 (Jonathan Swift) 的经典作品《格列佛游记》中的主人公。在小人国部分,他在这些小人中是一个踏着大步的巨人,对他们毫不在乎。后来这些小人趁他睡着了用无数条绳索将他捆绑在地上,无法动弹(图 1)。(有时,这称作“千刀万剐”,或者“折磨致死”。)
图 1:就像格列佛和小人国一样(如这幅 1726 年的插画所示),如今的设计人员通常需要设计出伟大的产品,同时又受到无数大大小小的标准所约束,以达到强制合规。(图片来源:Fine Art America/Mary Evans Picture Library)
从电源入手
在供应商网站上了解元器件问题,这是个不错的着手点。这些供应商通常已仔细研究了法规标准,并且在创作过程中甚至提供了意见。发布的资料可能包括各类小型主题,如“UL 列名”和“UL 认可”等常见术语之间的差异(图 2)。
图 2:法规和名称中有许多细节,包括“UL 列名”和“UL 认可”的意思和徽标差异。(图片来源:Triad Magnetics)
交直流电源是个不错的起点。例如,像 CUI Inc. 的 VOF-50-15 这样的电源就是一种 15 V/50 W 装置,符合各种适用的标准(图 3)。这些标准包括 IEC 60950(安全性)、EN 55022、EN 61000 以及其他标准 (EMI/EMC)。产品的平均无故障时间 (MTBF) 符合 MIL-HDBK-217F 的要求。
图 3:VOF-50-15 交直流电源 (15 V/50 W) 符合所有相关国际标准,包括基本安全性、EMI/EMC 和 MTBF 评估。(图片来源:CUI Inc.)
尽管通过诸多认证,该电源依然不能用于医疗应用,因为根据 IEC 60601-1-11:2015 的要求,还需要实现额外的绝缘和极低的漏电电流。CUI 的 VMS-40 系列电源将是更合适的选择,如 VMS-40-24 (24 V/40 W),这款电源符合 IEC 医疗标准(图 4)。
图 4:除了符合涵盖基本安全性、EMI/EMC 和 MTBF 的相关国际标准,VMS-40-24 (24 V/40 W) 交直流电源还符合 IEC 60601-1-11:2015 医用电源标准。(图片来源:CUI Inc.)
如果交直流电源认证是影响产品和最终审批的唯一合规性要求,设计也会简单地向前发展。不过,虽然使用经审批或合规的元器件很重要,但却不能确保整体设计能通过审查。例如,目前存在与电源合规性无关的元器件和电路板最小爬电/间隙尺寸。许多其他标准也同时适用。
要决定哪些标准适用及其适用程度,这本身就是一项挑战。合规性专家能帮助您了解合规性要求,做出各项决定,确定其中的优先级,并管理无法避免的重叠内容和矛盾之处。适合的专家(或专业人士)能在设计引入潜在问题之前就发现这些问题,无论是爬电和间隙距离等切实的问题,还是最大程度地减少 RFI/EMI 辐射等棘手问题。对于后者,专家可以指导发现问题的实践过程,提出解决方案,并权衡各种方法的利弊,其中可能包括屏蔽、铁氧体磁珠、旁路等。
结语
要了解影响各种设计的多种技术标准和法规条例的复杂性和背景,供应商博客和应用说明是重要的第一步。但是,与合规性相关的各方面问题错综复杂。如果内部资源不可用,在设计生命周期早期选择有经验的外部顾问,则可以最大程度地减少项目的相关合规问题。
推荐阅读:
“CUI 符合 IEC 62368-1 标准的电源”
https://www.digikey.com/en/product-highlight/c/cui/iec-62368-1-certified-power-adapter
“IEC 62368-1 生效日期日益临近:针对 ICT 和 AV 设备的新安全标准”
“医用电源及 IEC 60601-1 医疗设计标准”
“PUI 扬声器与 IEC 60601-1-8:如何选择合适的扬声器”
https://www.digikey.com/en/pdf/p/pui-audio/pui-audio-speakers-and-iec-60601-1-8
“如何在医疗监护中正确运用声音警报”
https://www.digikey.com/en/articles/how-to-properly-implement-audible-alarms-in-medical-monitoring
“电路保护产品概览”
https://www.digikey.com/en/ptm/l/littelfuse-inc/circuit-protection-product-overview/tutorial
“请安静!警报声可以继续添加,但要是真正需要的”
https://www.digikey.com/en/blog/quiet-please-go-ahead-and-add-your-alerts
“医用电源安全:AC/DC 电源终极挑战?”
https://www.digikey.com/en/blog/medical-supply-safety-the-ultimate-ac-dc-challenge
“如何选择和使用合适的元器件来保护医疗设备、用户和患者”
https://www.digikey.com/en/articles/how-to-select-and-apply-the-right-components-to-protect-medical
“合适的电源对于符合新的 IEC/UL IEC-62368 消费类产品安全要求至关重要”
外部参考
1 – Triad Magnetics,“UL Listed versus UL Recognized”
https://info.triadmagnetics.com/blog/ul-listed-vs-ul-recognized
2 – CUI Inc.,“IEC 60601-1-2 4th Edition: What You Need to Know”
https://www.cui.com/blog/medical-60601-1-4th-edition
3 – CUI Inc.,“IEC 60601-1 Medical Design Standards for Power Supplies”
https://www.cui.com/catalog/resource/2480
4 – CUI Inc.,“Be Prepared for the 4th Edition of the IEC 60601-1 Medical Standard”
5 – Minntronix,“Calculating Creepage and Clearance Early Avoids Design Problems Later”
https://www.minntronix.com/application/files/2914/5948/1301/CreepageandClearance.pdf
6 – Tempo Automation,“Understanding PCB Creepage and Clearance Standards”
https://www.tempoautomation.com/blog/understanding-pcb-creepage-and-clearance-standards/

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum