DigiKey 启动 KiCad 库

Robert Nelson 的办公桌。如果这不是工程师办公桌的真实场景,那么我不知道什么才是…

你可能不知道,DigiKey 雇佣了很多人,全天候为工程师、学生、制造商和采购商提供帮助。 我们的应用工程部就有近百名工程师和技术人员。 虽然并非所有员工都负责构建电路板或设计电路,但我们位于明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市的隔间办公室,更像是个堆积了海量知识的仓库。 我们非常幸运,因为我们经常能接受制造商的培训,并且有机会从客户咨询中学习和增长知识。 我们中有一些人正在学习 3D CAD 与打印、无线和物联网以及嵌入式 Linux,也有许多人对构建电子元器件感兴趣。不断探索兴趣的氛围培养出了一些人才,其中包括 Beagleboard.org 基金会 理事——嵌入式 Linux 全能专家 Robert C Nelson

在这个学习过程中,我们在尝试使用 KiCad 构建电路板时萌生了一个想法。 如果无法在现实生活中买到用于设计电路板的通用零件,这会让人觉得糟糕透了,尤其是在快速进行原型开发时。修改通用零件或系列零件编号可能是一项繁重的工作,特别是当您必须找到正确封装尺寸以使用某个零件时。因此,我们决定创建一个库。

DigiKey KiCad 库是一种开源许可 (CC-BY-SA 4.0) 库,包含各种常用和有用的零件。所有零件都具有完整的制造商编号和 DigiKey 零件编号,以及相关封装尺寸和其他实用信息(例如零件状态和规格书链接)。我们现在正忙于添加更多的常用零件,欢迎大家踊跃提出建议。如需获取更多信息,请在 DigiKey 技术论坛上了解此主题,并查看 GitHub Repo

关于此作者

Image of Ben Hest

Ben Hest 是 DigiKey 高级应用工程师,2008 年即已加入公司,主要专注于微芯片和 TI 微控制器产品。他认为自己非常幸运,能够与 DigiKey 应用工程团队及其他部门的许多精英人士共事 10 多年。Ben 拥有位于北达科他州法戈市的北达科他州立大学的电子工程理学学士学位,他能够破解一堆他不懂的东西来完成工作,而且对所有事情都略知一二。他不喜欢用第三人称谈论自己,业余留给家庭和他三岁不到的孩子的时间也很少。

More posts by Ben Hest
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum