不间断电源使用情况
现在,保护电子系统免遭电源线路瞬变危害并维持连续运行已变得越来越重要。这对于商业和工业领域尤其关键,因为在这些领域中,任何一次电源问题造成的停机都造成生产拖延和营收损失。
网络设备更属特殊领域,电源保护至关重要。大多数公司都依赖其信息 (IT) 技术基础设施进行日常业务,如处理在线订单,提供客服服务,甚至是监控和运行其生产线。通常情况下,采用不间断 (UPS) 电源为这类设备提供电源保护。
UPS 最主要的用途是在主电源故障时提供短时电池备用电源。不过,大多数 UPS 系统能够应对许多与电源有关的问题,例如:
- 线路电源完全掉电——如上所述,提供备用电源是 UPS 的主要功能。断电故障持续时间长短不一。好的 UPS 系统应在极短时间内提供足够的电源,确保网络正常运行,使服务器和操作人员能及时保存并备份关键数据。至于长期断电,则需要如柴油发电机等辅助电源。通常,只有医院、关键服务部门和较大的公司才有经济能力部署并维持发电机运行。
- 电源线路浪涌——指持续时间短的高压瞬态,共用电源线路的大型设备、断路器跳闸或者雷击会造成电源浪涌。如果电源浪涌足够大,就会损坏电源线路上的无保护设备。大多数 UPS 系统均可用来抑制电源线路浪涌,以保护下游设备。
- 欠压——这是一种线路电压瞬时下降现象(有些情况下会延长),会造成白炽灯变暗——这就是“欠压”一词的由来。在一般欠压期间,UPS 会保持输出电压恒定,使设备在这种情况下正常运行。
- 单点故障——这种情况下,维持电源系统稳定极其重要,例如在医院或大型企业中,单个较大型 UPS 发生故障就可能是单点故障,如果这个 UPS 出现问题会导致整个场所瘫痪。为提高可靠性,可将许多小型 UPS 系统集中在一起提供电源保护冗余,其功能相当于一个非常大的 UPS。
UPS 究竟是什么?
简单来说,UPS 是用于在线路电源故障时提供应急电源的设备。UPS 通过一个或多个电池和控制电路提供电源。不同于备用发电机,UPS 系统几乎向下游设备提供同步电源,实际上能消除任何输入电源中断情况。但是,UPS 电池只能在有限时间内用作备用电源,通常是 5 到 15 分钟,即 UPS 的备用时间。在这段运行时间内,可投入二次电源或者正常关闭被保护设备。所以,UPS 不是用于在等待线路电源恢复期间提供连续运行所需的电源。
从哪里购买 UPS
您若寻找 UPS 设备,DigiKey 就是您最佳的选择,在这里您会找到包括 Tripp Lite 在内的不同供应商提供的各种各样的电源保护设备。Tripp Lite 提供额定功率从 180 W 到 3750 W 的 UPS 系统。在这些设备中,许多设备都同时提供用于关键设备的 UPS 保护输出和用于非关键设备的浪涌保护输出。有些设备甚至提供数据/媒体保护连接,如 RJ11、RJ45 和 F 型同轴接口。
Tripp Lite 不仅提供商业和工业用机架安装式 UPS 系统,还提供办公室和家用型台式型号。
Tripp Lite SMART5000TEL3U 机架安装 UPS(左)可在长达 8.5 分钟时间内连续提供 3750 W 后备电源,而 INTERNET350U(右)则可在长达 12 分钟时间内为个人电脑提供电源。(图片来源:Tripp Lite)
如果只需要浪涌保护功能,Tripp Lite 则为您提供了许多种浪涌保护器,您可选择机架安装、台式/落地/壁挂版本,无论是商业/工业还是办公/家居都能满足您的需要。对于提供“终生保险”的浪涌保护器(和 UPS 系统),Tripp Lite 会在规定数量内,维修或更换连接正确,但遭到浪涌损坏的设备。此外,还提供多款国际兼容设备。
Tripp Lite 的 ISOBAR12ULTRA 机架安装浪涌保护器(左)的额定保护能力为 3840 焦耳,提供 12 个插口(前部 2 个,后部 12 个),TLP606 浪涌保护器(右)的额定保护能力为 790 焦耳,提供 6 个插口。(图片来源:Tripp Lite)
总结:当今的商业和工业环境下,电源保护是维护数据完整性、保持连续生产和效率必不可少的功能。所以,为关键设备投资 UPS 系统和/或浪涌保护已变得不可或缺。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum