制造业面临供应链困境
制造业的商业模式非常简单:制造东西然后出售。如果供应链按预期运行,就能运转良好。然而,供应链中断现象已变得非常普遍,对于原始设备制造商来说,事态也变得极其复杂。获取制造设备非常不易,购买零件也困难,将产品交付客户亦颇为复杂。
想想最近几个月发生的一系列前所未有的灾难:疫情封控、航道瘫痪、集装箱不足、材料和元器件短缺、极端天气事件、价格上涨、军事冲突等等。这些全都超出寻常挑战,从元器件停产到业务转移。对于所有相关方来说,对含电子元器件的产品的需求激增可谓是幸运与挑战并存(一年的交期听起来很熟悉?)。
供应链中断成为常态
在某些方面,这是个好消息:所有人处境都相同。我最近阅读了一项由制造业领导委员会开展的调查,其中对我听说的一些内容做了数据统计。例如,当被问及供应链中断时,几乎所有制造商都报告了某种程度的中断情况。1 超过一半 (52.5%) 的受访制造商表示,他们的供应链在过去两年中经历了“重大中断”。此外,制造商受制于中断将是个长期问题,超过三分之一的制造商预测混乱将会再持续一年,而 14% 的制造商认为混乱在未来两年或更长时间将会成为常态。
图 1:原材料短缺是制造商最关心的问题,但面临的挑战很多,包括材料、成本和需求问题。(图片来源:制造业领导委员会,2022 年)
制造设备注定增长缓慢
在全球范围内,这些挑战正在阻碍制造业的发展。Interact Analysis 分析师表示,预计 2022 年全球制造业增长率将徘徊在 4% 以下。欧洲将遭受最沉重的打击,增长率为 3.7%,而 2021 年则为 7%。值得一提的是,半导体和电子机械行业的增长率可能高于几乎其他任何行业。但不能太过乐观,因为分析师认为根据半导体行业的历史繁荣/萧条周期,这种增长水平不太可能长久持续。
图 2:机械制造业前十的领域中有七个将出现负增长。不过,半导体和电子机械在 5 月至 7 月期间将温和增长 2.2%,今年将整体增长 6.2%。(图片来源:Counterpoint Technology Market Research)
市场不够强劲的原因是世界性事件频发,尤其是通货膨胀。Interact Analysis 高级研究总监 Tim Dawson 表示:“尤其通货膨胀增加了能源、原材料和元器件的投入成本,引发了严重的问题。2 在美国,强势美元正在损害制造业出口商的竞争力。与此同时,中国受通货膨胀的影响要小得多,通货膨胀率不到 3%(与之相比美国为 9%)。”
美国推动制造业增长
《美国芯片法案》承诺向半导体制造业投资 520 亿美元,此项积极举措可能推动美国制造业增长。白宫报告称,自 2021 年以来,多项政策已为美国市场增加了 642,000 个制造业工作岗位。3 新建制造工厂也大幅增多(今年比去年增多了 116%)— 这是一个积极的信号,但不能让市场快速回暖。
几家大型制造商已宣布有意提高芯片制造能力。例如,Micron 正投资 400 亿美元制造存储芯片,而 Qualcomm 和 GlobalFoundries 已宣布建立合作伙伴关系,投入 42 亿美元扩建 GlobalFoundries 在纽约州北部的制造工厂,并在未来五年内将 Qualcomm 的半导体产能提升高达 50%。
如今制造业格局面临的挑战已成为最近的焦点,这着实令人头痛。与此同时,电子行业的表现要比许多行业好得多。有许多积极的信号表明,电子行业(尤其是美国国内市场)将朝着积极的方向发展。美国显然在创新和设计领域保持领先地位,看起来电子制造业也有望在美国国内取得积极成果。
参考资料:
2: https://www.interactanalysis.com/global-manufacturing-output-growth-reaches-3-9-for-2022/

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum