Renesas 并购 Dialog Semiconductor
2021 年 8 月 31 日,Renesas 正式并购 Dialog Semiconductor。Renesas 的高级半导体解决方案组合与 Dialog 的电源管理、充电、AC/DC 电源转换、Wi-Fi 和低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术相结合,将为客户带来直接的好处和更完整的解决方案。例如,并购之后,Renesas 宣布将推出 30 套全新的“制胜组合”,同时汇集 Renesas 嵌入式处理产品和 Dialog 产品组合。
一开将推出五套“优势组合”。具体包括:
- 支持功率输送和无线充电的 100 W 适配器
一个 100 W 的功率输送 (PD) 适配器,它是一个多功能的解决方案,可以支持 65 W的最大功率输出、BC1.2 快充、QI 15 W 无线充电以及两个 5 V 2.1 A USB-A 端口。
- 智能资产跟踪标签
这种智能跟踪标签提供了一个集装箱和设备跟踪的方法,能在发送期间提供环境数据。跟踪可以在一个场站通过 Bluetooth® 5.1 或通过平板电脑或手机应用报告某个集装箱或或设备的存在。
- 智能连网脉搏血氧仪
这种脉搏血氧仪是一个小号电子设备,能够测量人血液的血氧饱和度或含氧量。
- 智能 ToF 型测距仪,带移动 APP
一个融合了 ISL29501 飞行时间 (ToF) 传感器 IC 的智能测距仪解决方案,易于设计和控制,同时还能实现精确的大范围距离测量。
- 支持超低功耗 Wi-Fi 和 BLE 的智能锁
其它“组合”推荐使用产品包括家电、汽车、建筑安防、通信、计算和数据中心、工厂自动化和控制、健身与健康、电网通信、暖通空调系统、医疗、电机驱动、网络通信和可穿戴设备等。
关于此次并购的更多信息,请参见其官方新闻稿。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum