NXP 的 i.MX 8M Mini 提供低功耗高性能处理能力
在当今的电子市场中,智能设备的设计人员正面临着压力,他们不仅要将实时处理能力与越来越高的应用处理能力相结合,而且还要降低功耗。
此外,为了满足多种设计需要,对扩展型应用处理能力的需求不断增长,这促使芯片制造商开发异构多核处理 (HMP) 器件。这种器件集成了应用处理器内核和嵌入式处理器内核,例如 NXP 的 i.MX 8M 系列,该系列集成了 Arm Cortex-M4 嵌入式处理器内核,以及多达四个 Arm Cortex-A53 应用处理器内核。
为了增强异构内核,NXP i.MX 8M 器件集成了大量多媒体资源,包括 4K 视频处理单元和 3D 图形处理单元。
如前所述,设计人员不仅需要提高处理能力,还必须降低功耗。为了帮助解决这一难题,NXP 开发了 i.MX 8M Mini 处理器。这款处理器既可降低功耗,又能提供高性能的混合负载处理能力。NXP i.MX 8M Mini 可以自动或通过编程切换到低功耗工作模式,开发人员可以利用这一功能来降低功耗。该处理器结合了 Arm Cortex-M4(用于嵌入式处理)和多达四个 Arm Cortex-A53 内核(用于应用处理),从而实现高性能。为了进一步增强性能,这款器件还集成了全面的安全子系统,以及多种连接选项和 I/O 选项。
(图片来源:NXP)
NXP i.MX 8M Mini 处理器专为新兴的工业和物联网 (IoT) 系统而设计,这些系统对于高性能、高安全性和低功耗提出了要求。
为了帮助工程师进行应用开发并缩短开发时间,NXP 推出了 i.MX 8M Mini EVK(评估套件)和相关的参考设计。该套件提供完整的系统,包括外部 LPDDR4 存储器和闪存以及 USB 等接口。此套件的连接选项包括千兆位以太网、Wi-Fi 和蓝牙。NXP 还提供扩展板,用于视频 (MINISASTOCSI) 应用和显示 (MX8-DSI-OLED1) 应用。
NXP 的 i.MX 8M Mini EVK。(图片来源:NXP)
套件中还提供了适用于嵌入式 Linux® 和嵌入式 Android® 操作环境的预构建镜像,因此设计人员可以使用该套件立即评估 i.MX 8M Mini,并运行样例应用程序。对于构建自己的软件应用的设计人员,NXP 还免费提供 MCUXpresso 软件开发工具包 (SDK)。该 SDK 包含一整套软件组件,用于构建典型的高性能嵌入式应用。
请参阅“使用多核处理器构建富含媒体的低功耗智能产品”一文,了解关于 NXP i.MX 8M 和 i.MX 8M Mini 处理器的详细信息。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum