在灵敏仪器设计过程中如何使用 LTspice 确定光电感应噪声性能
Analog Devices Inc. 的 精密宽带宽信号链以及 LTspice 仿真器软件能够协助设计人员选择和评估器件。依托 ADI 数十年的经验及其仿真产品组合,每个信号链都融合了该公司的深刻行业见解和应用知识。
精密宽带宽信号链提供了高精度的 AC-DC 测量和驱动性能。三个方框图(电流与电压、电流与电压驱动以及光测量)显示了各个信号链,每个信号链均能在特定应用中进行各种优化:信噪比 (SNR)、DC 线性度、建立时间性能、闭环/测量延时和总谐波失真 (THD) 测量。
光测量方框图最适合流式细胞仪、分光仪、化学分析和分析仪器应用(图 1)。
图 1:精密宽带宽光测量方框图适用于流式细胞仪、分光仪或其他分析测量应用。(图片来源:Analog Devices)
这种解决方案结合了 ADI 的精密跨阻放大器 (TIA)、模拟滤波、电压基准和模数转换器 (ADC)。
光测量
TIA 必须具有以下特点:极低的输入偏置电流、低噪声,以及适合流式细胞仪设备的超宽带宽。对于这种功能,适合的放大器就是 Analog Devices 的 LTC6268H-10 运算放大器 (op amp),其具有超低的偏置电流和 4 GHz FET 输入(图 2)。右侧显示了使用 20 kΩ 反馈电阻器配置为 TIA 时的频率响应。
图 2:LTC6268H-10 放大器具有较低的输入偏置电流、低噪声和宽带宽,因此适合用作 TIA。(图片来源:Analog Devices)
在图 2 中,光电探测器 (PD) 经反向偏置来减小寄生电容,寄生反馈电容 (C) 捕获印刷电路板和反馈电阻器的寄生电容。当 LTC6268H-10 运算放大器的输入偏置电流流经反馈电阻器时,该电流不能引发重大 DC 误差,这一点很重要。LTC6268H-10 的输入偏置电流低至 ±4 pA,因而符合这一标准。LTC6268H-10 的低噪声规格为 1 MHz 时 4 nV/√Hz。
高速流式细胞仪要求信号路径器件具备宽带宽,以便实现快速压摆率。LTC6268H-10 在这种电路中的带宽为 210 MHz,这可以转换为 ~1000 volts/µs 的压摆率。
最后,最关键的规格是噪声强度,必须至少比 ADC 噪声强度低三倍。LTC6268-10 的输入噪声强度为 1 MHz 时 4.0 nV/√Hz。运算放大器反馈回路可对这种噪声产生增益。此外,一个作用不大的 20 kΩ 反馈电阻器也会直接在放大器的输出端产生噪声。
这个 20 kΩ 反馈电阻器对噪声强度的影响 (VFB) 计算如下,其中频率较高时主导形成 TIA 级的噪声水平:
在图 2 的方框图中,第三和第四功能的作用是将 TIA 的输出信号转换为数字表示形式。第三、第四和参考功能相结合形成了一个数据采集解决方案。这个解决方案整合了滤波器、激励放大器、电压基准和 ADC(图 3)。
图 3:ADAQ23876 构成一个数据采集解决方案并显示为单端输入配置,增益为 1.38。(图片来源:Analog Devices)
在图 3 中,Analog Devices 的 ADAQ23876 具有一个 16 位 15 MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,其能提供零延时的结果。输入的全差分放大器 (FDA) 的 RIN 和 CIN 分别为 1,407 Ω 和 3.3 pF,以构建一个一阶低通滤波器。
此系统可简化电路设计人员面临的 ADC 驱动器和布局挑战,其能通过完全集成器件将问题在内部解决掉。对于这种应用,ADAQ23876 配置能适应单输入信号并实现 1.38 的内部增益,其中典型信噪比 (SNR) 为 88.8 dB。
适合电路分析的 LTspice 仿真
LTspice 是高性能的 SPICE 仿真器软件,并具有图形化原理图获取功能。您可以研究原理图来获取仿真结果,并在 LTspice 的内置波形查看器中进行探索。
电路的噪声响应通常会结合特定原理图中的各个分量。LTspice 的噪声分析功能有助于推演噪声响应。为了演示,本博客结合使用光测量电路以及光电二极管、TIA 和数据采集解决方案模型(图 4)。
图 4:此仿真模型使用 LTC6862-10 FET 运算放大器和 ADAQ23876 数据采集解决方案来生成噪声响应。(图片来源:Analog Devices)
在图 4 中,光电二极管模型代表一个光电 FCI-125G-006 1.25 Gbit/s 硅传感器。FCI-125G-006 具有一个 0.66 pF 反向偏置寄生电容。TIA 的首选单级放大器 LTC6268H-10 能在高于 10 V/V 的闭环增益下保持稳定,并且具有宽广的温度范围规格 –40°C 至 125°C。
ADAQ23876 采用系统级封装 (SIP) 技术,可将多个常用信号处理和调节模块组合在单个器件中,从而减少系统元件数量并降低设计复杂度。
光测量噪声结果
交流扫描噪声模拟有助于确认总体电路的 ADC 分辨率。该模拟会考虑寄生电容和电阻,以便生成应用频谱内的完整噪声结果。总体应用电路 (ADAQ23876 + LTC6268 + FCI-125G-006) 之整个频谱内的噪声水平显示为 124.49 µV rms(图 5)。
图 5:来自 ADAQ23876 16 位 ADC 和 LTC6268 TIA 的噪声,其中显示两个器件的总噪声。(图片来源:LTspice、Bonnie Baker)
当用户按住 ctrl 键的同时左键单击图表上方的曲线名称时,即会显示该模拟的频谱内总 RMS 噪声水平(图 6)。
图 6:曲线下方区域中的总噪声取决于模拟频率范围和器件的噪声产生值。只需按住 ctrl 键的同时左键单击,即可提供此 rms 值。(图片来源:LTspice、Bonnie Baker)
ADAQ23876 在整个频谱内产生的噪声等于 71.79 µVRMS。在这个图表中,ADC 的 1 MHz 电压点噪声水平大约为 12 nV/√Hz。在将鼠标悬停于曲线上时,点噪声(带宽为 1 Hz)显示在左下方。
在整个频谱内,LTC6268 TIA 在输出引脚处的噪声水平为 100.28 µVRMS。TIA 输出端的 1 MHz 点噪声大约为 18.5 nV/√Hz。
那么,最关键的问题是:这对整个系统的分辨率意味着什么?
总结
对于基于光度测定的仪器,可以组合采用光电二极管、LTC6268 等 TIA,以及 ADAQ23876 16 位 15 MSPS μModule,以便简化高精度、高速、完整数据采集系统的设计工作。再加上 LTspice 仿真工具,这种组合可以让设计人员摆脱精密应用(如流式细胞仪)中的繁琐噪声计算、高速印刷电路板布局,以及芯片数量等令人头疼的任务。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum