内置 MAC 地址的闪存助力开发设计
如今,从电池供电的可穿戴设备到线路供电的大型电子系统,几乎所有的新设计都会包含闪存。如果应用可运行代码,那么八成使用了 NOR 闪存,因为 NOR 技术的快速随机访问具有可靠性高和功耗低的特性。
与此同时,闪存技术不断推陈出新,持续刷新内存密度、功耗、访问带宽和性能等的新高度。目前,开发人员可以使用芯片内执行 (XIP) NOR 闪存器件直接在闪存中运行代码,从而降低了对随机存取存储器 (RAM) 的需求,也无需将代码从非易失性存储器复制到 RAM。
除了对性能特点的改进之外,闪存器件也日趋智能化。基于闪存的新兴技术不再局限于存储功能,其集成功能旨在承担更多处理负载以用于数据分析、云交互及其他服务。这一趋势直接推动了计算型存储工作等计划的开展,使闪存在满足机器学习算法对数据的巨大需求方面发挥主导作用。
不过,闪存增强功能有时不必推动技术的前沿发展,也能有效帮助开发人员。有时,只需一个好点子。
以 Microchip Technology 的 SST26VF0xxBEU 闪存器件为例,它是 Microchip Technology 的 SST26 SQI 系列串行四通道 I/O (SQI) 串行 NOR 器件的最新产品。凭借 Microchip 的子公司 Silicon Storage Technology 开发的 SuperFlash® 技术,SST26 系列可实现优良的性能和可靠性,使用也很简单。开发人员可轻松将其连接至 Microchip 的 SAM D51 微控制器系列等四通道 SPI 主机。该系列微控制器基于带浮点单元的 Arm® Cortex®-M4F 内核(图 1)。
图 1:Microchip Technology 的 SST26 系列串行 NOR 闪存器件具有串行四通道 I/O,以实现与四通道 SPI (QSPI) 主机的高速事务处理。(图片来源:Microchip Technology)
全新的 SST26VF0xxBEU 系列具有相同特性,并且在每个器件中都嵌入了全局唯一媒体访问控制 (MAC) 地址。
MAC 地址:有什么大不了?
那么,对于如此简单的增强功能,开发人员为何需要引起注意呢?说明这一点之前,我们必须先了解一些有关 MAC 地址及其配置方式的知识。
MAC 地址是任何网络接口控制器 (NIC) 均需具备的唯一标识符,广泛应用于以太网、Wi-Fi 及其他电气与电子工程师协会 (IEEE) 802.x 技术等为人熟知的连接选项。正确配置的 MAC 地址,前缀是 24 位组织唯一标识符 (OUI),后 24 位或 40 位则由 OUI 所有者自行分配,从而创建 48 位扩展唯一标识符 (EUI-48) 或全局唯一的 64 位 EUI-64。
为了确保唯一性,MAC 地址由 IEEE 标准协会注册机构 (RA) 分配。不过,IEEE RA 并不提供单个 MAC 地址,而是以三个不同地址块的形式提供。事实上,MAC 地址的唯一 EUI 前缀分为三种不同长度:
- 与 OUI 对应的 24 位前缀,允许使用者分配其余 24 位以创建 224(> 1600 万)个唯一 MAC 地址
- 28 位前缀,可创建 2 20(> 100 万)个唯一 MAC 地址
- 36 位前缀,可创建 2 12 (4,096) 个唯一 MAC 地址
对于开发人员而言,尤为重要的另一个事实是,并非网络接口设计中可能用到的每个半导体器件都具有全局唯一 EUI-48 或 EUI-64。半导体制造商清楚,批量采购者往往希望使用自己的 OUI 配置 MAC 地址。即使是指定在生产零件中包含唯一 MAC 地址的器件系列,当零件用作工程样品时,也可能不会将这些地址包含在内。
然而,涉及物联网设备或可穿戴设备等复杂设计的原型开发时,这就会增加设计难度,毕竟许多用户功能均取决于网络连接。原型开发时,开发人员可能需要重复使用为此而特地保留的唯一地址,或使用其开发网络唯一的临时 MAC 地址。当然,难点在于将原型带出原厂进行范围更广的集成测试或最终客户检验,这可能会导致演示的失败和尴尬。
过去,工程师解决这一问题的唯一方法是向 IEEE 付费。不过,如前所述,IEEE 仅仅分配地址块,而即便是最小的地址块,IEEE RA 称之为 MAC 地址小块 (MA-S),也要花费数百美元,更不消说申请和等待唯一前缀所消耗的间接成本。如果您所开发的产品仍处于保密阶段,不希望进入 IEEE 公开列表,那么您每年都需要为 MA-S 地址块支付一千多美元,较大的地址块则每级递增一千美元。除了财务成本之外,若在重要的场外演示前,您未将获得延迟纳入项目进度,那就糟糕了。
闪存中的 MAC:甚是可取
由此可见,Microchip Technology 的 SST26VF0xxBEU 闪存器件的独到创新之处。开发人员无需费心处理整个注册过程,而是可以获得一个全局唯一 MAC 地址,因为这些器件可单量供应。Microchip 为每个器件提供了唯一的 EUI-48 和 EUI-64,分别位于行业标准串行闪存可发现参数 (SFDP) 表中 261H 和 268H 位置。开发人员只需执行 SFDP 读取,即可在单个 SPI 通道上顺序读取 EUI-48 地址的六个字节或 EUI-64 地址的八个字节。
您的设计可能需要较大的闪存,Microchip 提供 64 MB 的 SST26VF064BEU、32 MB 的 SST26VF032BEU 和 16 MB 的 SST26VF016BEU 等各种容量的器件。此前,Microchip 在 2 kb 的 EEPROM 器件中提供了嵌入式 MAC 地址,但用于高密度闪存器件时,可有助于减少物料清单,缩小设计尺寸。
总结
全局唯一 MAC 地址是多数 IEEE 802.x 网络技术的基本要求,但并非网络连接中使用的每个器件都具有该地址。如果您是从事原型开发或少量生产的工程师或创客,相比购买大量无用的 MAC 地址,Microchip Technology 推出的带嵌入式 MAC 地址的 SST26VF 闪存器件是更为有效的替代方案。您觉得呢?您会用吗?
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum