DigiKey 和 NI:强强联手,助力更美好的工程设计
大多数电气和电子工程师都知道,当要为其最新、最伟大的项目采购零件时,无论是单一的原型还是后期的全面生产,DigiKey 都将是他们的首选之一。无论您处于哪个阶段,总能感到 DigiKey 是坚强的后盾。
同样,工程师和企业也知道,National Instruments(现为 NI)总能为他们最先进的设计提供支持,因为 NI 自成立以来就一直占据数据采集、测试与测量技术的最前沿。因此,该公司迅速成为自动测试设备 (ATE) 和虚拟仪器软件生产的全球领导者。常见应用包括数据采集、仪器控制和机器视觉。汽车、航空航天和国防、工业机械、半导体制造和医疗设备等不同行业的成功都离不开 NI 的软件互连方法。
如今,NI 在软件定义无线电 (SDR)、5G 和 "大模拟数据 "等领域发挥着基石作用。事实上,可以说是 NI 创造了 "大模拟数据 "这个术语,因为该公司拥有通过管理海量采集到的数据来帮助工程师发现故障并改进设计的历史。
所有这些都是 NI 加入 DigiKey 制造商家族这一激动人心的新闻的铺垫。DigiKey 现在是 NI 的测试和测量解决方案以及电缆组件、连接器和互连产品的来源。
伟大的公司,工程设计的希望
之所以令人振奋,是因为这两家公司都专注于工程设计和工程师,从未厚此薄彼,也从未忘记他们所做的一切会改变人们的生活。例如,DigiKey 在 COVID-19 大流行的早期就努力与明尼苏达大学合作,迅速设计并提供了一种可以快速制造的简易基本型呼吸机,帮助患者改善呼吸。
以工程设计力量和个人现实为重点,NI 与一直与华盛顿邮报品牌工作室 (WP BrandStudio) 合作,以 "工程希望 "的名义讲述了一系列故事。其中一个特别沉痛的故事聚焦于 NI 的工程师 David Yi 和 NI 的客户公司之一 Berlin Heart。这个故事还涉及到 Berlin Hear 的两位工程师,研发部的 Oliver Peters 和测试部的 Matti Elsner。
David 刚加入 NI 的时候,他支持的首批客户之一中就有 Berlin Hear。当时,David、Oliver 和 Matti 并不知道他们的生活会因为各自所从事的工作而产生交集。
2014 年,David 和妻子迎来了女儿 Elena 的降生(图 1)。起初,一切都似乎都很正常,直到只有 5 个月大的 Elena 突然晕倒,他们不得不为孩子进行心肺复苏直到医生赶到,然后将孩子送到当地医院,并从那里乘飞机转院至柏林的心脏中心。
图 1:2014 年,Elena 来到这个世界,但仅仅在出生 5 个月后就被诊断出心脏出现了严重状况,而且自愈的可能性很小。(图片来源:NI)
原来,Elena 患上了严重的心脏病,而且自愈的希望渺茫。为了尽可能延长的 Elena 的生命,让她的心脏发育起来,有必要使用一种直接连接心脏的外部设备。你猜对了,这种设备来自 Berlin Hear,叫作 EXCOR Pediatric(小儿人工体外心脏装置)。这种装置由 Oliver Peters 设计,Matti Elsner 测试。
正如 David 在下一代的希望视频中所说,如果让您所爱的人活着的唯一东西是一台机器,那么你就要确保它尽可能避免各种故障。根据个人经验,质量和可靠性在 EXCOR 如此关键的设备中的重要性让他对日常工作有了不同的看法。
NI 的首个产品
David 的故事值得人们关注,而且毫无疑问类似故事还会经常发生。有多少工程师曾坐在病床旁或飞机上注意到他们参与设计的东西?我相信会有很多,尤其是当那家公司像 NI 一样以质量和可靠性而闻名时。
由 DigiKey 提供的首个 NI 产品就证实了这种可靠性和质量。例如,779640-01 USB-6525 数据采集卡模块是一款小型便携式数字 I/O 器件(图 2)。该器件具有 8 个通道到通道光隔离输入 (±60 VDC)、8 个通道到通道的光隔离固态继电器输出 (60 VDC/30 Vrms最大)、一个 32 位事件计数器、一个全速 USB 12 兆位/秒 (Mbit/s) 总线接口以及便于连接的内置可移动连接器。
图 2:NI 779640-01 USB-6525 数据采集模块具有 8 个通道到通道光隔离输入和 8 个通道到通道光隔离固态继电器输出。(图片来源:NI)
同样,NI 的通用接口总线 (GPIB) 和通信产品也包括像 780936-01 PCIe-GPIB+ 仪器控制器件之类的模块,即在一个 PCle 卡内集中了分析仪和 IEEE-488 控制器的独特组合器件(图 3)。
图 3:NI 780936-01 PCIe-GPIB+ 仪器控制设备提供了一种在 PCle 卡内集中了分析仪和 IEEE-488 控制器的独特组合器件。(图片来源:NI)
将该器件插入计算机的 PCIe 插槽,可以让仪器通过 GPIB 轻松地集成到系统中,同时还可以让用户避免 GPIB 相关的软件和硬件问题。
结论
在质量和可靠性以及如何看待自己在帮助工程师们取得成功所起的作用方面,DigiKey 和 NI 有着共同的价值观。正如 David Yi、Oliver Peters 和 Matti Elsner 证实那样,这些特性对于人们生活所依赖的任务关键型、安全关键型系统来说至关重要。对于设计这些系统的工程师来说,NI 以其高质量、高可靠性的连接测试产品和系统而享誉业内。DigiKey 无疑是作为分销商为他们提供支持而感到自豪,我也很高兴看到他们协作共赢。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum