打造未来制造领域更智慧的工厂
现代工厂车间
未来的工厂与过去的工厂相比将是另一番非常不同的景象。工业物联网 (IIoT) 已使工厂经营者能够监控制造过程的方方面面。从小到电机上的传感器,到工厂车间的地面自动化车辆,所有的一切都实现了连接。这让机器对机器 (M2M) 通信、机器学习以及更多先进的技术得以实现。所有这些都能够显著减少浪费、将更低成本,同时更环保、更安全、更高效。
预见性维护和基于状态的监控
今天,能够看到一条生产线的健康状况是非常必要的。具有对振动、温度、噪音、电压和电流以及生产线生产力水平的监测能力,工厂操作人员能在生产线被迫停工前就下令进行维护。这样,既不会有等到生产线停工后才进行维护的问题,也不会有进行不必要的、预先安排的维护的问题。采用基于状态的监测技术,可以监测到不符合规格的地方,操作人员可以在必要时进行预防性维护,以免成为问题。
STMicroelectronics 就设计了这样一种解决方案来实现这种功能。STEVAL-BFA001V1B 专门针对状态监测和预见性维护而设计。通过工业传感器板、ST-Link/V2 编程和调试工具的适配器以及外设连接套件,用户能够利用 32 位 ARM Coretex-M4 内核和环境传感器阵列来监测各种参数,以确定机器的健康状况。该套件能够存储数据,并通过 IO-Link 和 M12 连接器进行通信。
更智能化,更具连接性
M2M 通信已成为智慧工厂的关键。通过生产流程的每一步来收集每个数据点的数据,并将收集到的数据发送至云端或边缘计算软件。这种能力可以确保对整个生产流程进行实时分析,以达到最高效率并减少浪费。通过使用如 Modbus、Profibus,甚至 IO-Link 等工业通信协议可以实现基于 RJ485、工业以太网,甚至 WIFI 或蓝牙设备的 M2M 通信,以支持 OPC 统一架构或基于 IPv6 的网络基础设施。
安全
ST 也考虑到了安全问题。如果不考虑劳动力或制造资产的安全,任何制造过程都是不完整的。为了实现这一目标,ST 提供的 IC 具有扩展电压范围和性能,符合 IEC 61508 规范,也符合系统级 SIL(安全完整性等级)要求。
30 多年来,ST Microelectronics 一直在为危险的工业应用设计产品。通过未来工厂,ST 能助您一臂之力,让您的工厂比以往任何时候都更安全、更快速、更高效、更互联。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum