线路设计和物料都有了 PCB打通关就差这些外挂了!

摘要:

  • 善用小工具,减少PCB设计失误及烦恼。
  • 了解走线特性可协助工程师很快决定PCB 的线路及板层要求。
  • 介绍一些关于PCB设计的小工具,协助您快速计算所需的走线宽度及走线阻抗。
  • PCB 印制线宽度计算器和IPC-2141 走线阻抗计算器的用例

引言

从产品构思、理论及线路设计、零件选择到制作实物等,每一个步骤都是环环相扣的,看似线路图设计完美及确定选料,最后在印刷电路板(PCB)制作时遇上不少限制和困难,到底是在哪步个骤出错呢?要重新选料还是重新设计呢?在DigiKey强大的工具库中,只要善用一些小工具,减少失误及烦恼,电子及工程学也变得得心应手。接下来,我们会介绍几个设计层面的小工具,可以帮您轻松制作产品。

印刷电路板(PCB)设计

经过无焊试验板的线路模拟测试后,下一步便是PCB 的线路设计了。 PCB由绝缘层和导电铜层组成的夹层板,其中包含信号走线以及电源和接地层,走线布局设计与电路的设计一样要求严格,需要考虑系统的整体性,同时要了解线路特性从而作出对应的线路设计。了解走线特性可协助工程师很快决定PCB 的线路及板层要求。参考以下两个不同系统在PCB 设计时的检查表。

以下是一个使用12-BIT 微控制器感测系统,其线路中包含模拟数字(A/D)转换、LCD 显示及5V 外接电源。虽然载流不高,但模拟数字电路的走线设计需要独立分隔,其检查表以作参考。

1. 检查装置与连接器的位置。确保高速装置和数字装置靠近连接器。

2. 最少要有一个接地层(Ground Plane)在电路板上。

3. 让电源走线比电路板上的其他走线更宽

4. 检查电流返回路径并寻找接地连接上可能的杂讯。

5. 正确绕过所有装置。将电容器尽可能放置靠近装置的电源引脚。

6. 让所有走线尽可能短

7. 追踪所有高阻抗走线,寻找走线之间可能存在的电容耦合问题。

8. 确保混合信号电路中的信号经过正确过滤。

(资料来源: Microchip)

以及制作一个使用MOSFET的高电流电源控制器在PCB线路设计的一些基本规则。由于不同的线路区域有不同的载流要求,亦可在考虑成本效益作为分别不同区域的线路设计。

  • 为插槽设计供电时,零件应集中放置在一起。
  • 向负载提供足够的电流
  • 负载和检测电路的抗噪性。
  • 电流感应的考虑。
  • 升温考虑。
  • 考虑走线阻抗,减少对高电流轨道组的降额影响。

(资料来源: Texas Instruments)

从以上两类完全不同类型的产品设计,可以看到对走线的宽度考虑,从温度变化、载流能力及阻抗值都是有一定的要求。接下来,我们会介绍以下一些关于PCB设计的小工具,分别协助您快速计算所需的走线宽度及走线阻抗。

图1 :「DigiKey 的在线换算器」界面

PCB 印制线宽度计算器

此工具使用 IPC-2221 标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需「印制线」的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。 此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。首先,利用公式(1)计算面积(A)

IPC-2221 标准中,内层时,k = 0.024、b = 0.44、c = 0.725Z;外层时,k = 0.048、b = 0.44、c = 0.725其中 k、b 和 c 是由对 IPC-2221 曲线进行曲线拟合得出的常数。然后,利用公式(2)计算宽度(W)。(注意:与电路板表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度大很多。)

只要在计算器上方输入所需数值,很快就会得出内层走线及裸露的外层走线设计时,所需的印制线宽度(W)、电阻值和电压降的功率损耗,两种走线设计的结果数值会并列对比。以上面提到的电源控制器作为例子,假如设定载流要求(I)为0.8A、环境温度为25°C、铜层厚度(t)为0.035mm (例如MG Chemicals的587型号原型板,1盎司双面包铜)、温升(TRise)为10°C,以及印制线长度则为10”( 以在6”4” 的PCB 上走线未靠近或位于散热器区域上方的预计长度)。

图2 :「PCB 印制线宽度计算器」输入界面

计算结果如图3所示:

图3 :「PCB 印制线宽度计算器」的计算结果显示

由此得出的结果只是估算值,实际结果可能会随着应用条件而发生变化。内层和外层两边同时显示,形成强烈对比,既方便工程师设计线路的同时,也可以为您提供经济效益的考虑,因为使用内层的电压降及功率损耗会较低,其宽度要求比较大,即成本会更高。您可以因应您的要求随时修改参数值,结果会即时更新,易于比较。

IPC 2141 走线阻抗计算器

另一个小工具就是IPC-2141 走线阻抗计算器,这个计算器将有助于简化初始设计,只需输入基本参数并根据 IPC-2141 标准计算出阻抗,为您减少复杂的计算。而且,这个计算器还有一个卖点,就是包含了「微带线」、「嵌入式微带线」、「边缘耦合微带线」、「带状线」、「非对称带状线」、「宽边耦合带状线」及「边缘耦合带状线」7种普遍的走线类型选项。各走线类型对应的计算方式和走线平面图会显示在计算器界面内。各走线类型的定义于表一列出。

表一 走线类型对应表

实例示范

在计算器上选定走线类型后,只需要输入所需参数,便可得出目标阻抗。当决定使用裸露外层走线时,如何求解「阻抗」。已知的参数如下:

  • 走线宽度(w)= 8.693 mil、走线厚度(t) = 0.035 mm、板高度(h) = 0.79 mm
  • 介电常数(εr)= 4.2( 参考规格书,Dielectric Constant @1 GHz)

最后得出目标阻抗(Zo) 为 = 114.0170 Ω

图4:「IPC 2141 走线阻抗计算器」的计算结果显示

此工具还有另一好处,就是可以反向求解「走线宽度」。例如需要找出较易匹配的50 Ω的走线宽度,再配合使用PCB 印制线宽度计算器,便能有效找出最合适的走线类型及印刷电路板PCB的要求。

SMD/贴片代码计算器

当印刷电路板PCB设计完成,BOM物料亦选好后,购买零件是其中一个重要环节,但亦有不少工程师会沿用旧或原有零件以节省成本。但是,识别零件是一件相当麻烦及费时的工序,一般会利用表面标记/丝印作为辨别零件的方法。之前已为大家介绍了我们的《电阻器色码计算器》,这是专为轴向引线式/通孔色环电阻器设计的。相信这个工具已为不少工程师解决烦恼。这次我们会为大家介绍另外两款代码计算器,《SMD/贴片电阻代码计算器》和《SMD/贴片电容器代码计算器》。

这两款计算器都提供了3个代码格式(3位 EIA、4位 EIA 和 EIA-96或EIA-198)。您只需选择代码格式,然后选择电阻或电容器上的表面标记/丝印数字或字母,或者在下方直接输入电阻值或电容值, 反向搜索实际标记/丝印。谨记,在输入值后面选择正确的单位(例如电阻:Ω、kΩ 或MΩ和电容:mF、µF、 nF或pF)。

图5:「贴片电阻代码计算器」及「SMD 电容器代码计算器」的单位选项界面

有关3位 EIA、4位 EIA及EIA-96的应用与示例,技术论坛中「SMD 电阻代码;表面安装电阻产品丝印」及「解读SMD电阻代码」已有详细描述,欢迎访问及重温。

EIA-198

由于势之所趋,零件的尺寸愈来愈小,甚至表面空间只能够容纳两个代码。所以,EIA-198 零件标记/丝印系统谨使用两个字符代码(一个字母和一个数字),字母代表数值,数字代表乘数。但是,有几项注意事项:

  • 该代码系统会区分大小写。您会注意到,系统通过使用一些小写字母,减少混淆情况,例如 I 和 O,它们很容易与1 和 0混淆。
  • 电容代码不像其他代码格式一样等同电容值。每个字母代码有相对应的数值,详情可参考下表。
  • 请注意,虽然该代码系统仍然以「pF」为单位,但该乘数代码与其他两种格式中所使用的代码有所不同,例如代码 「9 」= 「0.1」。

例如:标记/丝印是 「G4」,代码 「G」= 1.8 和 「4」= 104,其电容值就是 「1.8」x 104 = 18000 pF 或 18 nF

图6:贴片电容代码计算器」输入「G4」结果显示

想了解代码数字和乘数字母的详细解释,可参考Knowles的EIA-198标准丝印与数值对照表

总结

以上所介绍的小工具只是DigiKey 工具库中的一小部分,稍后仍然会为大家介绍不同种类的换算器或计算器。虽然这次所介绍的计算器,其表达出十分广泛的数据参考,但是并未有考虑真实的应用问题,例如散热器的电感或热影响、模拟/数位化的接地管理或信号衰减,以及损坏或陈旧的电阻电容识别等。但是在一般情况下,如果善用这些小工具,将会是一个好帮手。工具在手,烦恼没有!得捷电子永远都是您的好伙伴!

更多与PCB设计及电阻器电容器确认的技术信息, 请点击以下链接参阅。

PCB铣削提示

一看就会! 快速估算PCB表面铜导线电阻值

让你的 PCB 远离潮湿危害

线路板走线修复

开关电源板布局的黄金法则

如何确定贴片式电解电容的额定电压

小编的话

正如文中设计案例所展示的,PCB设计工具在提升设计效率、精度和灵活性以及降低设计成本等方面都具有显著的价值。可以说,会用并且善用设计工具对PCB设计而言已经是工程师们一项必不可少的技能。您是否有用过DigiKey 工具库中的工具?您对这些PCB设计工具有哪些使用心得?欢迎留言,分享交流!

关于此作者

More posts by Angus Lai
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum