机械义肢工程师眼中的“阿丽塔”
每个人都希望拥有健康的身体,但健康不是理所当然的,当遇上疾病或意外而导致截肢,也希望尽最大能力保持生活品质。义肢的出现,让他们重拾希望。日本机械义肢工程师遠藤谦在这方面不遗余力,一直利用自己的技能,帮助他们重新“站”起来。
最初会研究义肢这个领域,原因是他大学时期的一位朋友因膝关节患癌而不得不截肢。这个事件激发了他的灵感,他开始思考如何利用机器人技术为朋友制造一副义肢。自此,开启了他走上机械义肢制作的道路。
遠藤谦主要为有完善保险体系的国家制作义肢,但他也顾及到发展中国家机械义肢的开发和普及。发达国家的用户可以通过保险承担义肢的费用,但他发现发展中国家几乎没有那样的保险体系,因此负担不起义肢的高昂费用。这些国家只能够使用从当地市场购买到的材料来制作平价的义肢,质量参差。因此,他特别关注发展中国家的义肢发展。
说到制作机械义肢时,遠藤谦是重点考虑使用者的舒适度,还是操作时的灵活度呢?他的答案是,取决于使用者的情况。因为每个用户身体功能的状况不一,不能一概而论。不过,在灵活性、舒适性和安全性三方面取得平衡始终还是重要的因素。像机械腿,它的一个重点就是,必须能够支撑体重,这是最基本的一个功能,否则用户会有摔倒的危险,影响安全性。
为了降低机械义肢的重量,遠藤谦发明了一种非常轻巧的扭矩传感器,用以驱动义肢。由于使用者到哪里都需要携带或佩戴义肢,太重会对他们造成负担,轻巧才能让他们安全、舒适地行走。至于外观,现在的义肢似乎不再像以前一样只追求仿真。不过,遠藤谦却表示,这其实要取决于使用者的偏好,仿真度高的义肢仍然是有市场需求的。不过,对于他本人来说,比起真人腿的自然外观,他更喜欢机械的设计,所以他们的产品都有展示出机械结构。
在机械义肢开发的领域多年,遠藤谦总结出制作义肢的难点在于,要确保功能的同时,尽可能维持轻便性。由于人类双腿可以做到很多动作,包括走、跑、跳等,如果要机械义肢具备做到所有这些动作的功能,重量就会增加。因此,他们一直以来的目标,就是致力于打造功能更多,但重量更轻的产品,希望帮助用户可以与健全人士无异。然而,机械义肢始终是电子产品,暂时还不能在水中操作,但防水功能绝对是他们未来的发展方向之一。
虽然多功能而轻便的义肢目前还在研究中,但现时也有一种义肢是比较轻巧,结构比较简单的,那是专为运动员而设计的。遠藤谦表示,比如跑步专用的义肢,只需要一个功能,就是能跑,所以它可以使用碳纤维制作,把重量减到最轻。对于操控技术,现在的义肢是通过肌肉电信号来操控的,那未来是否可以实现通过脑机接口(BCI)技术用大脑控制呢?遠藤谦解释,对于走路和跑步等这些不自主运动,其实并不一定需要大脑信号控制,它很大程度取决于神经、大脑和肌肉信号,因此,不一定需要BCI技术。
麻省理工学院教授Hugh Herr曾说过一句话「障碍不在于“人”,而在于“技术”」,这句话对遠藤谦有深切的影响,至今他还是很认同技术是革新的关键之一。他认为,人之所以残疾,是因为没有技术去补偿丧失了的功能,只要有足够的技术,失去的功能就得以 “重生”,那么这个世界就不会再有所谓的 “残疾人士”。
总的来说,虽然我们无法阻止疾病或意外带走我们的身体,但是我们拥有技术,遠藤谦就是利用他的技术在机械义肢方面不断改进和创新,帮助残疾人士不再 “残疾”,不再受身体的缺憾局限,继续正常生活,甚至充分发挥他们的潜力,比如参加运动比赛,赢取奖项为自己增添荣耀。通过他的力量,赋予残疾人士更多可能性,一步一步实现没有 “残疾” 的理想世界。
嘉宾介绍
遠藤谦,Xiborg株式会社的 CEO,曾获Review杂志评选为“2012年35位35岁以下创新者”。他在机器人假肢方面开发了独特的扭矩传感器和小型能动膝盖接头。2016年,运动员佐藤圭太在里约热内卢残奥会上首次使用其产品“Xiborg Genesis”,并在2017年于伦敦举行的世界帕拉田径锦标赛上,获得4x100米接力赛铜牌;另一运动员Jared Wallace也在使用Xiborg产品时,获得了100米铜牌和200米金牌。
关于创客邦
2022年视频纪录片《创客邦》精彩继续,本栏目是由Supplyframe四方维旗下与非网和Hackaday Prize携手打造,用镜头来记录和呈现那些仍在坚守,真正具有“创客精神”的人,让我们一起去发现他们的精彩和对硬件设计的热爱,也欢迎大家继续关注新一年的Hackaday Prize。
DigiKey得捷电子作为Hackaday Prize的长期合作伙伴,始终致力于服务全球的电子工程师。本次专题得到DigiKey得捷电子的支持,作为全球元器件电商领导者,DigiKey得捷电子愿与创客朋友们一起,“创”出美丽新世界!
Hackaday prize简介
Hackaday prize是一个全球范围的硬件设计挑战赛,致力于鼓励用户进行广泛应用的创新。Hackaday prize给开源硬件社区和电子行业的用户提供了一个超越自我共同合作的机会,去创造切实可行的解决方案。本次挑战赛要求用户围绕联合国可持续发展目标的内容来展开设计,以解决目前我们地球上最紧迫的问题。
2022 Hackaday prize优秀的获奖作品已经公布,对作品感兴趣或想要了解更多Hackaday prize的详情,请点击>>。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum