FPGA: 加速实现机器人智能化的理想方案
聚焦市场分析与产品推荐,抢占发展先机
机器人智能化是当今科技发展的其中一大趋势,无论是商用、工业领域,还是创客项目等,都在这一块上不断钻研。目前发展的重点在于持续优化机器人的整体架构,不仅要提升感知的敏锐度,也要提高控制的精准度,但这对于器件的性能却有很高的要求。FPGA可以应用于小节点的分散控制和大节点的高效FPGA SoC控制,以达成精准控制的任务。通过FPGA加速计算,有助于降低驱动反应时间,提高系统运行速度,在优化机器人的应用上更胜一筹。
最新的FPGA市场趋势报告,分析了FPGA芯片的发展历程、FPGA的市场需求和未来的发展空间、FPGA和机器人在各行业的发展步伐,以及重点产品推荐。
FPGA芯片优化升级
FPGA芯片从最初的PROM阶段中只限于简单的数字逻辑功能,优化至SoC FPGA/ eFPGA阶段中与ASIC技术融合,达成软硬件结合。现在,FPGA已经发展至具有高度灵活性,能让使用者体验更短设计周期,以及更低开发成本的优势。在各种领域中,都能轻易找到FPGA芯片的 “身影”,包括工业控制、5G通信、AI等。
FPGA迎来大需求空间
FPGA市场在国内以及全球都在迅速扩大,全球年均复合增长率达16.4%,而中国市场的增长速度比全球更快,预测年均复合增长率更会达到23.1%。根据数据显示,中国FPGA行业无论在市场规模还是需求量都呈上升趋势。而且,全球对于FPGA芯片的需求,预测也将会维持增长,特别在汽车、工业、数据中心三大领域,需求更大。可见,FPGA的发展空间可以是无限大。
FPGA和机器人发展如火如荼
目前,行业中知名品牌正积极使用和推动FPGA,一方面帮助满足设计上的需求,另一方面达到降低成本的要求。而机器人方面,商用服务机器人结合动态感知算法和IoT,促进人与机器人的交互过程;工业领域中,如机械手臂则是担当辅助角色,在提高生产力和减少人类体力需求上有显着的作用。
在智能化的时代,机器人将会成为世界中不可或缺的部分。积极进行机器人优化,是现在行业的任务之一。而为了完成这项任务,需要的是高效的器件,比如FPGA。它在性能上和成本控制上都有明显的助力。来让FPGA推动机器人智能化吧!
重点产品/ 配套器件推荐
想要了解完整内容,快来查看有关FPGA最新的市场报告,让你更准确掌握发展脉络,加速机器人智能化进程,无时无刻走在市场的前端。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum