汽车电子器件将持续增长
现在,汽车电子市场在稳定增长,并在可预见的未来持续保持这一势头。市场中电动汽车 (EV) 和混动汽车 (HEV) 的数量、种类都在增加,加之消费者对安全、互连和娱乐功能的关注,只会推动这种增长。
与此同时,全球疫情、相关供应链的延迟以及汽车销售的下降使汽车制造商陷入困境。根据国际汽车制造商组织 (OICA) 的数据,2020 年全球汽车产量下降超过 15%,为 7760 万辆,而 2019 年为 9170 万辆。此外,中美贸易困境也造成了影响,因为中国是电动汽车和电机领域电力电子产品出口的全球制造中心。尽管如此,对于未来几年内的科技含量高的电动汽车行业的预测还是非常乐观的。
对重型电动车的需求预计将出现爆炸式增长。我们来看下当前的统计数据:根据分析师提供的分析数据,电动汽车(包括从商用车到电动踏板车的所有领域)将在 2022 年达到 558.1 亿美元,这一数字将在未来七年将以 29.4% 的年增长率增长,到 2029 年达到 5704.7 亿美元 。1 按数量计算,到 2029 年,该市场预计将达到 762 万台,而 2022 年估计为 154 万台,预测期内的复合年增长率为 25.7%。政府的支持政策和法规,对环境的关注以及人们对电动汽车接受程度的提高,都推动了电动汽车的普及,展示了自动驾驶车辆的美好前景。
电子器件是汽车原始设备制造商的宠儿
除了娱乐外,汽车制造商还有各种可以通过战略性使用电子技术而获得支持的目标,包括降低成本、降低排放、提高效率和提升安全。为此,在现代汽车及其电气和电子分配系统 (EEDS) 中出现了各种不同类型的组件。元器件制造商不断推出在极端温度下坚固耐用、功能复杂的定制设计。
微控制器在各种组件中占有最大的份额,在 2019 年占总市场总额的四分之一以上,这一点也不足为奇。2 研究人员说,在接下来的几年里微控制器的年增长率也将是最高的。你会发现电子器件遍布整个车辆,包括诸如 “车载电脑”、发动机管理、点火、无线电、远程信息处理、高级驾驶辅助系统 (ADAS)、安全系统、电子燃油喷射、安全气囊和娱乐等众多系统。
图 1:为了提高驾驶员和乘员的安全性和舒适性,汽车制造商将继续增加电子产品的数量。(图片来源:Precedent Research)
分析师们抛出了几个数据,传达汽车电子产品的增长情况:
- 在去年出货的汽车中,每五辆中有四辆集成了互连技术
- 全球汽车电子市场将在 2019 年和 2029 年之间将翻一番 3
- 全球汽车市场将实现超过 7% 的年增长率,到 2027 年将达到 4156 亿美元4
- 到 2029 年,汽车电子元器件领域的传感器部分将以 10% 的速度逐年增长
图 2:尽管传感器将获得了最大的增长量,但其他种类的电子产品在未来十年可能会翻倍。(图片来源:Fact.MR)
即使汽车市场通过采用电动汽车和最终的自动驾驶汽车来推动增长,仍然存在一些门槛因素。汽车系统的复杂性在不断增加,会增加车辆的更换和维护成本。此外,某些系统的价格有可能高到令人望而生畏。例如,ADAS 的成本很高,分析师们预计可能因此而限制其使用。5
在这个市场研究人员很少达成共识的领域,终于在某个点上取得了一致:汽车电子市场在可预见的未来将以超过 7% 的速度增长。消费者对更安全、更高效、功能更丰富的汽车的需求正助推这一趋势。
参考文献:
3: https://www.factmr.com/report/4656/automotive-electronics-market
4: https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-electronics-market-4191

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum