HUBER+SUHNER 解决了 IC 市场中的连接难题

我们的生活在不断变化,社会需要数据密集型网络。AI(人工智能)集群和神经网络增强了机器学习应用,解决了复杂的问题。数据中心架构可容纳深不可测的数据存储和处理任务,为社交网络提供支持。对先进计算的需求也在持续增长。以上这些趋势毋庸置疑,亦非夸大其词。作为人类,我们寻求联系、协作和创造。

这些社会趋势为开发新的网络数据传输解决方案带来了巨大的工程挑战。几乎所有工程专业的学生都学习过摩尔定律的概念,即 Intel 的 Gordon Moore 关于集成电路 (IC) 晶体管密度每两年翻一番的观点。随着 IC 带来了更强大的计算能力,其设计和开发周期也需要创新的解决方案。

上了一定年纪的人都会记得,曾几何时,计算机和外设仅支持千比特级的数据传输速度。而最近,为了支持这些数据密集型网络,人们所使用尖端集成电路的数据传输已然达到太比特级!当然,这种创新也面临着不可避免的工程挑战,包括通过高带宽、高保真微波连接解决方案进行精确的数字发送和接收操作。在 HUBER+SUHNER,我们专注于高速半导体开发和制造过程中出现的实际测试挑战。

在构建当今和未来的网络时,需要对 IC 进行设计、测试和验证,以达到较高的性能水平。正是考虑到这一点,我们一直在改进网络连接解决方案,以帮助解决市场面临的挑战。挑战包括比特率测量任务,以及测试装置的低抖动和低噪音引入。因此,IC OEM(原始设备制造商)需要能有效处理测试操作的宽带微波频率电缆和连接器。IC OEM 需要其测试装置具有可靠、可重复的性能。此外,最大限度地减少信号在测试系统中的衰减对于低振幅信号有效到达工业测试设备或子系统测试电路也非常重要。这正是 HUBER+SUHNER 的优势所在。

SucoflexTM 是我们的高性能、低损耗微波电缆产品品牌,提供多种频率选择,最高 110 GHz。客户可根据要求选择长度和连接器,交货期短。当与我们业界领先的新型多同轴通道互连接口(如 MXP、MXPM 和现在的新型 MXPD)结合使用时,这些高密度连接器可为客户带来非凡的价值。

SF104/11SMA/11SMA/1000MM 是 Sucoflex 系列中 SMA 至 SMA 同轴电缆组件的一个实例。(图片来源:HUBER+SUHNER)

此外,HUBER+SUHNER 还经常为我们的合作伙伴提供额外的工程专业知识支持,以最大限度地提高产品本身在不同应用实现中的性能特征。

(图片来源:HUBER+SUHNER)

作为 HUBER+SUHNER 值得信赖的合作伙伴,DigiKey 提供了许多他们现成的解决方案,可在短期内交货,绝对不会对您的项目造成丝毫拖延。俗话说,时间就是金钱。只要找到合适的产品并快速完成交付,就可以在提升您的数据传输速率的同时加快您的设计周期!

关于此作者

Image of HUBER+SUHNER

Huber+Suhner offers their customers around the globe outstanding products and services for their electrical and optical connectivity needs. Their focus is on the three main markets of industrial, communication, and transportation, which are addressed with applications from the three technologies of radio frequency, fiber optics, and low frequency.

Huber+Suhner products deliver high performance, quality, reliability, and long service life – even under the toughest conditions. A global production network, combined with subsidiaries and agencies in over 80 countries, puts Huber+Suhner close to its customers.

More posts by HUBER SUHNER
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum