if (Model.NotificationsEnabled) { }

USB Type-C® 标准化 - 时间、地点和方法?

作者:Jeff Schnabel COO, Same Sky

USB Type-C 的出现标志着连接技术的转折点。这种结构紧凑的正反可插接口改变了我们交换数据和为设备供电的方式,提供了更快的数据传输速率和多功能供电。

然而,当 USB Type-C 于 2014 年首次推出时,只是被添加到已经多种多样的连接器类型目录中,包括直流电源连接器甚至其他 USB 变体。虽然这种连接器的灵活性对设计电子设备的原始设备制造商有利,但却往往会给消费者带来负担,因为他们不得不使用无数不同的充电器为其购买的每台独特设备供电,从而进一步加剧了电子垃圾的激增。那么,可以做些什么呢?

欧盟 (EU) 即将出台立法,强制要求使用基于 USB Type-C 技术的通用充电器,带头采取行动来缓解日益严重的电子垃圾危机。本文将进一步探讨欧盟在推动 USB Type-C 标准化方面的努力,了解其意义、关键里程碑和潜在后果。对于面向欧洲最终用户销售产品并希望确保其产品不会过时的原始设备制造商来说,转用 USB Type-C 设计至关重要,如果 USB Type-C 标准化最终扩展到其他地区和应用尤其如此。

USB Type-C 标准化将在哪里实施?

如前所述,欧盟将成为全球首个实施 USB Type-C 标准化的地区。欧洲标准化委员会 (CEN) 和欧洲电工技术标准化委员会 (CENELEC) 等监管机构一直与主要组织和专家密切合作,制定全面的指导方针,以确保 USB Type-C 连接器、电缆和电源传输协议的安全性和无缝兼容性。

很显然,USB Type-C 成为了通用充电插口最可行的选择,因为物理 USB 连接器标准已通过 CENELEC 的欧洲标准EN IEC 62680-1-3 获得国际认可,而 USB Power Delivery 已在 EN IEC 62680-1-2 中概述。《无线电设备指令》(RED) 《报废电子电气设备指令》(WEEE) 等其他现行法规也有助于 USB Type-C 标准化的实现。

鉴于移动设备市场规模巨大,欧洲议会和理事会最终决定,在欧盟层面采取强制性立法行动(而不是国家措施或自愿举措)是确保设备兼容性、提高消费者便利性和减少环境废弃物的唯一途径。

标准化何时实现?

实现 USB Type-C 标准化的进程已为时不远。从 2024 年 12 月 28 日开始,所有在欧盟销售的移动设备都需要配备 USB Type-C 充电端口,并且必须符合 USB Power Delivery (PD) 规范。从 2026 年 4 月 28 日开始,USB Type-C 和 PD 的强制要求将扩展到笔记本电脑。

USB Type-C 标准化将于 2024 年首先应用于移动设备的图片图 1:USB Type-C 标准化将于 2024 年首先应用于移动设备,随后于 2026 年应用于笔记本电脑(图片来源:Same Sky

哪些设备将受到监管?

任何使用有线电缆供电功率达 100 W 的可充电电子设备都必须配备 USB Type-C 插口。到 2024 年底,受委员会提案影响的设备类别包括:

  • 手持式移动电话
  • 平板电脑
  • 数码相机
  • 耳机
  • 头戴式耳机
  • 手持式游戏主机
  • 便携式音箱
  • 电子书阅读器
  • 键盘
  • 鼠标
  • 便携式导航系统
  • 入耳式耳机
  • 笔记本电脑(从 2026 年春季开始)

值得注意的是,如果某些设备过于小巧,无法容纳 USB Type-C 插口,则可以豁免。这可能包括智能手表、健康追踪器、个人护理设备和其他可穿戴设备。

此外,到 2025 年底以及随后每五年,委员会将定期评估和报告通用充电器指令是否应当因技术的快速进步或市场的变化而涵盖更多设备。虽然最初针对的是功率输出不高于 100 W 的设备,但欧盟也承认 USB 标准会不断发展。原始指令已经过修订,认可 USB-IF 的最新 USB PD 标准,现在最高功率扩展至 240 W。新的 240 W 功率范围内的设备也将被考虑纳入指令范围。

其他重要注意事项

虽然 USB Type-C 标准化是欧盟新指令的主要目标,但还有一些次要规则和目标值得一提。

不捆绑

该指令的主要目标之一是通过为所有设备提供通用充电器来减少电子垃圾。“不捆绑”旨在为消费者提供在购买新设备时带或不带充电器的选择。最初不要求不捆绑,但到 2026 年底,委员会必须提交一份报告,评估不捆绑的效果,并确定是否应将其作为对制造商的强制性要求。此外,所有产品包装都必须贴上新标签,清楚地标明是否附带充电设备(图 2)。

建议的包装标签的图片,显示设备是否附带充电器图 2:建议的包装标签,用于显示设备是否附带充电器(图片来源:Same Sky)

无线充电

到 2024 年底,欧盟委员会还将获得授权敦促欧盟标准组织为无线充电制定统一的充电接口和协议。不过,最初的指令主要涉及通过 USB Type-C 进行有线充电。

充电规格

除上图 2 所示的“不捆绑”标签外,还必须在用户手册和包装上详细说明充电能力和兼容的充电设备,如图 3 所示。

最终产品所需的最低功率 (XX) 和最高功率 (YY) 的图片图 3:标签必须标明最终产品充电所需的最低功率 (XX),以及最终产品达到最大充电速度所需的最高功率 (YY)(图片来源:Same Sky)

展望未来

实现标准化的道路似乎充满希望,但也并非没有挑战。制造商在适应这些新要求时可能会遇到困难,而且执行起来可能并不容易。展望未来,USB 技术的不断发展可能会带来更多进步,这就要求欧盟继续保持灵活性和合作。

此外,欧盟的举措可能只是全球采用 USB Type-C 的第一步。印度目前是全球第二大智能手机市场,已计划到 2025 年 3 月将 USB Type-C 作为其通用充电端口。一些美国参议员也开始倡导立法,以效仿欧盟为实现 USB Type-C 标准化所做的努力。

欧盟在推动 USB Type-C 标准化的过程中,为未来奠定了基础,使轻松连接成为标准,从而丰富个人生活、推动行业发展并保护环境。Same Sky 可提供各种 USB Type-C 连接器线缆仅供电型 USB Type-C 插口,随时准备迎接欧盟标准化的挑战。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Jeff Schnabel

Jeff Schnabel COO, Same Sky