物联网的无限潜力

Molex 先进的电子解决方案重新定义各行各业的可能性

作者:Molex

物联网的盛行

物联网 (IoT) 已迅速成为万物互联网。预计到 2026 年,全球智能设备的出货量将超过 120 万台,像视频娱乐系统、家用显示器、智能扬声器之类产品将进入千家万户。如今,“智能家居”一词已经广为人知,它说明了物联网现在已经深入到以家庭为基础的人们生活的方方面面。

互联的“物”造就了智慧的城市图片图 1:大量互联的“物”造就了智慧的城市。(图片来源:Molex)

物联网涉及家庭、汽车、工厂、医疗技术、移动设备和其他领域内的全集成智能系统。技术连接能力的这种演变在当前和未来的市场中呈现出了无限的可能性。Molex 专注于帮助客户应对物联网带来的各种挑战。其在先进电子和制造方面的专业知识重新定义了各种行业的可想象性,让他们有能力塑造产品组合并满足客户不断扩大的需求。

互联的工厂

便捷的连接和易于获取的信息和服务,造就了一个个新的消费期望高潮。消费者想要更多高质量的功能,且希望尽快以较低的成本获得这些功能。这些新的需求给制造业带来了一系列新的挑战。Molex 拥有广泛的创新产品组合,能够帮助制造商打造“互联的工厂”,其中两个关键的产品是:Molex 工业自动化解决方案 4.0 (IAS4.0) 和柔性自动化模块 (FAM)。Molex 的 IAS4.0 是一个利用了互联网的端到端解决方案,涵盖了从传感器到连接边缘和云服务的复杂设备,并运用新兴的智能技术走出了一条独特的工业自动化之路。FAM 构成了 IAS4.0 的核心,具有软件定义的功能和特性,可按照解决方案的配置和编程服务来分配、修改或更新。这些高度可配置的连接、控制和物联网应用能够让机器制造商生产、配置和利用灵活、模块化和互联的机器来构建任何制造系统。IAS4.0 和 FAM 均给制造商带来了更多的灵活性,更多的优化和更高的效率水平,乃至更高的自动化水平,帮助他们打造互联的工厂。

互联交通

在不远的将来,汽车需要的将是更先进的汽车架构,而不只是各种组件。明天的车辆工程会包含互联车辆和自动驾驶的创新解决方案。Molex 提供突破性的端到端解决方案,可打造无缝的“互联交通”。车联万物 (V2X) 是通往更安全和更高效世界的途径。V2X 指的是车辆与环境的通信。这包括其他汽车、骑自行车的人和行人、交通基础设施(如交通灯)以及其他网络(如智能家居内的网络)。这些强大的通信能力将拯救生命,并通过极大地减少人类驾驶错误来改善车辆运输。

车联网架构、5G 通信和车辆网络安全是互联交通的附加必要特性。通过在新兴汽车设计中集成高速数据,Molex 可以帮助自主驾驶车辆提供高速、安全和超可靠的端到端网络集成。Molex 将 5G 集成到汽车中,可以实现安全和传感器数据的实时传输,车载音响和视觉内容的无缝串流,以及应用和软件的快速空中下载更新。此外,Molex 的固件空中下载提供了预防性的网络安全,这对保护联网车辆免受潜在黑客侵入至关重要。

智能家居

在过去几十年里,技术已经将家庭转变为“功能的中心”——娱乐、环境管理、工作、健身、安全等等。在互联家居不断发展壮大之际,Molex 正在展望下一个阶段,开发引导向家居产品过渡的技术,这些家居产品比目前想象的要更加主动和自动化。Molex 正在努力给多项意义深远的应用增加价值。其产品组合是世界上最广泛的,有 10 万多种可靠的产品,几乎覆盖所有关键行业。从电容开关和 LED 显示屏到天线和 USB 连接器,Molex 支持广泛的现代家庭应用,包括安全和监控、能源和公用事业、家庭流媒体和娱乐、智能电器和家庭自动化。

医疗技术

未来的医疗技术潜力巨大——实现更好的互联的患者体验是其核心。利用 Molex 的电子技术专长,通过将更先进的护理带到家庭来改善生活是可能的。从为世界上最坚固的数据中心开发解决方案到为手术机器人打造复杂的电缆组件,Molex 帮助您实现当前医疗技术战略的超越。

其中一个实例是 Molex 的医用电缆组件。当今复杂的医疗设备需要耐用和可靠的电缆解决方案,能够经受住恶劣的环境、反复的振动和移动、粗暴的处理,甚至重复消毒技术。Molex 设计和制造定制的医疗电缆组件,用于最苛刻的外科手术、病人监测、体外传感器、电生理学和紧急医疗应用。

Molex 还在不断创新下一代医疗设备,如 MRI、机器人手术系统和病人可穿戴设备。随着曾经独立的诊断、治疗和监测设备的功能开始融合,制造商将需要参与日益复杂和差异化的供应链,同时保持符合各种政府和行业标准。凭借与分销商、专业制造商和设计专家的良好合作关系,Molex 在这个供应链中可谓是游刃有余,为客户带来了广泛、可靠的兼容芯片、接触系统和其他组件选择。

联网的消费者和 5G 技术

移动通信已经成为人类基础设施和日常生活的重要组成部分。随着运营商面临不断增长的数据流量需求,需要进行转型才能推动下一代网络的发展,实现 5G 并提供更大的低延迟、高数据速率带宽。在电信和数据通信行业数十年创新和专业技术基础上,Molex 开发出了颠覆性的技术,并领导着推动行业发展的连接标准。凭借包括光、铜和射频连接、现场可编程门阵列解决方案和信号完整性工程在内完整连接解决方案组合,Molex 铺就了 5G 和更高代际通信发展的道路。

砥砺前行

Molex 致力于为生活创造连接。随着物联网越来越多地成为常态,将需要解决方案来促进系统互联,并将其转变为强大、主动的系统。Molex 凭借数十年的专业知识、全球的供应链和创新的能力,引领并推进着物联网世界的发展,无论是互联工厂、互联交通、智能家居、医疗技术还是互联的消费体验。

物联网赋予我们在舒适的沙发上控制一切的更多能力图片图 2:物联网赋予我们在舒适的沙发上控制一切的更多能力(图片来源:Molex)

物联网的力量超越了已经存在的数据。它存在于可以在全球范围内收集的潜在数据。物联网将允许系统和设备通过一系列连接的传感器来获取和传输信息,从而在本质上会把世界变成数据。从智能灰尘到智慧城市,一切皆有无限可能。了解 Molex 如何通过业界领先的产品帮助您与世界连接,无论是微不足道的小需求,还是规模庞大的史诗大作。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Molex

Molex believes in the transformative power of creating connections. As a leading global provider of connector solutions, Molex brings engineering excellence, trusted relationships and an unparalleled commitment to quality and reliability to help customers across industries improve lives. Trusted for more than 80 years, Molex offers world-class design, manufacturing and a portfolio of 100,000+ innovative products. We’re doing more than developing solutions, we’re Creating Connections for Life.

mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli