简化光纤电缆的采购流程

作者:Lisa Eitel

机器制造商不断采用光纤电缆取代传统铜芯电缆。推动这一趋势的原因在于,光纤电缆可为依赖高速大规模数据传输的工业应用提供出色的带宽、减少电磁干扰并提高数据安全性。

传统电缆采购面临的挑战

尽管会造成额外的浪费和成本,但机器制造商还是习惯以大卷盘或卷轴的形式批量采购电缆,这些卷盘或卷轴可容纳数百至数千英尺长的电缆(图 1)。采用这种方式,他们还需要耗费大量时间测量、切割电缆并为其端接连接器,以便进行安装。

光纤电缆图片图 1:光纤电缆通常是批量购买的。(图片来源:Dreamstime

除此之外,光纤电缆也以标准预切长度出售。这些长度虽然很方便,但很少能完美适配手头的应用和电缆布局。相比之下,从提供切割服务的专业供应商处采购则可以实现定制化,不过有些项目的较长交货期和最小订货量,对于从事小型或定制项目的制造商而言,可能是一个挑战。

Panduit 的 Opti-Core 室内/室外全介质电缆图片图 2:Panduit 的 Opti-Core 室内/室外全介质电缆可满足各种数据和网络要求。这款光纤电缆的特点包括防水、高密度、900 μm 紧包缓冲式光纤和简单的连接器端接方式,并通过芳纶纱线增加强度。(图片来源:Panduit

在某些情况下,大型原始设备制造商 (OEM) 也可以直接从制造商处购买电缆。虽然可以定制结构和长度,但通常需要足够大的数量来证明这种采购安排的合理性,而且订单可能需要与生产计划相协调。

相比之下,从在线电子元器件分销商处采购则可以避免供货问题和最小订货量要求。如今,我们甚至可以通过这种方式订购定长切割的光纤电缆。

切割光纤电缆面临的挑战

光纤电缆需要精确切割并为其端接连接器(图 3)。每根光纤都必须使用专用切割刀干净利落地切开,以获得与光纤长度垂直的光滑端面。切割作业还必须在无污染物洁净环境中进行。否则,光纤将更难正确端接连接器,并会产生光散射现象以及其他降低传输质量和效率的问题。由于光纤芯线比传统电缆的铜绞线更脆弱,因此在切割过程中不能过度弯曲、扭曲或挤压。

高精度切割刀的图片图 3:高精度切割刀价格昂贵。(图片来源:Dreamstime)

与受控的生产环境相比,在现场更容易发生光纤电缆切割不当的情况,尤其是在作业人员未接受充分培训时。更重要的是,在识别和纠正因电缆受损而导致的问题时,轻则耗时,重则无力回天。尤其是在切割效果特别不理想的情况下,连接器会对间歇性问题非常敏感,而这些问题会随着温度和湿度等环境因素的变化而波动。

Panduit 的光纤端接盒图片图 4:所有类型的连接器端接和拼接都需要精确切割的光纤端。图中所示为 Panduit 的光纤端接盒,其可拼接多达 360 根光纤,同时保护电缆、端子和熔接盒免受损坏。(图片来源:Panduit

切割光纤电缆的另一个挑战是,所产生的玻璃碎片其实都很危险。因此,负责切割此类电缆的作业人员应穿戴护目镜和防护服。此外,这些作业人员还应采用适合当前的单模或多模光纤类型的切割设备和技术。

Digi-Spool 的物流优势

通过 DigiKey 的 Digi-Spool 计划,机器制造商能够以一英尺为增量指定和购买铜芯电缆和光纤电缆,甚至数千英尺的未拼接电缆,从而解决电缆采购问题。DigiKey 的专业人员采用适当的设备和技术,在 +3% 的公差范围内切割产品(绝不会短缺),然后将其缠绕到卷轴上发货。

相关文章:您有听说过 DigiKey Digi-Spool 吗?

在北美地区,99% 通过 Digi-Spool 计划购买的电缆都是当天切割、当天发货。在欧洲、中东和非洲 (EMEA),通过 Digi-Spool 计划订购的电缆可在 48 小时内送达任何地方……而在亚太地区 (APAC) 则可在 72 小时内送达。

Panduit 按订单专业切割的优质电缆图片图 5:DigiKey 与光纤电缆制造商 Panduit 合作,提供按订单专业切割的优质电缆。这项服务可确保机器制造商获得根据特定要求量身定制的行业标准电缆,而不会像其他采购方式那样造成浪费。(图片来源:DigiKey)

如今,DigiKey Digi-Spool 电线和电缆切割服务还能帮助机器制造商利用光纤连接无与伦比的优势,而无需应对先加工才能安装的难题。制造商的 UL 认证得以保留。定制服务可减少浪费,优化库存,使生产流程更具可持续性和成本效益。

相关文章:Digi-Spool 电线和电缆切割服务 | DigiKey

对机器制造商的设计和生产的影响

随着对智能互连机器需求的增长,像 Digi-Spool 计划这样的服务预计将逐渐成为自动化行业不可或缺的一部分。

借助 Digi-Spool 服务,机器制造商能够快速采购用于原型开发、一次性机器制造和库存自动化设计的光纤电缆。在快速原型开发和迭代设计方面,Digi-Spool 服务发货快的特点可让机器制造商采购少量光纤电缆,用于开展测试和设计验证。这反过来又简化了从设计到生产的周期。在竞争激烈的机器制造市场中,Digi-Spool 的交钥匙服务可帮助原始设备制造商省去库房管理和装配任务,从而降低成本并缩短上市时间。

总结

DigiKey 的 Digi-Spool 定长切割电线和电缆服务支持在工业应用中采用光纤连接。Panduit 的光纤电缆即通过该计划供应,因此机器制造商可选择指定由经认证的分销商提供的公认品牌,在定制切割电缆上保留 UL 标签。随着光纤在工业自动化领域的应用日益广泛,按订单切割服务也将随之增长。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Lisa Eitel

Lisa Eitel

Lisa Eitel 自 2001 年以来一直专注于运动技术。她关注的领域包括电机、驱动器、运动控制、电力传输、线性运动以及检测和反馈技术。她拥有机械工程学学士学位,是 Tau Beta Pi 工程荣誉学会的新成员、女工程师协会会员以及 FIRST Robotics Buckeye Regionals 的裁判。除了对 motioncontroltips.com 所做的贡献外,Lisa 还领导了《设计世界》季度运动问题的制作。