API 常见问题解答

API 是什么?

API 是 Application Program(ming) Interface(应用编程接口)的首写字母缩写。 它们是规定应用(或电脑程序)之间如何进行会话的一组要求。

API 和 EDI 一样吗?

答案很简单:不一样。 虽然都传达关于定价、供货能力、订单等信息,但二者属于不同的标准。

EDI 是“Electronic Data Interchange”(电子数据互换)的缩写。

  • 不具实时性
  • 1980 年初推出,是一项成熟的技术
  • 专为供应链流程而设计
  • 架构规则严格,要求所有各方同意使用特定格式(发票、订单等)

API 是“Application Programming Interface”(应用程序编程接口)

  • 实时
  • 最近 10 年来 B2B 领域采用的新技术
  • 向外界展示应用的功能服务
  • 执行可定制事务处理的通用协议(通过 HTTP 执行 XML/JSON)

DigiKey 提供 API 吗?

是的! 我们为以下功能提供 API:

  • 搜索产品信息
  • 接收实时价格和可供货数量
  • 通过报价锁定定价
  • 下单
  • 查看订单状态
  • 更改未履行订单
  • 与 myLists 集成
  • 管理供应链计划
  • 使用条码识别产品或订单
  • 使用追踪 ID 识别产品或订单

为什么我的企业需要考虑使用 DigiKey 提供的 API?

API 能够帮助客户确立业务竞争优势。 借助 API,客户能够直接实时访问 DigiKey 数据,更有效地执行像立即提交订单那样的事务处理。 直接连接 DigiKey 数据能够节省您的时间和金钱,甚至帮您加快产品面市。

我们可以做出像 EDI 和 API 那样的混合技术吗?

可以,并且会带来更多好处。 您可使用这两种技术组成一个比其中任一种技术更有效的闭环式机器对机器连接。

当我使用 API 搜索零件时,提供的信息是最新的吗?

是的,API 会直接从 DigiKey 数据库中实时提取信息!

“价格和可供货数量 API”会显示“我的定价”吗?

是的! API 将显示您和 DigiKey 达成的协议定价,包括优先价格。

定价有效期有多长?

定价会像在网站上的一样发生变化,但您可选择使用“报价 API” 获取报价。 传统的 DigiKey 报价也采用相同规则(报价中的定价有效期为 30 天)。

允许客户获得无限制权限吗?

不允许,对于标准 API 来讲,每天限定客户最多进行 1000 次搜索。 只有获得相应销售经理许可后,才可进行更多次搜索。

API 订单可以使用哪些支付方式?

我们需要客户先申请 DigiKey 赊销帐户,然后才能使用 API 下单。 您可以在此申请。

客户如何与一个或多个 DigiKey API 对接?

有两种方法,一种是依靠您自己的开发团队,另一种是与我们信任的某个合作伙伴合作。 单击此处,详细了解我们的合作伙伴。

我想将 DigiKey 的一个或多个 API 与我的系统连接。 接下来该如何操作?

详细信息请访问 developer.digikey.com,然后按照指示操作即可。
如果您对具体操作有任何疑问和意见,请与我们联系