Spartan 边缘加速板
Seeed 带 ESP32 的 Arduino FPGA 扩展板具有丰富的外设和接口,可玩性极高
Seeed 的 Spartan 边缘加速板是采用 Arduino UNO 扩展板形式的 Xilinx Spartan FPGA 开发板。它可以与 Arduino 一起用作 FPGA 扩展板和独立的 FPGA 开发板。使用板载 ESP32 芯片,Spartan 边缘加速板还具有 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth® 4.1。此外,该开发板还具有丰富的外设和接口,这些外设和接口都具有很高的可玩性,例如 8 位 ADC、6 轴加速度计、两个 RGB LED、MINI HDMI 接口、CSI 摄像头接口、两个 Grove 接口等。总而言之,对于创客和爱好者来说,这是一个完美的 FPGA 板。
- 高速图像处理
- 支持 Raspberry Pi 摄像头 v1.0 (OV5640)
- 支持最大 30 fps 图片传输
- 加密的物联网
- 支持云服务(AWS、Azure 等)
- 支持软件加密算法
- 多个 I/O 端口扩展
- 20 个扩展 I/O 端口(FPGA 独立模式)
- 10 个扩展 I/O 端口(Arduino 模式)
- 支持 Arduino 扩展接口
- Arduino FPGA 开发
- 物联网
- 人脸识别