令人震惊的创新型钢电缆扎带适用于恶劣环境

低端电缆扎带可视为工程奇迹吗?根据我的经验,答案肯定的,尤其是钢电缆扎带。这些扎带具有创新功能,即使在极端温度、腐蚀性化学品、强烈振动或强烈紫外线下,使用寿命也能超过 30 年。

锁定机制就是一个重要的例子。虽然钢带极其坚固耐用,但如果锁定机制设计不当就可能会因热膨胀、液体进入等因素而出现打滑。对于炼油厂、船舶和其他恶劣环境中常见而又难以检查的位置,这种打滑情况尤其容易造成问题。

避免这些问题的一种方法是使用锁定球机制,如图 1 所示。一旦电缆扎带穿过头部,金属球就会楔入锁头,便会达到紧紧的夹持状态且不会随着时间的推移而松动。标有星号的功能是 Panduit 的专利 (*)。

图 1:锁定球装置通过楔入锁定头来固定钢缆扎带。(图片来源:Panduit)

虽然所有锁定球机制都采用相同的工作原理,但有些钢电缆扎带采用了独特的设计来提高其性能。例如,Panduit 的 Pan-Steel MLTC 系列具有几项已获专利和正在申请专利的功能,可简化安装、提高锁定强度并提升绑扎一致性。

材料选择

当然,不锈钢带也不能避免损坏。图 2 列出了金属电缆扎带的一些常见选择及其在不同环境下的适用性。请注意,钢电缆扎带可以采用尼龙或聚酯涂层,使其更适合某些应用,例如与铝制电缆槽接触。不过,这些涂层也有缺点,例如抗拉强度较低,更容易受到环境危害的影响。

图 2:所示为需要考虑的一些环境危害以及各种材料在这些条件下的适用性。(图片来源:Panduit)

选择材料时要考虑的最重要因素之一是额定温度。当我开始设计炼油厂设备时,我对所遇到的极端高温感到震惊。工厂许多地方的工作温度都高达几百摄氏度。

这就是为什么钢是极端环境条件下电缆扎带的最佳材料。如图 3 所示,两种常见的钢材可以承受 -80°C (112°F) 到 538°C (1,000°F) 的温度。涂层钢电缆制扎带的工作温度范围要小得多,但仍适用于石油钻井平台、铁路或公用事业基础设施等许多坚固耐用的应用。

图 3:不锈钢的额定温度最高可达华氏 1000°,但在使用涂层时,也必须考虑涂层的额定温度。所有温度单位均为华氏温度。(图片来源:Panduit)

工人安全和生产力

考虑工作场所的安全也很重要。很不幸,我曾经历过不安全的现场情况,因此对工人面临的危险有切身体会。

为了保护工人的安全,我建议选择边缘圆滑、切口平齐的钢扎带。这些扎带可降低割伤的风险,不仅能保护技术人员的安全,还能确保底线。据美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 估计,每次割伤会给企业造成近 10,000 美元的损失。

此外,还要考虑到安装电缆扎带所需的工作量。为工人配备合适的工具不仅能提高生产率,还能减少劳损和伤害。最常见的工具包括:

  • 手动张紧工具——用于拉紧扎绑带,达到所需的拉力
  • 自动切割工具——用于在拉紧扎带后切断扎带的多余部分
  • 电池供电型电动工具——用于快速轻松地拉紧、切割不锈钢扎带
  • 电缆扎带枪——设计用于通过简单的步骤来拉紧和切断电缆扎带

图 4 展示了一种常见的选择,即 GTS-E 电缆扎带手动工具。这种符合人体工学的工具以其舒适性、性能和耐用性而著称。

图 4:GTS-E 手动电缆扎带工具专为 Pan-Steel MLTC 系列电缆扎带而设计。(图片来源:Panduit)

结束语

钢电缆扎带作为简单的紧固工具经常被忽视。实际上,得益于其锁定机制和圆形电缆扎带边缘等设计特点,以及开发了符合人体工学的工具,电缆扎带对于设备在恶劣环境中的使用寿命和工人安全至关重要。这就是为什么只要仔细考虑,就会发现钢缆扎带的确是工程领域的奇迹。

关于此作者

Image of Kenton Williston

Kenton Williston 于 2000 年获得电气工程学士学位,并开始了他的职业生涯,担任处理器基准分析师。此后,他在 EE Times 集团担任编辑,并帮助创办和主导了多个服务于电子行业的出版物和多场会议。

More posts by Kenton Williston
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum