“天塌下来了” - 2G/3G 网络的终结
民间流传着这样一个故事:一只小鸡歇斯底里地告诉大家,天要塌了;这意味着世界末日即将来临。 这只小鸡有很多名字,包括 Henny Penny、Chicken Little 和 Chicken Licken。这个故事的寓意是不要相信别人告诉您的每件事。 与这个故事的寓意不同,北美的 2G 和 3G 网络正确确实实地走向终结。2015 年,AT&T 关闭了他们的 2G 网络。2018 年,AT&T 和 Verizon 都已停止对新的 3G 激活服务进行认证,并宣布会按计划关闭 3G 服务。 到目前为止,Sprint 和 T-Mobile 均未发布任何信息。请参阅下图的时间线。
(图片来源:Digi International)
随着 2G/3G 网络即将结束,作为消费者和设计师,我们需要思考几个问题。
- 为什么 2G 和 3G 网络正走向终结?
- 这对我意味着什么?
- 作为消费者和设计师,我在制定一条从 2G/3G 进行迁移的路径时必须考虑什么?
为什么 2G 和 3G 网络正走向终结?
主要运营商为什么要关闭这些网络?Digi 发布的白皮书任意 G 到 LTE — 迁移到 4G、5G 及更高网络的五大考虑因素表示:“在很多情况下,从 2G/3G 进行迁移是因为希望重新调整频谱,以实现更高效的 LTE 数据流量。”这也与成本有关,LTE 比 2G 或 3G 网络更具成本效益。
这对我意味着什么?
在正式关闭之前,数百万台设备将需要更换。 如果您使用的是 2G/3G 蜂窝设备(例如手机、蜂窝路由器或蜂窝模块),这些设备在北美将不再有网络可用。世界其他地区也将慢慢效仿。这仅仅意味着您将需要更换这些设备。对于手机用户而言,这无关紧要,因为手机的平均寿命约为 2.5 年。 我们习惯于经常更换手机。新手机伴随着新的套餐,而 4G 网络到来意味着 5G 网络也不远了。然而,在我们的物联网领域,路由器和模块已整合到成品中,这些设备不会经常更换,因此用户需要为其网络过时制定计划。这对于严重依赖这些设备的 B2B 和 M2M 连接来说是一大问题。
作为消费者和设计师,我在制定一条从 2G/3G 进行迁移的路径时必须考虑什么?
Digi 建议考虑五个因素:SIM 卡、双天线、评估信号、频率和频带以及速度和延时。Digi 在上面的白皮书链接中详细介绍了每个因素,但我认为还要考虑第六个因素,那就是时间线。随着 Verizon 和 AT&T 分别于 2019 年底和 2021 年全面淘汰 3G,您需要为自己的网络制定计划。
Henny Penny 这次说对了,2G/3G 网络的“天塌下来了”。数百万台设备将需要更换,这会对我们的物联网应用产生巨大影响。所以,我问您,您做好准备了吗?
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum