测试和识别保险丝问题
什么是保险丝?这是一种非常棒的小型器件,设计用于在出现电涌或其他过电流情况时自毁。人们为什么要创造这样一个器件呢?原因非常简单,即为了保护保险丝所在电路的其他部分。与更换可能被毁掉的整个电路相比,更换一根保险丝的代价微乎其微。
由于保险丝是一种非常常见且需要更换的元件,因此我们认为有必要更深入地介绍保险丝的用途及其测试和诊断方法,并展示各种保险丝类型及其不同的形状和尺寸。
步骤 1:识别熔断的保险丝。
如果保险丝可以从电路中取出,那么确定它是否已熔断的最简单方法是进行连续性测试。拿一个万用表并选择连续性或电阻设置。接着对万用表进行快速测试以确保其正常工作,方法是将引线触碰在一起,直到听到蜂鸣声或看到 0 欧姆读数。现在,在确保电路断电后,将引线放在保险丝的两侧,如果听到同样的蜂鸣声,并且万用表的电阻读数非常低,那么保险丝就没有熔断。如果没有听到蜂鸣声,以及/或者万用表读数为 OL,则保险丝熔断。
另一种测试保险丝的方法是用数字万用表测量保险丝两端的电压。如果保险丝不易从电路中取出,这种方法将非常有用。为此,须先给电路加电,然后将万用表切换到电压测量模式。确保为直流电路选择 DC,为交流电路选择 AC。采取适当的预防措施,使自己远离危险电压。 将万用表引线放在保险丝的两侧。如果指示的电压很小甚至没有,则保险丝完好无损。但是,如果存在电压差(通常是全供电电压大小),则保险丝已熔断。
步骤 2:更换保险丝。
最好的做法是用相同规格的保险丝更换坏保险丝。需要注意的一点是保险丝是快熔断还是慢熔断。在大多数情况下,慢熔断保险丝可以用快熔断或慢熔断保险丝代替,但绝不能反过来。慢熔断保险丝用于电感电路。电机启动就是一个例子。虽然电机的额定电流较低,但在启动时它会消耗非常高的电流。在使用慢熔断保险丝时,可以在短时间内允许较高的电流,但不是长时间。在这种情况下,如果使用快熔断保险丝,它会在超过额定电流时立即熔断。最好是继续使用与原先器件规格相同的器件。
仍然存在疑问或者在保险丝方面需要帮助?请观看下面的视频,然后到我们的技术论坛查看关于这个主题的帖子。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum