Sinker 的冰钓屋/棚 - 升级 LED 照明 | DigiKey
你好,欢迎阅读我的 Sinker 冰钓屋更新博客的第一篇博文。谁是“Sinker”?这是我的绰号,可能跟我不小心把东西掉进冰孔有关。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
没错,上图左下方就是我的“青蜂侠”,它出自电影《暴躁老爹》(我认为是有史以来最好的电影)。我用它来钓鱼。如果 Max Goldman 能使用它 ,那么对我来说就足够了。它是木制的,所以如果我“不小心”把它掉进冰窟里,它还能浮起来。
言归正传,继续写博客:
几年前,我买了一个旧的冰堡冰钓屋,决定在原有的基础上做一些补充和改进。
我加入 DigiKey 技术和产品团队已有 22 年。我有机会接触到各种新技术,无论是在冰钓屋还是家里。我都喜欢在许多改进项目中使用这些技术,
我在冰钓屋中进行的第一项改进是改造现有的 12 V 直流配电系统,以便为冰钓屋地板上的六个冰钓孔增加照明,每个钓孔都可以单独控制。橱柜下面的照明灯和汽车音响已有 12 V 直流电源,并采用了标准电线螺母连接。因此,我使用 WAGO 2773 系列 PUSHWIRE® 接头进行了替换,如下图所示。一根输入电源线,一根输出电线,为现有的音响和电灯供电;还有一根输出电线与新配电板连接。之所以使用这个系列,是因为我不打算重新接线。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
DigiKey 可以 2-8 线的形式现货提供这些产品,用户可选择多种包装类型,甚至还可选择单件包装。
然后,我找出音响和灯的电源线,用 WAGO 221 系列 Lever Nuts® 将其拆分。我使用该系列螺母的原因是,如果将来需要更换电灯或音响,就可以很容易地拆除任何连接。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
我们提供 2、3 和 5 位置搭接头以及直插式搭接头,同样提供多种包装类型,甚至每种都提供单件包装。在大多数布线项目中,这些都是极好的选择!WAGO 甚至还生产 Green Range 221。这些产品部分采用生物循环和再生塑料制成,且采用草纸包装。
另一根电源线与 WAGO 862-504 底座安装式端子块连接,我用通过这个端子块向控制每个钓孔灯的所有六个开关供电。我还多准备了几根电线,会在另一篇博客中详细介绍。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
我没有订购充足的跨接线(图中圈出的部分),所以我想了个办法,用一大段电线暂时代替跨接线。这些 862 系列接线端子很好,因为它们配备了按钮式端子,连接非常牢固,而且非常方便拆卸和更换。对此我深有体会。此外,该系列体积相对较小,非常有利于在狭小空间内使用。
这种接线端子块的每层都有 2 至 5 个接线位置,分为黑色和白色两种。
862 端子块:面板安装 | 端子块 | 电子元器件分销商 DigiKey
862-482 跨接线:862-482 WAGO Corporation | 连接器,互连器件 | DigiKey
在此 12 VDC 应用中,我对电源负极也做了同样的处理。
在每个钓孔旁边的地板下,我安装了一个 TT Electronics 的3 LED 模块。这些模块有多种颜色可选,制造商提供的条形模块最多可以排列 30 个。每个模块之间大约有 1 ¾ 英寸的导线,但可以从 DigiKey 订购单个模块。这些模块专用于 12 V 直流电压,因此无需计算或安装限流电阻,且即插即用,非常方便。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
我选择了蓝色(因为我喜欢蓝色,看起来很酷),但我们也提供绿色、红色、白色和黄色现货。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
我使用 WAGO 221-2401 直插式接线器将冰钓屋地板下的 LED 模块连接起来。这些接线非常快速简便,尤其是在狭小空间内接线或在没有足够电线的情况下使用导线螺母或类似器件进行并联连接时。如果你经常自己布线,也许会对 DigiKey 提供的某个 WAGO 套件感兴趣。如果没有其他更好的方法,在工作间或杂物抽屉里准备一些不同类型的套件也是一个不错的选择。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
我使用 WAGO Gelboxes 保护这些连接,与上图类似。DigiKey 提供直插和并列式 221 系列搭接头现货。
我还将在以后博客中介绍我的冰钓屋的更多升级情况,本篇仅仅是开始。
下面是我的冰钓屋在傍晚时的照片,所有钓孔的灯都亮着。
(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
现在,我可在夜间垂钓时观察浮标,而无需打开室内灯,而且冰钓屋周围也会发出蓝光。
我大可不这样做,但我将拥有这片湖上最酷的冰钓屋!
如果你是一位喜欢自己动手的人士,建议你在工具箱或杂物抽屉里预备一些 221 系列杆式搭接头和 2773 系列 PUSHWIRE 搭接头。DigiKey 可以在你订购现货零件的当天发货,但收到零件的速度取决于你选择的发货方式。在你需要时,即使是隔天空运也会晚一天,所以请尽早订购,以备不时之需!

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum