单对以太网 (SPE)

我们时不时地会经历技术上的飞跃。我们现在就在见证这样一个飞跃时刻。最近,多家制造商正在合作,推出一种新的以太网连接技术,即“单对以太网”或 SPE。就是使用两根铜线,在短距离内实现高达 1 Gb/s 的数据传输速度,同时同步通过数据线进行供电 (PoDl)。这对于工厂自动化、楼宇自动化、智能汽车兴起和轨道交通来说,可能是迈出的重要一步。数据采集和传输的速度对于所有行业都至关重要。无论我们关注工厂中传感器网络的扩展,还是要打造自主驾驶车辆,都要收集大量数据。现在比以往任何时候都更需要可靠地获取和传输数据的能力。

SPE 工业合作伙伴网络共同制定了一个通过以太网进行通信的新通用标准,即 IEC 63171-6。HARTING、Würth Electronics 和其他公司已经共同建立了通信协议、布线、连接器和设备生态系统,对新技术提供支持。

(图片来源:HARTING)

具体工作原理是什么。标准以太网使用多对铜线来传输数据。要以 100 Mb/s 速度传输数据,需要两个线对,而对于1 Gb/s,则需要四个线对。这意味着电缆必须更多,连接和设备更大。因此随着整个制造过程中传感器数量的增加,所需的电缆数量也会急剧增加。这不仅成本昂贵,而且需要占用大量宝贵的空间。因此通过较小的通路传输大量的数据也成为当下迫切的需要。SPE 可以在远至 40 米的距离内以 1 Gb/s 的速度传输数据,且具有 PoDl 功能。

SPE 在什么地方最有用?每个应用需要不同的解决方案。从标准以太网过渡到 SPE 可能并不总是很有用。在某些情况下,这种转换甚至可能会造成花费过高,尤其是在考虑需要更换大量接口和设备时。例如,大型工厂可能太大而无法实现 SPE。但是,在重量是重要影响因素且大量数据传输速度很重要的应用中,这可能很有用。让我们来看一下汽车和轨道应用。在汽车应用中,智能汽车将能够利用 SPE 的优势,实现自动泊车、检测车道变化并进行自动紧急制动功能。

SPE 在楼宇自动化中的应用是另一个潜在市场。随着许多公司转向“智能”技术以便让其建筑物更加节能,需要结合使用多种传感器。楼宇自动化需要照明传感器、温度传感器、占位传感器和湿度传感器等,不一而足。尽管这些传感器中有许多可以是无线的,且只需要很少的带宽,但它们仍然需要电源。四对以太网当然能够处理负载。但是,使用单对以太网意味着所需的布线量大大减少。在一栋建筑物中,传感器和与物联网连接的设备的组合可达成百上千个。这增加了对更小布缆规模的需要。将 SPE 集成到楼宇自动化中可以潜在节省公司大量的财务投资,同时使他们能够快速处理大量数据。

DigiKey 最近开始在其产品组合增加用于 T1 工业单对以太网连接器WürthElectronics 的单对以太网产品。访问我们新的 SPE 登录页面,以获取更多产品相关细节和规格信息。

关于此作者

Image of Eric Halvorson

Eric Halvorson,战略计划合作营销经理,加入 DigiKey 已经超过 12 年。Eric 专注于工业自动化市场。他于 2011 年毕业于北国社区和技术学院,获得电子技术和自动化系统应用科学副学士学位。直到最近,Eric 一直担任机电产品经理,主要负责开关产品。Eric 业余时间喜欢木工活,修理东西,经常忙得废寝忘食。

More posts by Eric J. Halvorson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum