使用 Arduino 云将 Arduino 扩展到多台设备
尽管 Arduino 最初是作为学生和业余爱好者的平台,但现在已经发展成为物联网 (IoT) 时代专业人士的实用平台。通过支持用户构建拥有大量设备的复杂系统,实现基于云端后台与网络控制面板的数据共享,Arduino 云将物联网提升至全新水平。
从入门级、创客级套餐到支持专业级监控部署的企业级套餐,Arduino 云通过可扩展选择,带来了非凡的灵活性。接下来,让我们了解其主要特性以及如何用来扩展项目。
Arduino 云拓展无限可能
Arduino 云的核心包括三个关键元素:
- 基于网络的集成开发环境 (IDE),可提供数十个用于构建控制中心的可配置小部件。
- 使 Arduino 设备能够连接到云并安全共享数据的后台,具体包括非 Arduino 设备和第三方网络应用。
- 用于控制和监控设备的物联网远程移动应用(图 1)。
图 1:Arduino 云提供基于小部件的控制面板和移动应用,可用于控制和监控设备。(图片来源:Arduino)
采用企业版套餐时,团队还可以获得协作功能。借助这些工具,多个用户可以在获得 ISO 27001 认证的环境中处理同一个项目并安全地共享资源。
总之,Arduino 云既简化了物联网开发,又提供了获取高级功能的途径。用户可以使用预定义模板快速启动项目,然后利用机器学习工具和其他先进功能,这使 Arduino 云非常灵活:从制造商到公司,任何人都可以使用。
Arduino 云的分步展示
为了说明 Arduino 云在实际中如何运行,让我们分步构建一个花园智能监控系统。这个案例将演示该平台的关键功能,展示如何快速部署有效的物联网解决方案。
1. 设置帐户:Arduino 云的入门很简单:导航到 cloud.arduino.cc,创建帐户。
2. 连接硬件:在设备菜单中选择“添加设备”,然后按照设置向导的提示操作。该平台会自动检测 Arduino 硬件,并指导用户完成配置过程。
3. 使用模板: Arduino 云为各种各样的应用提供了预构建模板,从 Cat 馈线到工厂就绪型工业控制器。用户还可以根据需要修改模板。
4. 编写代码:为了获得更传统的编程体验,Cloud Editor 提供了具有开发人员期望的特性的标准 IDE。新增的功能之一是空中下载 (OTA) 支持功能,该功能使用户能够通过无线网络推送更新代码。
5. 设置集成:将您的项目与 Home Assistant 等平台连接起来,或使用 webhook 和应用编程接口 (API) 键通过 Node-RED 创建自定义集成。
6. 监控项目:完成部署后,用户可以通过网络控制面板或物联网远程监控项目。
在上述整个过程中,用户可以获取教程和其他内置资源,以获取有关该工具的使用指导。
企业级部署的扩展和管理
当需要大规模编码和部署时,可采用企业版套餐访问 Arduino 企业云 。该增强型平台提供共享空间,为管理项目、设备和数据提供了企业级环境。
共享空间最显着的特性之一是协作编码。用户团队中的多名成员可以同时处理同一段代码,并通过 IDE 协调体验(图 2)。用户团队成员还可以添加新设备、监控性能指标以及推送更新。
图 2:商业云的特点是共享空间,通过在其他用户编辑代码时发出提醒来促进协作。(图片来源型:Arduino)
通过数据共享功能完善企业产品,支持团队向内部和外部相关人员分发控制面板,以及推送实时更新。对于需要为不同部门或客户和合作伙伴提供可视化物联网系统的企业组织来说,这项功能尤为重要。
选择正确的 Arduino 云套餐
分档定价结构使用户可根据自己的需求进行选择。入门套餐为个人开发者及小型项目提供了低门槛起点,最多支持 10 台设备接入,且数据存储周期为 15 天。
创客版套餐为资深创客和小型企业解锁了更多的可能性。该版套餐支持最多 25 台设备且数据保留时间延长至 90 天,让户能够创建更复杂的系统。控制面板共享功能推动了相关人员之间的协作,而云触发器通过推送通知添加自动化功能,从而有可能创建响应更快的物联网解决方案。
企业套餐属于最高档,消除了可能约束大型企业组织的限制条件。这款套餐专为扩展和专业部署而构建,功能全面,可灵活地限制设备。企业组织可以访问基本业务工具,包括基于角色的安全访问控制、全面的车队管理功能,以及可在控制面板上添加自定义品牌。
结语
Arduino 云提供了涵盖从创客到企业团队的开发生态系统,成为 Arduino 发展历程中的一个里程碑。该平台将直观的工具与强大的云基础设施相结合,为各类创作者简化了物联网项目从概念到开发、部署和监控的整个过程。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum