控制柜冷却
有种方法必定能毁掉你美好的一天:允许控制柜中出现过热以致造成严重破坏。简而言之,这可能会显著缩短元器件的预期寿命,导致工作中断,并可能对人员造成伤害。因而我们必须避免上述所有危害,那么就来谈谈如何防止控制柜出现温度失控吧。
能量守恒
对于这一话题,我觉得最好从能量守恒开始说起。
智者说:对于某个固定区域(例如机壳或特定元器件),从所有能量源流入的总能量必须等于流出的总能量,以维持稳定的温度。稳态运行时,系统组件的温度将发生变化以实现这一点。
我:基本上,流入的能量(本文中,即机壳中组件所使用的电能)必须等于流出的能量(热解决方案耗散的热量)。因此,系统的组件必须响应温度升高或降低的变化,直到达到热平衡。不过,该平衡温度最好低于开始“冒火花”的温度。
冷却的重要性
智者说:根据阿伦尼乌斯定律 (Arrhenius Law),温度每升高 10℃,机电产品和其他过程的反应速度约增加一倍。
我:眨眼……眨眼……什么?我得再来点咖啡才想得明白……
言归正传,这对组件意味着什么?这意味着电解电容器和电池等组件的使用寿命会随温度升高而缩短。鉴于上述信息,请务必仔细考虑器件的容量或额定值,因为这些参数通常会影响性能和使用寿命等因素。
图 1:(图片来源:www.istockphoto.com)
深入展开这一话题前,最好先了解几个热管理方面的术语。
传导
智者说:传导是指系统内存在物理连接的两个组件之间的热传递。
我:一块高温金属连接另一块金属时,热量会在两者之间传递,直到两者达到相同温度。
对流
智者说:对流是指通过气体或液体的循环流动来传递热量。
我:一个高温物体通过气体(或其他流体)将热量传递给另一物体,直到两者达到相同温度。
辐射
智者说:辐射是指能量粒子从一个物体内向外扩散后被另一物体所吸收。
我:比如烤面包机。
热建模
智者说:热建模是指对电子应用进行基本热分析计算的过程。
我:快来看看这个链接!(EEwiki 文章)
封闭系统与开放系统的冷却比较
通常,控制柜的常规冷却方法有两种。封闭系统意味着冷却剂(气体或液体)不会从控制柜内部流动到外部。无论是哪种方法,冷却都须通过传导完成。正如一切明智的决定,冷却方法同样利弊兼具。我们来简单分析一下。首先,由于不需要过滤,因此维护较少。这对于颗粒物较多的环境尤为适用。此外,这也表示柜中设备保持清洁的时间相对较长。当然,由于传导过程受限,柜内温度也相对较高。在热量得以释放到环境空气中之前,只能通过柜壁传递热量。而在高温环境中,这一过程本身无法实现大量散热,因此可能会造成十分严重的问题。不过,或许可以考虑在柜中添加闭环冷却系统,通过搅拌液体吸收剂以吸收组件的热量。
另一个选项是开放系统。这类系统使用过滤系统允许气体或液体进入控制柜,并利用对流形成柜内外的流体循环。因此相较于封闭系统,开放系统控制柜的运行温度通常较低。但是,这就免不了定期维护。由于使用过滤系统,因此需要定期更换过滤网,防止因气流受限而造成组件性能下降。不过,开放系统也存在局限性。所需的流体(通常是空气)流速取决于冷却流体的热容量、进气和排气温度以及系统允许的组件温度。此外,值得注意的是,控制柜内部温度仍会高于排气温度。
其他信息和有用链接
风扇选型和应用指南:查看参数属性(EEwiki 文章)
一些可用选项:

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum